Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Controllo in tempo reale durante il monitoraggio dei bioreattori fed-batch

Controllate l'evoluzione delle colture durante il ciclo produttivo e assumete decisioni tempestive e meglio informate per proteggere resa, uniformità e qualità dei lotti.

Ricercatore che lavora con un bioreattore nell'industria biofarmaceutica
Introduzione

Gestire un sistema biologico dinamico

Durante la coltivazione fed-batch, i bioprocessi a monte evolvono continuamente. Il consumo di nutrienti, la formazione di metaboliti, l'evoluzione della biomassa, la domanda di ossigeno e l'espressione del prodotto possono cambiare nel corso del ciclo di produzione, mentre molte decisioni di processo si basano ancora su misure periodiche offline. Questo crea un gap di visibilità tra il modo in cui si comporta la coltura e ciò che gli operatori possono effettivamente osservare.

Tra i campioni possono verificarsi eventi biologici critici - ad es. limitazioni di nutrienti, variazioni metaboliche, risposte allo stress e variazione della richiesta di substrato - che possono rimanere inosservati fino a quando non impattano sulla produttività e sulla qualità. La sfida non è semplicemente quella di misurare più parametri. Si tratta di capire la traiettoria biologica della coltura con sufficiente anticipo per intervenire mentre il processo può ancora rispondere.

Che cos'è il monitoraggio dei bioreattori a monte?

Il monitoraggio dei bioreattori a monte è la continua osservazione dei parametri biologici e di processo durante la coltura cellulare o la fermentazione. Il suo scopo è quello di aiutare i team a comprendere il comportamento dei processi, rilevare tempestivamente le deviazioni e supportare un migliore controllo dei processi durante le fasi critiche di produzione.

Nei bioprocessi fed-batch, questo significa andare oltre i rilievi analitici isolati e ottenere una visione più chiara di come evolve la coltura nel tempo. Il monitoraggio continuo aiuta a rivelare cosa succede tra i campioni e supporta decisioni tempestive su alimentazione, adattamenti dei processi e iniziative di indagine

La finestra di processo critica: fase fed-batch nel bioreattore

La fase fed-batch è dove vengono determinate le prestazioni dei processi a monte. La strategia di alimentazione, la disponibilità di nutrienti e l'equilibrio metabolico influiscono direttamente su crescita, produttività ed esito finale dei lotti. In questa fase, è raro che piccole anomalie provochino problemi al processo nell'immediato. Tuttavia, riducono progressivamente le prestazioni della coltura, aumentano la variabilità o limitano la resa utile del lotto. Quando questi effetti vengono confermati tramite analisi offline, parte del lotto potrebbe già essere compromessa. La visibilità continua del processo aiuta a colmare questo gap mostrando l'evoluzione della coltura nelle ore in cui è ancora possibile correggere la resa, la costanza, la traiettoria del lotto e la qualità del prodotto.

Illustrazione che mostra come la spettroscopia Raman offra informazioni sui processi biologici ©Endress+Hauser
Illustrazione che mostra come la spettroscopia Raman offra informazioni sui processi biologici
Approfondimento

Comprensione della traiettoria della coltura, non solo singole misure

Un controllo efficace dei bioprocessi a monte dipende meno da singoli valori analitici isolati e più dalla comprensione di come evolve lo stato biologico della coltura. La sola concentrazione di glucosio fornisce un contesto limitato. Ciò che conta è se la domanda di nutrienti è in aumento, se il metabolismo sta cambiando e se la coltura rimane all'interno della finestra operativa prevista.

Questo è il principio della consapevolezza dello stato del processo: capire l'attuale condizione di una coltura, sapere come è arrivata a quel punto, prevederne l'evoluzione e decidere se è necessario intervenire.

La spettroscopia Raman in linea supporta questo obiettivo generando informazioni molecolari in tempo reale direttamente dal bioreattore. Se combinate con appropriati modelli chemiometrici o di apprendimento automatico, le misure Raman possono fornire informazioni dinamiche su nutrienti, metaboliti, densità cellulare vitale, titolo e altre variabili di processo e di qualità, a seconda dell'uso previsto e della strategia di validazione del modello.

La spettroscopia Raman come strumento PAT per il monitoraggio dei bioprocessi

La spettroscopia Raman viene ampiamente utilizzata nella PAT (Process Analytical Technology) perché fornisce informazioni in loco e in tempo reale sulle variabili critiche del processo. Nei bioprocessi a monte, le strategie PAT basate su Raman possono supportare la comprensione, il monitoraggio e il controllo dei processi aiutando i team a interpretare il consumo di nutrienti, la formazione dei metaboliti e l'evoluzione della coltura.

Questo è particolarmente utile durante le operazioni fed-batch, dove la domanda di nutrienti e il comportamento metabolico non seguono sempre un programma fisso. Rivelando le transizioni biologiche che avvengono, il monitoraggio basato su Raman aiuta gli operatori a rilevare le derive dei processi prima che si manifestino sotto forma di perdita di produttività, maggiore variabilità o deviazione del lotto.

Azione

Allineare l'alimentazione alle esigenze in tempo reale della coltura

Con una visibilità continua del comportamento della coltura, gli operatori possono agire su ciò che la coltura mostra durante il ciclo. Ad esempio, una variazione del consumo di glucosio, la formazione di lattato, l'evoluzione della biomassa o un altro indicatore di processo derivante dalle analisi Raman può mostrare che la coltura si sta allontanando dalla traiettoria prevista. Invece di aspettare il risultato offline, i team possono decidere se adattare la tempistica di alimentazione, regolare la velocità di alimentazione, indagare su un potenziale squilibrio dei nutrienti o mantenere l'attuale strategia perché il processo rimane all'interno della finestra operativa prevista.

Ciò consente ai team di passare dall'osservazione all'azione nelle ore in cui il lotto è ancora reattivo:

  • Se la domanda di nutrienti aumenta più velocemente del previsto: esaminare il profilo di alimentazione e adattare la tempistica di alimentazione prima che una limitazione influisca sulla produttività.
  • Se viene rilevato un accumulo eccessivo di substrato o metaboliti: ridurre il rischio di sovralimentazione e squilibrio metabolico modificando la strategia di alimentazione.
  • Se la coltura si discosta dalla traiettoria prevista: avviare tempestivamente le verifiche, quando le misure correttive possono ancora influire sul risultato.
  • Se la coltura resta stabile: confermare che l'attuale strategia è adeguata ed evitare interventi inutili.
  • Se una transizione metabolica si verifica in un momento variabile: introdurre l'alimentazione in base allo stato effettivo del processo e non solo in base a un programma fisso.

Il cambiamento operativo è chiaro: dal funzionamento basato su ricetta al controllo basato sul comportamento. La strategia di alimentazione non è più basata su un programma fisso da seguire fino a quando il campione successivo non confermi il contrario. Diventa un punto decisionale che può essere rivalutato durante il ciclo, a seconda che la coltura stia consumando i nutrienti come previsto, mostri segni di variazione metabolica o si stia avvicinando a uno stato di processo in cui un intervento salvaguarderebbe la produttività.

In pratica, i team passano dall'analisi retrospettiva alla definizione di ciò che succederà dopo. La domanda chiave diventa: "Che cosa sta mostrando la coltura in questo momento? Occorre intervenire o meno?"

Illustrazione che mostra in che modo la tecnologia Raman fornisce visibilità sul processo, garantendo risultati misurabili ©Endress+Hauser
Illustrazione che mostra in che modo la tecnologia Raman fornisce visibilità sul processo, garantendo risultati misurabili
Valore misurabile

Protezione di resa e qualità nel momento in cui si decide l'esito del lotto

Mantenendo la coltura più vicina alla finestra operativa prevista durante la fase fed-batch, i produttori possono agire prima che piccole deviazioni si trasformino in perdite cumulate di prestazione. Ciò supporta prestazioni di processo più uniformi e aiuta a ridurre la variabilità che può influire sia sulla resa che sulla qualità del prodotto. Il valore non deriva dal solo monitoraggio. Deriva dall'uso di segnali in tempo reale per decidere se anticipare, ritardare o ridurre l'alimentazione, approfondire una variazione metabolica o confermare che l'attuale traiettoria di processo resta accettabile.

Ciò crea valore in tra diversi modi:

  • Aumento della resa per lotto - La conoscenza in tempo reale della richiesta di substrato e del comportamento metabolico aiuta gli operatori a mantenere condizioni che supportano la produttività durante la fase più critica del ciclo. Nel controllo dei bioprocessi a monte, il monitoraggio Raman in linea aiuta i ricercatori a identificare il tempo ottimale per introdurre l'alimentazione, supportando l'aumento della resa.
  • Maggiore uniformità dei lotti - Il monitoraggio continuo dei bioreattori aiuta a rilevare tempestivamente la deriva del processo, riducendo la variabilità causata da transizioni biologiche non visibili tra i punti di campionamento. Ciò supporta traiettorie di coltura più prevedibili, prestazioni fed-batch più costanti e un migliore controllo delle condizioni che incidono sulla qualità del prodotto.
  • Migliore uso della capacità dei bioreattori esistenti - Migliorando il controllo durante il ciclo, i produttori possono aumentare la produttività degli asset esistenti senza modificare il setup del processo o la capacità installata. Il valore deriva dall'agire tempestivamente, quando le prestazioni della coltura possono ancora essere influenzate.

Ecco come il monitoraggio continuo in tempo reale cambia le operazioni quotidiane

La visibilità continua del processo modifica le operazioni a monte:

  • Il controllo si trasforma da reattivo a proattivo: gli operatori possono agire mentre il processo è ancora regolabile, anziché limitarsi a confermare le deviazioni dopo il campionamento.
  • L'alimentazione non avviene più in base alla ricetta ma in base al comportamento: riflette l'effettiva domanda della coltura anziché basarsi solo su ipotesi predefinite.
  • Traiettorie non più variabili ma controllate: la coltura viene mantenuta più vicina alla finestra operativa prevista, supportando un'esecuzione costante dei processi e risultati qualitativi più prevedibili.
  • La produzione non è più conservativa ma guidata dalle prestazioni: i team possono ridurre i margini di sicurezza inutili e sfruttare al meglio il potenziale del processo.

In pratica, ciò significa poter assumere decisioni migliori nel momento in cui sono più importanti: durante la fase fed-batch, prima che l'esito finale del lotto e la qualità del prodotto siano definiti.

Citazione di Maja Marinović, Responsabile del laboratorio di microbiologia, BICRO BIOCentre Ltd, per il case study

"Lo switch metabolico non avviene sempre nello stesso momento e il monitoraggio "in linea" è l'unico modo per sapere quando intervenire esattamente."

Maja Marinović,, Responsabile del laboratorio di microbiologia, Zagabria, Croazia
Case study

Controllo in tempo reale dei bioprocessi a monte

Presso BICRO BIOCentre, il monitoraggio Raman in linea ha aiutato i ricercatori a seguire in tempo reale le variazioni metaboliche durante un bioprocesso a monte. Il team è riuscito a identificare il punto in cui i batteri passavano da una fonte di carbonio all'altra, consentendo l'introduzione dell'alimentazione nel momento ottimale. Dato che questo switch metabolico non si verificava esattamente nello stesso momento in ogni ciclo, il monitoraggio in tempo reale ha fornito un supporto decisionale impossibile da raggiungere solo con programmi di alimentazione a intervalli fissi.

Questo caso dimostra il valore operativo della visibilità continua del processo in uno scenario decisionale concreto. Il team non si è limitato a osservare che il processo stava cambiando. Ha potuto identificare il momento esatto dello switch metabolico, riconoscere che la tempistica variava da un ciclo all'altro e utilizzare queste informazioni per introdurre l'alimentazione nel momento giusto. In pratica, le informazioni hanno supportato un'azione specifica durante il processo che ha contribuito a migliorare la produzione e aumentare la resa.

Questo studio illustra in che modo il monitoraggio Raman in linea fornisce informazioni fruibili e in tempo reale sul comportamento della coltura, consentendo decisioni più rapide e sicure durante la fase fed-batch.

Le nostre competenze

Perché Endress+Hauser?

La visibilità continua del processo richiede molto di più della semplice strumentazione. Richiede la capacità di tradurre le informazioni di processo in decisioni affidabili, integrare le informazioni PAT nei flussi di lavoro operativi e supportare l'implementazione in ambienti di bioprocesso regolamentati

Endress+Hauser è in grado di offrire decenni di esperienza nella spettroscopia Raman, conoscenza dei bioprocessi e supporto all'implementazione conforme alle GMP per aiutare i produttori a trasformare le informazioni in tempo reale sulla coltura in un miglioramento misurabile dei processi. Dallo sviluppo alla produzione, i nostri esperti aiutano i team a definire la giusta strategia di misura, collegare le informazioni delle analisi Raman alle decisioni di processo e mantenere l'affidabilità della tecnologia lungo tutto il suo ciclo di vita.

All'occorrenza, i nostri team possono anche discutere lo sviluppo dei modelli e la gestione del ciclo di vita, l'integrazione del sistema, le aspettative di qualificazione e l'impiego pratico della spettroscopia Raman in ambienti regolamentati GMP.

Prodotti in primo piano

Scoprite i nostri sistemi di spettroscopia Raman

I sistemi di spettroscopia Raman di Endress+Hauser sono concepiti per supportare la visibilità continua del processo, dallo sviluppo alla produzione. Se combinata a scelte adeguate in termini di sonde, ottiche, modelli e strategie di implementazione, la tecnologia Raman può fornire informazioni in tempo reale sul comportamento della coltura e supportare decisioni di processo basate sui dati.

/
Illustrazione riportata all'interno del white paper sulla visibilità continua dei bioprocessi tramite spettroscopia Raman ©Endress+Hauser
Illustrazione riportata all'interno del white paper sulla visibilità continua dei bioprocessi tramite spettroscopia Raman
White paper

La biologia nascosta tra i campioni

Ciò che accade tra un punto di campionamento e l'altro può influenzare i risultati dei bioprocessi a monte. Limitazioni dei nutrienti, variazioni metaboliche, risposte allo stress e variazione della richiesta di substrato potrebbero rimanere invisibili quando si fa affidamento solo sull'analisi offline. Questo white paper spiega in che modo la spettroscopia Raman può aiutare a rivelare la traiettoria biologica di una coltura e supportare decisioni più informate e tempestive.

All'interno scoprirete:

  • Perché la visibilità del processo conta quanto la misura del processo
  • In che modo il monitoraggio continuo rivela eventi biologici nascosti tra i campioni
  • Perché comprendere la traiettoria del processo può essere più utile dei valori dei singoli analiti
  • In che modo la consapevolezza dello stato del processo supporta interventi tempestivi e risultati migliori
  • Come le informazioni derivanti dalle analisi Raman possono supportare PAT, controllo dei processi e crescita di scala
  • Un quadro di riferimento pratico per identificare dove la visibilità continua del processo può creare valore
FAQ

Informazioni chiave

Prossimi passi

Volete migliorare la visibilità e il controllo dei bioreattori fed-batch?

I nostri esperti in campo farmaceutico possono aiutarvi a scoprire in che modo le informazioni continue fornite dalle analisi Raman possono supportare decisioni migliori, una più profonda comprensione dei processi e l'ottenimento di un valore misurabile nel flusso di lavoro a monte.

Note finali

Argomenti di interesse