Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Monitoraggio della qualità del fluido refrigerante per assicurare l'affidabilità dei datacenter raffreddati a liquido

I datacenter adottano il raffreddamento a liquido per supportare i carichi di lavoro dell'IA e quelli ad alta densità, rendendo indispensabile il monitoraggio continuo della qualità del fluido refrigerante per proteggere le apparecchiature, ottimizzare i consumi e prevenire tempi di fermo.

Tecnico che esamina la qualità del fluido refrigerante con Liquiline CM444

Vi preghiamo di dirci il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo potremo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Introduzione

Il monitoraggio continuo del fluido assicura le prestazioni di raffreddamento dei datacenter

La rapida crescita del cloud computing e dei carichi di lavoro di IA (intelligenza artificiale), TPU (Tensor Processing Unit) o GPU (Graphics Processing Unit) sta spingendo i datacenter a densità di potenza senza precedenti. Di conseguenza, gli operatori tendono a passare dai tradizionali sistemi di raffreddamento ad architetture a liquido come (D2C (Direct-to Chip), scambiatori di calore a fondo rack (RDHx) e raffreddamento a immersione. Questi approcci migliorano notevolmente l'efficienza di estrazione del calore ma, nel contempo, introducono nuovi rischi operativi.

La maggior parte dei datacenter raffreddati a liquido utilizza fluidi a base acquosa con additivi quali il glicole per la protezione dal congelamento e dalle incrostazioni. Per assicurare un funzionamento affidabile, questi fluidi devono rimanere chimicamente stabili, puliti e all'interno di determinati limiti. Anche piccole deviazioni possono innescare fenomeni di corrosione, incrostazioni, crescita biologica e ridotto scambio termico, aumentando il consumo di energia o imponendo tempi di fermo non pianificati.

Nelle applicazioni ad alte prestazioni come il raffreddamento D2C, è spesso preferibile acqua deionizzata o ultrapura per le sue superiori proprietà termiche e la bassa viscosità. Tuttavia, il suo basso contenuto ionico la rende molto sensibile alla contaminazione e all'interazione con i materiali, aumentando il rischio di corrosione e instabilità chimica. Il mantenimento delle prestazioni richiede quindi una rigorosa compatibilità dei materiali e il monitoraggio continuo dei parametri chiave quali pH, conducibilità e livelli di contaminazione.

Il monitoraggio continuo e l'analisi della qualità del fluido refrigerante forniscono la visibilità necessaria a mantenere un'operatività affidabile, efficiente e sostenibile dei datacenter. Le soluzioni di misura di classe industriale di Endress+Hauser aiutano gli operatori a gestire l'intero sistema di raffreddamento, dallo smaltimento di calore primario ai circuiti di raffreddamento secondari e a livello di rack.

Tecnico che supervisiona l'analisi dei liquidi in a datacenter ©Endress+Hauser
Approfondimento

Con il raffreddamento a liquido, la qualità del fluido diventa determinante per la continuità operativa

Con il passaggio dei datacenter dal raffreddamento ad aria a quello a liquido per supportare carichi di lavoro IA e GPU ad alta densità, il fluido di raffreddamento diventa parte integrante della catena critica di controllo termico. Il raffreddamento a liquido assorbe il calore vicino ai processori e lo trasporta attraverso gli scambiatori di calore, il che significa che le proprietà del fluido refrigerante influiscono direttamente sulla stabilità della temperatura e l'affidabilità operativa. In questo contesto, la qualità del fluido refrigerante non è più un problema che riguarda soltanto i servizi ausiliari ma diventa un fattore che può influire su disponibilità, efficienza e protezione degli asset.

I grandi datacenter lavorano spesso con skid di raffreddamento interconnessi e centrali tecnologiche. Senza una visibilità continua della condizione del fluido, sussiste il rischio che perdite di efficienza o contaminazioni non vengano rilevate fino al verificarsi di derive termiche o alla generazione di allarmi. Il monitoraggio in tempo reale consente agli operatori di adattare le prestazioni di raffreddamento alle variazioni dei carichi di calore, contribuendo a evitare sia il sovraraffreddamento e i conseguenti sprechi di energia che il sottoraffreddamento e i correlati rischi di surriscaldamento.

La pratica industriale dimostra che un efficace monitoraggio del raffreddamento a liquido si basa su un piccolo numero di indicatori chiave. Il pH fornisce informazioni sulla stabilità chimica, la conducibilità aiuta a rilevare le variazioni di composizione del liquido e la torbidità indica il livello di pulizia e il carico di particelle. Insieme, questi parametri rappresentano una base pratica per valutare lo stato del fluido refrigerante e sostenere prestazioni stabili e prevedibili.

Endress+Hauser supporta questo approccio con soluzioni multiparametro per l'analisi dei liquidi sviluppate per gli skid di raffreddamento. In genere, la configurazione prevede l'associazione di un Liquiline CM444 a sensori Memosens di pH, conducibilità e torbidità, grazie a cui è possibile contare su operazioni continue di misura, sull'analisi affidabile delle tendenze e sulla perfetta integrazione nei sistemi di monitoraggio dei datacenter.
La combinazione di tre parametri in un singolo trasmettitore riduce i requisiti di cablaggio e l'ingombro complessivo, mentre uscite aggiuntive come, ad esempio, i relè estendono le funzionalità all'interno di un'interfaccia di facile uso. La diagnostica integrata, supportata dalla Heartbeat Technology, migliora disponibilità e continuità operativa. Il monitoraggio continuo e la rapidità di generazione degli allarmi consentono di rilevare tempestivamente le alterazioni, a sostegno di strategie di manutenzione proattiva e non reattiva.

Approfondimento

Il monitoraggio del pH aiuta a controllare il rischio di corrosione nei circuiti di raffreddamento a liquido

Il pH è uno degli indicatori più importanti della chimica dei fluidi refrigeranti. Nei datacenter raffreddati a liquido, il liquido refrigerante è a contatto continuo con tubi, scambiatori di calore, piastre di raffreddamento e sensori. Se il pH non rientra nel campo previsto, il rischio di corrosione aumenta e, nel tempo, l'affidabilità delle misura può risentirne. Nella documentazione sulla misura della temperatura si evidenzia anche che, se le condizioni chimiche non vengono controllate, i refrigeranti liquidi possono contribuire alla corrosione o alla contaminazione dei sensori, riducendo l'accuratezza e la vita di servizio.

Il rischio di corrosione è particolarmente importante nei grandi sistemi di raffreddamento distribuiti, in cui piccoli squilibri chimici possono propagarsi in diversi circuiti. Il monitoraggio continuo del pH segnala tempestivamente la deriva chimica e consente agli operatori di reagire prima che venga compromessa l'integrità degli asset o l'efficienza di raffreddamento. Ciò è particolarmente importante in quanto i datacenter crescono di scala e funzionano con margini termici sempre più stretti.

La misura digitale del pH favorisce inoltre una manutenzione più efficiente. Anziché affidarsi esclusivamente al campionamento periodico, gli operatori possono controllare l'andamento del pH nel tempo, correlare le deviazioni con gli eventi operativi e programmare le azioni correttive in modo più preciso. Ciò riduce l'inutile sostituzione del fluido e assicura un funzionamento più stabile a lungo termine.

I sensori di pH digitali di Endress+Hauser con tecnologia Memosens sono concepiti per questo tipo di monitoraggio continuo. Sensori quali Memosens CPS11E memorizzano i dati di taratura e di processo in formato digitale, supportando l'analisi delle tendenze e i moderni sistemi di manutenzione predittiva. Integrata con trasmettitori multiparametro come Liquiline CM444, la misura del pH rientra in una più ampia strategia di monitoraggio della qualità dei fluidi refrigeranti che protegge gli asset e supporta prestazioni di raffreddamento affidabili.

/
Approfondimento

Il monitoraggio della conducibilità migliora il controllo del refrigerante e il rilevamento delle anomalie

La conducibilità è una misura rapida e stabile che fornisce informazioni sul contenuto delle sostanze disciolte nel fluido refrigerante. Nei sistemi di raffreddamento dei datacenter che utilizzano acqua refrigerata o miscele di acqua-glicole, il monitoraggio della conducibilità aiuta a rilevare quelle variazioni della composizione del liquido refrigerante che possono indicare diluizione, contaminazioni o miscelazioni accidentali. Nel tempo, queste variazioni possono influire sull'efficienza di scambio termico e sull'affidabilità del sistema.

I sistemi di raffreddamento a liquido sono complessi e dinamici. Se si monitora solo la temperatura, le variazioni della portata, del carico termico e delle condizioni operative possono nascondere i primi segni di degrado del fluido. La conducibilità aggiunge un ulteriore livello di visibilità, consentendo agli operatori di identificare le anomalie prima che si trasformino in problemi operativi o in un maggiore consumo di energia.

Il monitoraggio della conducibilità contribuisce anche a mantenere l'omogeneità tra skid di raffreddamento e strutture differenti. In combinazione con i dati di temperatura e portata, la conducibilità aiuta gli operatori a capire se le variazioni delle prestazioni di raffreddamento sono determinate dalle condizioni di processo o da problemi di qualità del fluido.

Endress+Hauser supporta il monitoraggio della conducibilità nei datacenter raffreddati a liquido con sensori digitali come il sensore di conducibilità Memosens CLS82E. Integrati con Liquiline CM444, questi sensori forniscono misure in tempo reale e assicurano la continuità digitale dei dati. Inoltre, alcuni misuratori di portata elettromagnetici utilizzati nelle applicazioni di raffreddamento come, ad esempio, Picomag e Promag Proline W 300 possono fornire la conducibilità come variabile aggiuntiva, aumentando il valore di ogni punto di misura senza aggiungere complessità.

/
Approfondimento

Il monitoraggio della torbidità aiuta a preservare l'efficienza dello scambio termico

Un fluido refrigerante pulito è indispensabile per la stabilità dello scambio termico nei datacenter raffreddati a liquido. Particelle sospese, crescita biologica o altri contaminanti possono accumularsi nel tempo, aumentando il carico dei filtri, favorendo le incrostazioni e riducendo l'efficienza del raffreddamento. Il contenuto del white paper sul raffreddamento dei datacenter sottolinea che la scarsa qualità dell'acqua e la presenza di residui possono danneggiare i componenti, ridurre lo scambio termico e, in ultima analisi, incidere sull'affidabilità del sistema.

Il monitoraggio della torbidità consente di rilevare tempestivamente l'aumento dei livelli di particelle nel circuito di raffreddamento. Anziché intervenire quando si manifestano problemi di intasamento dei filtri o degrado delle prestazioni degli scambiatori di calore, gli operatori possono utilizzare i dati di torbidità per identificare tempestivamente i problemi di pulizia e intraprendere azioni mirate. Ciò supporta un funzionamento più regolare e riduce il rischio di interventi di manutenzione non pianificati.

La misura a bassi livelli di torbidità è particolarmente preziosa nei moderni datacenter, dove anche piccole variazioni delle prestazioni di raffreddamento possono avere un notevole impatto su consumo di energia e stabilità termica. Il monitoraggio continuo consente agli operatori di distinguere tra contaminazione graduale ed eventi improvvisi, migliorando il processo decisionale.

Per una misura affidabile a bassi livelli di torbidità, Endress+Hauser offre sensori di torbidità digitali come Memosens CUS52D. Quando associato alla misura di pH e conducibilità su una piattaforma multiparametro come Liquiline CM444, il monitoraggio della torbidità rientra in una strategia completa di salvaguardia della qualità dei fluidi refrigeranti, a supporto di circuiti di raffreddamento puliti e prestazioni costanti di scambio termico.

/
Approfondimento

La misura della portata mette in relazione la qualità del fluido alla reale capacità di raffreddamento

Per comprendere le effettive prestazioni di raffreddamento, la qualità del fluido refrigerante deve essere valutata insieme ai valori di portata. Se la portata è instabile o insufficiente, neanche un liquido refrigerante perfettamente condizionato riesce a dissipare efficacemente il calore. Gli studi sui sistemi di raffreddamento dei datacenter evidenziano che le moderne strutture richiedono un controllo della portata sempre più preciso e, nel contempo, devono confrontarsi con spazi ridotti, architetture di raffreddamento eterogenee e rigidi requisiti di sicurezza.

Una portata stabile è fondamentale perché le interruzioni possono provocare un rapido aumento della temperatura e sottoporre a indebite sollecitazioni i sistemi di raffreddamento. Inoltre, le perdite di carico causate da una strumentazione non adeguata possono aumentare il consumo di energia delle pompe, riducendo l'efficienza complessiva. La misura precisa della portata con minime perdite di carico favorisce sia le prestazioni termiche che gli obiettivi di efficienza energetica.

Correlando i dati di portata alle misure di temperatura e ai parametri di qualità del fluido, gli operatori ottengono un quadro più chiaro della capacità di raffreddamento e delle condizioni del sistema. Questa vista integrata aiuta a verificare che i circuiti di raffreddamento forniscano le prestazioni desiderate e supportano decisioni operative consapevoli.

Endress+Hauser fornisce misuratori di portata elettromagnetici adatti a diverse parti del sistema di raffreddamento dei datacenter. Picomag è concepito per circuiti secondari e spazi ristretti e viene fornito con funzionalità Bluetooth disattivate, in linea con i severi requisiti operativi e di sicurezza informatica dei datacenter. Per i circuiti primari e i tubi di grande diametro, Promag Proline W 300 garantisce una misura accurata e bidirezionale della portata, senza perdite di carico e senza necessità di tratti rettilinei. Insieme, queste soluzioni aiutano a mettere in relazione i dati sulla qualità del fluido con le effettive prestazioni di raffreddamento.

/
Approfondimento

La misura affidabile della temperatura supporta sia l'efficienza che gli obiettivi PUE

La temperatura è una variabile di controllo primaria nel raffreddamento del datacenter. Dato che, nei datacenter, i sistemi di raffreddamento possono rappresentare fino al 40% del consumo totale di energia, la misura precisa della temperatura è fondamentale per migliorare l'efficienza d'uso dell'energia (PUE) e massimizzare l'energia disponibile per i carichi di lavoro. Nei sistemi di raffreddamento a liquido, le rapide variazioni dei carichi termici e le condizioni dinamiche della portata richiedono dati di temperatura rapidi e affidabili per assicurare un funzionamento stabile ed efficiente.

Misure della temperatura incostanti o tardive possono comportare una raffreddamento eccessivo o insufficiente, con i conseguenti problemi di riduzione dell'efficienza e aumento del rischio operativo. Anche il posizionamento e la costruzione dei sensori sono importanti perché, nel tempo, i liquidi refrigeranti possono deteriorare i materiali dei sensori, se non sono adatti all'applicazione.

Un'adeguata misura della temperatura consente agli operatori di controllare con precisione il raffreddamento, stabilizzare le condizioni termiche e migliorare l'efficienza d'uso dell'energia. Quando combinati alle informazioni su portata e qualità del fluido, i dati di temperatura forniscono una visione più completa del comportamento del sistema di raffreddamento.

Endress+Hauser supporta la misura della temperatura nei sistemi di raffreddamento dei datacenter con un ampio portfolio di termometri e trasmettitori di classe industriale. Le soluzioni spaziano dai termometri tradizionali (RTD o termocoppia), con pozzetto di protezione o a immersione diretta - per misure di processo senza problemi - a opzioni non invasive come SurfaceLine iTHERM TM611 che evitano la penetrazione nel processo. Questa esclusiva soluzione clamp-on di misura della temperatura riduce al minimo il rischio di contaminazione, in particolare durante la messa in servizio, fase in cui possono essere utili misure aggiuntive senza necessità di connessioni al processo permanenti. Inoltre, elimina il calcolo delle frequenze di distacco dei vortici e la predisposizione di attacchi sulle tubazioni. Il sensore TM611 esegue questa operazione senza richiedere alcuna compensazione elettronica (a differenza di altri sistemi di misura superficiali o clamp-on), garantendo tutti i vantaggi di una misura a contatto senza pregiudicare le prestazioni rispetto a un tradizionale pozzetto termometrico. Questi approcci favoriscono il monitoraggio affidabile della temperatura in diverse architetture di raffreddamento.

Riduzione della complessità delle misure di temperatura per il raffreddamento dei datacenter

Scoprite iTHERM SurfaceLine TM611 di Endress+Hauser per il raffreddamento a liquido dei datacenter

Prodotti in primo piano

/
FAQ

Informazioni chiave sulla qualità del fluido di raffreddamento nei datacenter a liquido

Vi preghiamo di dirci il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo potremo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Note finali