Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Trasformazione dell'industria di processo attraverso la digitalizzazione

Perseguite l'innovazione e incrementate l'efficienza con le nuove tecnologie e le possibilità offerte dalla trasformazione digitale.

Uomo con tablet in un impianto

Motivi per cui la trasformazione digitale è diventata indispensabile per le aziende

L'industria di processo si trova ad affrontare richieste sempre più pressanti di agilità, efficienza e conformità e, nel contempo, deve gestire infrastrutture di vecchia concezione e normative rigorose. In molti settori dell’industria di processo, la trasformazione digitale sta diventando una necessità strategica per rimanere competitivi.

Tuttavia, il Boston Consulting Group ha rilevato che molti i settori industriali stanno avendo problemi ad accrescere la loro maturità digitale (BCG Digital Acceleration Index 20231). In questa fase, è importante che le aziende industriali sfruttino i loro punti di forza - ad es. solide basi in materia di gestione dei dati - per rendere un successo la trasformazione digitale. Un altro report di benchmarking del settore2 pubblicato da McKinsey & Co. ribadisce che i settori ad alta densità di asset tendono a rimanere indietro rispetto ai precursori digitali. Endress+Hauser intende supportare i propri clienti per garantire che la digitalizzazione crei valore anziché costi. Dopotutto, la digitalizzazione mira a migliorare la produttività e la manutenzione in modo che i costi operativi diventino prevedibili, scalabili e magari inferiori a quelli attuali.

Le implicazioni sono evidenti: per garantire il successo a lungo termine, è indispensabile accelerare la digitalizzazione.

Due uomini con tablet controllano il loro impianto digitalizzato ©Endress+Hauser

Ma cosa frena la trasformazione digitale?

Nonostante il diffuso riconoscimento della sua importanza, il lavoro di trasformazione digitale spesso si blocca alla fase pilota. E questo per diversi fattori:

  • Vincoli operativi: culture orientate alla sicurezza e procedure consolidate possono limitare la sperimentazione.
  • Complessità organizzativa: la creazione di un ponte tra IT e OT richiede pianificazione integrata, collaborazione interfunzionale e apprendimento continuo.
  • Problemi di implementazione: diverse importanti aziende, molto attente all’innovazione, segnalano che l'ostacolo più significativo è l’esecuzione dei progetti digitali – non la loro pianificazione.
  • Problemi di scalabilità: anche i progetti pilota più promettenti spesso non riescono ad espandersi a causa di roadmap poco chiare e mancanza di allineamento tra leadership strategica e team operativi.

Abilitazione di una trasformazione sostenibile

Per una effettiva trasformazione digitale non basta la tecnologia. Ci vogliono obiettivi chiari, un approccio strutturato e un impegno condiviso a tutti i livelli dell’organizzazione.

Interconnessione di dati, dispositivi e decisioni

Il percorso dalla strategia digitale al miglioramento operativo è legato a tecnologie specifiche. Nell'industria di processo, soluzioni di produzione intelligenti come Ethernet-APL e IO-Link consentono la connessione diretta e continua tra dati, dispositivi e decisioni.

Queste tecnologie migliorano la disponibilità dei dati, riducono la latenza e supportano la capacità di reagire in tempo reale – fattori chiave per una produzione affidabile ed efficiente.

La produzione intelligente aiuta i tecnici a controllare gli asset su tablet ©Endress+Hauser

Maggiore visibilità, decisioni più rapide

Le soluzioni di produzione intelligente offrono visibilità end-to-end, dal livello di campo ai sistemi aziendali. Questa piena trasparenza rende più rapido il processo decisionale, perché basato su dati attuali e contestualizzati. Inoltre, fornisce informazioni in tempo reale su parametri prestazionali, deviazioni operative e aree di potenziale ottimizzazione. Di conseguenza, le organizzazioni possono implementare miglioramenti scalabili attraverso la conoscenza dei dati creando, in ultima analisi, un ambiente di produzione più connesso, agile e reattivo.

Gestione intelligente della manutenzione

La digitalizzazione va oltre i semplici flussi di dati e la connettività, sta trasformando le industrie di processo. L'utilizzo di risorse e tecnologie digitali, come Digital Twin, consente al team di manutenzione di evolvere da un approccio di manutenzione puramente reattivo a una combinazione di strategie di manutenzione basate sulle condizioni, predittive e preventive. Di conseguenza, è possibile prolungare la durata delle risorse, ridurre i tempi di inattività, aumentare l'affidabilità e migliorare al contempo l'efficienza e la produttività.

Le persone sedute in una sala riunioni attorno a un tavolo, di fronte a uno schermo. ©Endress+Hauser

Strategie più intelligenti attraverso approfondimenti digitali

Una gestione efficace della manutenzione delle apparecchiature va ben oltre la manutenzione di singoli asset: si tratta di garantire che l'intero impianto funzioni al massimo delle prestazioni. I programmi di manutenzione tradizionali spesso si concentrano su singoli asset e possono comportare costosi tempi di fermo. Tuttavia, la digitalizzazione capovolge la situazione:

Grazie ai flussi di dati continui provenienti da tutti i tuoi dispositivi connessi, verrai avvisato molto prima del guasto, dandoti il ​​tempo di agire, non di reagire.

Per migliorare l'affidabilità e le prestazioni, è necessario passare da un approccio di manutenzione "run-to-failure" a un approccio basato su insight e dati che combini:

  • Manutenzione preventiva: attività programmate a intervalli prestabiliti in base a modelli di usura noti o alle raccomandazioni dei produttori.
  • Manutenzione predittiva: analisi e approfondimenti sui dati per anticipare o prevedere potenziali guasti prima che si verifichino.
  • Manutenzione basata sulle condizioni: il monitoraggio continuo delle condizioni delle apparecchiature attiva azioni solo quando necessario.

FAQ

Note finali

Articoli recenti