Uno dei termini frequentemente associato alle strategie di digitalizzazione è "gemello digitale". La domanda è se questo concetto è già una realtà concreta o solo un'altra frase di marketing. Cosa sono i gemelli digitali?
Article05.01.2026
In breve
Il termine "gemello digitale" è ampiamente utilizzato nelle discussioni sulla digitalizzazione industriale e spesso solleva interrogativi sul fatto che si tratti di un vero progresso tecnologico o semplicemente di una parola in voga oggi.
In realtà, i gemelli digitali sono un concetto consolidato con importanti applicazioni pratiche.
Un gemello digitale è una rappresentazione virtuale di una risorsa fisica, continuamente aggiornata con gli ultimi dati per riflettere la sua condizione attuale.
Negli ambienti industriali, i gemelli digitali aumentano l'efficienza operativa, supportano la manutenzione e migliorano il processo decisionale fornendo informazioni accurate sulle prestazioni delle apparecchiature.
Questa tecnologia non è più solo una teoria, bensì una soluzione collaudata che offre vantaggi misurabili in diversi settori.
Indice dei contenutiIndice dei contenuti
Cos'è un gemello digitale?
Un gemello digitale è una rappresentazione digitale di un prodotto, un processo o un servizio fisico. Attraverso una connessione online tra la risorsa fisica e la controparte digitale, è possibile effettuare analisi per monitorare le condizioni di salute e prevenire potenziali problemi.
I gemelli digitali consentono anche simulazioni, consentendo l'ottimizzazione dei processi, la riduzione dei tempi di fermo non programmati e altri miglioramenti. Anche se il concetto non è nuovo, sta assumendo un ruolo sempre più importante man mano che prendono piede le tecnologie IIoT e IA.
Esistono diversi modi di implementare i gemelli digitali in applicazioni industriali. Ad esempio, un gemello digitale può essere creato automaticamente quando i dispositivi da campo sono connessi a ecosistemi IIoT tramite un dispositivo edge. In alternativa, può essere generato manualmente scansionando un numero di serie, caricando una foto o inserendo dati attraverso uno smartphone.
Come funzionano i gemelli digitali?
Nella maggior parte delle implementazioni, il gemello digitale raccoglie dati dai dispositivi connessi, li analizza e fornisce informazioni utilizzabili. Lo sviluppo coinvolge tipicamente l'applicazione di metodi statistici, l'apprendimento automatico e altri algoritmi avanzati per interpretare le prestazioni del dispositivo e il comportamento operativo.
A ogni risorsa viene assegnato un gemello digitale. Questo è realizzato connettendo dispositivi tramite una rete, ad esempio PROFIBUS collegato a un dispositivo edge che comunica con un ecosistema IIoT basato sul cloud. Quando si stabilisce la connessione, i "gemelli digitali" vengono creati automaticamente, garantendo così una replicazione accurata delle risorse fisiche e una raccolta continua di dati.
A seconda della piattaforma IIoT, i gemelli digitali possono essere utilizzati per vari scopi, come l'analisi delle basi installate, l'identificazione dei dispositivi obsoleti e la raccomandazione di miglioramenti.
La digitalizzazione permette ai dispositivi intelligenti di generare costantemente grandi volumi di dati preziosi. Interpretare manualmente questi dati non è pratico e ignorarli significa perdere informazioni critiche sulle applicazioni. Un gemello digitale affronta questa sfida integrandosi con tecnologie come l'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico e l'IIoT. Sono così possibili simulazioni basate su dati provenienti da risorse fisici.
I gemelli digitali raccolgono e analizzano autonomamente le informazioni, fornendo dettagli utilizzabili che possono contribuire a migliorare i processi o aumentare la disponibilità dell'impianto. Le aziende stanno sviluppando sempre più piattaforme aperte per espandere le soluzioni basate sui gemelli digitali che interpretano i dati dei dispositivi connessi. Queste informazioni sono generalmente presentate attraverso pannelli di controllo per una valutazione all'insegna della semplicità. Si elimina così la necessità di competenze di dati specializzate
Perché il gemello digitale è importante per l'IIoT?
L'IIoT si basa su dispositivi intelligenti che forniscono costantemente dati operativi, a differenza dei tradizionali sistemi autonomi. Collegando questi dispositivi a una piattaforma cloud, i gemelli digitali creano rappresentazioni virtuali. Combinato con strumenti di analisi, questo approccio trasforma i dati grezzi in informazioni chiare e utilizzabili per l'intero team. Le applicazioni includono analisi della base installata, miglioramento delle prestazioni e ottimizzazione della manutenzione.
Esempio di un'applicazione basata sui gemelli digitali
La tecnologia basata sui gemelli digitali può essere sperimentata tramite servizi digitali come Netilion Analytics che consentono agli utenti di registrare e organizzare le risorse nell'ecosistema IIoT Netilion. Questa soluzione fornisce informazioni sulla base installata, identifica i dispositivi obsoleti e mette in evidenza le opportunità di standardizzazione e miglioramento del processo.
Per la registrazione delle risorse si può procedere in vari modi. Il metodo più automatizzato consiste nel connettere la rete all'ecosistema IIoT tramite un dispositivo edge, consentendo la creazione di gemelli digitali senza inserimenti manuali. In alternativa, le risorse possono essere aggiunte manualmente attraverso la piattaforma inserendo le informazioni sul dispositivo o utilizzando l'app per smartphone Netilion Scannerper scansionare dispositivi, registrare immagini e dettagli sulla posizione.
Dopo la registrazione, il sistema offre analisi e informazioni, tra cui quelle sulla diversità delle risorse, sulla criticità e sull'obsolescenza, tutte accessibili tramite un pannello di controllo centralizzato.
Netilion è un pluripremiato ecosistema IIoT, progettato per i processi industriali. Questo sistema collega il mondo fisico con il mondo digitale al fine di inviare informazioni preziose dal campo agli utenti dovunque e in qualsiasi momento.
Diese Schulung vermittelt Ihnen aktuelles und fundiertes Wissen über die rechtlichen und normativen Anforderungen und zeigt, wie Sie diese sicher und praxisgerecht umsetzen können.
Volete partecipare a uno dei nostri eventi? Scegliete per tipologia o settore di attività.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .