Come gestire i progetti IIoT nell'automazione di processo?
Article05.01.2026
In breve
Un progetto è un piano strutturato che si dipana in un intervallo di tempo definito allo scopo di raggiungere un obiettivo specifico.
L'obiettivo può comportare la creazione di un prodotto, la fornitura di un servizio o lo sviluppo di una soluzione.
La digitalizzazione e l'IIoT svolgono ora un ruolo fondamentale in molti settori industriali, compresa l'automazione di processo.
L'introduzione di nuove soluzioni apre spesso sfide a livello di sviluppo e implementazione del progetto.
La collaborazione tra fornitori e utenti finali è fondamentale per produrre la soluzione migliore per qualsiasi scenario.
Indice dei contenutiIndice dei contenuti
Cos'è un progetto?
Il Project Management Institute (PMI) definisce un progetto come uno "sforzo temporaneo intrapreso al fine di creare un prodotto o un servizio unico". Approfondiamo il discorso.
Un progetto è un piano e un intervallo di tempo studiati per raggiungere un obiettivo specifico, che si tratti di creare un prodotto, un servizio o una soluzione. Il Project Owner divide il progetto in compiti specifici, quindi designa una o più persone che si occuperanno di completare le attività entro il tempo indicato.
I team di progetto possono cercare risorse, ad esempio informazioni o manodopera aggiuntiva, da società esterne. Oppure, se alcune attività devono terminare più rapidamente, il Project Owner può aggiungere al team membri che danno una mano o vanno a sostituire la persona assegnata in origine.
Esempio di un progetto
Ora che sappiamo cos'è un progetto, illustriamo in un esempio: l'installazione di un impianto di allarme a casa. Per cominciare, il progetto dovrebbe essere portato a termine prima dell'inverno, perché le effrazioni si verificano più spesso nella stagione buia. La soluzione dovrebbe anche essere facile da usare.
Se si dispone del tempo e delle capacità necessarie, si può scegliere e installare personalmente un impianto. Se invece si preferisce lasciare il compito ad altri, è possibile affidare il progetto a una persona o a una società con esperienza nel campo.
In entrambi i casi, gli obiettivi, i requisiti e la pianificazione dovrebbero essere chiari. Vediamo alcuni modi per portare a termine questo progetto:
Utilizzo della tecnologia standard offline, senza connessione esterna
Configurazione di un sistema tradizionale con una connessione semplice a una società di vigilanza
Creazione di un sistema IIoT con accesso a smartphone, laptop e altre tecnologie
Ognuna di queste opzioni ha aspetti positivi e negativi. La soluzione giusta può avere molti vantaggi, come l'implementazione semplice, il basso costo e la trasparenza dei dati. Il team di progetto deve determinare la soluzione giusta per l'applicazione e ottenere l'approvazione. Dopo l'approvazione, il Project Owner deve assicurarsi che il progetto raggiunga il suo obiettivo rispettando i tempi e il budget previsti.
Come funziona un reparto progetto?
Le esigenze di un progetto dipendono dalle sue dimensioni, dai requisiti e dalla complessità. Attività tipiche di un team di progetto sono le seguenti:
Definizione di ambito e strategia
Raccolta dei requisiti del cliente
Proposta e sviluppo di una soluzione
Documentazione di lavoro e risultati
Gestione di costi, tempo e altre risorse
Progettazione e implementazione della soluzione
Consegna dei risultati al cliente
In poche parole, il team di progetto si occupa di tutto, dall'architettura alla consegna, con una serie di professionisti coinvolti in ogni parte del processo o in determinati scenari per garantirne il completamento.
In che modo l'Industrial Internet of Things può influire su un progetto?
Oggi, la digitalizzazione gioca un ruolo fondamentali in molti settori. Le risorse intelligenti direttamente collegate al cloud forniscono dati rilevanti agli utenti finali. Al contempo, stanno emergendo nuovi concetti di architettura dell'automazione, come le iniziative NAMUR Open Architecture (NOA) e Open Process Automation (OPA).
Questi nuovi concetti possono presentare delle sfide in termini di sviluppo e implementazione di un nuovo progetto. I fornitori possono tuttavia collaborare con gli utenti finali per realizzare la soluzione migliore per qualsiasi scenario.
Ad esempio, Endress+Hauser offre diverse possibilità di accedere ai dati dei dispositivi nell'ecosistema IIoT Netilion. A seconda dell'applicazione, è possibile monitorare a distanza valori misurati, valori di processo, valori soglia e condizioni di salute. Quindi è possibile prendere decisioni informate facendo ricorso a questi dati.
Quando un servizio IIoT standard non risponde ai requisiti di un cliente, il team di progetto Netilion può creare una soluzione personalizzata per il cliente in questione. Ad esempio, una soluzione potrebbe integrare i dati dei dispositivi dell'ecosistema IIoT Netilion nel sistema ERP del cliente o in altri sistemi.
“Con il trasferimento dei dati digitali tramite Netilion Connect di Endress+Hauser, risparmiamo l'enorme lavoro di compilare manualmente i documenti dei componenti.”
Stefan Blank
, BWT Aqua
Scoprite come il fornitore di skid ha usato l'IIoT per automatizzare il trasferimento della documentazione.
Un altro esempio riguarda la connessione delle fonti di dati provenienti da tecnologie operative come OPC per arricchire le informazioni sull'ecosistema IIoT Netilion.
Il team di progetto può supportare lo sviluppo di un'intera soluzione, compresa l'accettazione da parte degli utenti. Questo gruppo di esperti può analizzare requisiti complessi e creare soluzioni solide in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti, utilizzando servizi Netilion affidabili con un livello di sicurezza elevato.
Netilion è un pluripremiato ecosistema IIoT, progettato per i processi industriali. Questo sistema collega il mondo fisico con il mondo digitale al fine di inviare informazioni preziose dal campo agli utenti dovunque e in qualsiasi momento.
Volete partecipare a uno dei nostri eventi? Scegliete per tipologia o settore di attività.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .