Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Vantaggi di Fundamental Selection per la strumentazione delle utility

Vantaggi di Fundamental Selection per la strumentazione delle utility

Ecco come la strumentazione può migliorare l'efficienza e ridurre i costi dei processi legati alle utility

Gli impianti di processo hanno generalmente bisogno di cinque utility principali – vapore, aria compressa, riscaldamento, raffreddamento e gas industriali. I loro livelli di efficienza e prestazioni possono essere migliorati con i dati provenienti da adeguati strumenti di analisi e misura dei valori di portata, temperatura, pressione e livello. Talvolta, questi strumenti devono essere sofisticati ma spesso sono sufficienti prodotti più basilari, facilmente utilizzabili e più economici. In entrambi i casi, Endress+Hauser offre diversi tipi di strumenti in grado di soddisfare i requisiti di tutte le applicazioni.

Vantaggi

  • Il vapore viene spesso utilizzato su larga scala e il suo contenuto di energia supera di circa 500 volte quello dell'acqua calda. Il monitoraggio costante della quantità di calore nel vapore, con una precisione sufficiente a individuare singole perdite, può ottimizzare l'efficienza energetica.

  • La generazione di aria compressa comporta una perdita di energia che può arrivare al 95% a causa della dispersione di calore, mentre fino al 30% dell'aria prodotta da un generatore si perde. Con misure appropriate, tuttavia, queste cifre possono essere ridotte anche del 10%.

  • Caldaie e forni con problemi di combustione inefficiente, scorretto funzionamento e scarsa manutenzione sono generalmente soggetti a elevate perdite di energia, così come altre parti del circuito di riscaldamento. Un'adeguata strumentazione può tagliare il consumo di energia fino al 55%.

  • Il raffreddamento consuma il 10% di energia in più rispetto al riscaldamento ma un sistema di gestione dell'energia ISO 50001 può identificare il punto di funzionamento ideale di un sistema di raffreddamento. A questo possono contribuire numerosi strumenti che generano indicatori delle prestazioni energetiche (EnPI).

  • L'industria di processo utilizza gas industriali in grandi quantità; di conseguenza, l'efficienza energetica è fondamentale. Per raggiungere questo risultato, la misura del consumo totale deve essere associata a strumenti di misura dei valori di portata, temperatura e pressione.

Vantaggi di Fundamental Selection e altri strumenti di Endress+Hauser

Picomag è un misuratore elettromagnetico di portata, intelligente ed economico, adatto a molte utility in tutti i settori industriali con liquidi conduttivi. Le applicazioni includono il trattamento e il raffreddamento dell'acqua, oltre che la misura della portata d'acqua nei circuiti di riscaldamento o raffreddamento, soprattutto quando la conducibilità dell'acqua supera 5 μS/cm. Picomag riduce il numero di punti di misura necessari perché, oltre che la portata, monitora conducibilità e temperatura del processo. Si tratta di un dispositivo compatto, con sensore e trasmettitore in una sola custodia.

Sensori compatti di temperatura e pressione

iTHERM CompactLine TM311 è un termometro compatto Pt100 a 4 fili per la misura ottimale della temperatura di acqua, aria e gas nelle utility di riscaldamento e raffreddamento. iTHERM ModuLine TM101 e TM121 sono sensori di base che assicurano una misura affidabile della temperatura.

Cerabar PMC21  e PMP21 misurano sia la pressione assoluta che quella relativa in modo economicamente conveniente, con campi di 100mbar-40bar e 400bar-400mBar rispettivamente.

Cerabar PMP11 e PMC11 sono trasmettitori di pressione relativa compatti ed economici.

Strumenti di misura del livello e analisi dei liquidi di facile uso

L'interruttore di livello compatto Liquiphant FTL31 è adatto ai liquidi. Il radar Micropilot FMR10 consente la misura di livello continua senza contatto. Liquipoint FTW31 permette il rilevamento semplice e sicuro del livello. Waterpilot FMX21 esegue la misura idrostatica del livello in modo affidabile; Waterpilot FMX11 è una semplice e affidabile sonda di livello per acqua dolce.

Il trasmettitore Liquiline CM14 o la sua versione compatta Liquiline Compact CM72, con sensori come Memosens CPL51E, misura pH/redox, conducibilità o ossigeno.

Il vapore è indispensabile in molti processi. Generalmente viene usato per trasferire il calore. ©Endress+Hauser

Il vapore è indispensabile in molti processi. Generalmente viene usato per trasferire il calore.

Pulizia e raffreddamento sono solo due delle molte applicazioni dell'aria compressa. ©Endress+Hauser

Pulizia e raffreddamento sono solo due delle molte applicazioni dell'aria compressa.

I gas industriali vengono usati in diversi settori. ©Endress+Hauser

I gas industriali più comuni sono ossigeno, azoto, anidride carbonica, elio, idrogeno, argon e acetilene.

Il raffreddamento può essere necessario a prodotti, processi e apparecchiature. ©Endress+Hauser

Il raffreddamento può essere necessario a prodotti, processi e apparecchiature.

I processi di riscaldamento richiedono moltissima energia e hanno quindi un grande potenziale di ottimizzazione. ©Endress+Hauser

I processi di riscaldamento richiedono moltissima energia e hanno quindi un grande potenziale di ottimizzazione.

Ulteriori informazioni sul nostro portfolio dedicato alle utility

Vuole scoprire in che modo possono esserle utili i nostri sensori per il settore delle utility? Allora compili il modulo che segue e verrà contattato da uno dei nostri colleghi di Endress+Hauser. Risponderemo alla sua richiesta il più presto possibile.