Potenziare la cattura diretta dell'aria per un futuro a zero emissioni nette
Gli innovativi sistemi di cattura del carbonio di DACMA sono progettati per rimuovere in modo efficiente la CO2 dall'aria ambiente. La misura affidabile di Endress+Hauser aiuta a garantire le prestazioni di processo su larga scala.
Mentre le industrie lavorano verso un futuro neutrale dal punto di vista climatico, le tecnologie che rimuovono attivamente l'anidride carbonica dall'atmosfera stanno diventando sempre più importanti. La cattura diretta dell'aria (DAC) offre un modo per catturare la CO₂ direttamente dall'aria ambiente, creando nuove opportunità per la rimozione, l'utilizzo e lo stoccaggio del carbonio. In prima linea nel campo di questa innovazione troviamo DACMA, la cui tecnologia DAC scalabile è studiata per massimizzare l'assorbimento della CO₂ riducendo al minimo la domanda energetica e contribuendo a trasformare ambiziosi obiettivi climatici in soluzioni industriali pratiche.
I risultati:
Verifica
Ogni tonnellata metrica di CO₂ misurata è quantificabile
Tempo di funzionamento
Ogni guasto dei sensori viene rilevato prima che causi tempi di inattività
Ottimizzazione del processo
Ogni misura si integra nel controllo in tempo reale dell'impianto
Gemello digitale
Ogni modulo impianto è mappato in modo digitale per la manutenzione predittiva
Senza dati di misura precisi, non può esserci un impatto verificabile sul clima: un monitoraggio preciso del consumo energetico e della cattura della CO₂ è fondamentale per il successo dei sistemi di cattura diretta dell'aria (DAC), dall'approvazione normativa all'impiego su scala industriale. I dati di misura dell'impianto forniscono a DACMA una base chiara per prendere decisioni riguardo al successivo sviluppo della tecnologia.
"Con l'evoluzione e il potenziamento dei nostri sistemi, Endress+Hauser continua a supportarci con una strumentazione affidabile, know-how tecnico e una partnership che ci aiuta ad affrontare insieme nuove sfide."
Adrian Kortmann, Project Manager, DACMA GmbH
"Siamo orgogliosi di supportare DACMA nel suo progetto con una tecnologia di misura precisa, competenze globali e una vera partnership. Per un futuro dove la neutralità carbonica sarà realtà."
Frederik Effenberger, Industry Manager Decarbonization, Endress+Hauser
La sfida:
Per i sistemi di cattura diretta dell'aria (DAC, Direct Air Capture), le prestazioni di processo sono definite non solo dalla quantità di CO₂ catturata, ma anche dalla capacità di quantificare l'eliminazione del carbonio con un alto grado di precisione. Per verificare i tassi di cattura, valutare l'efficienza del processo e garantire la trasparenza richiesta da investitori, enti regolatori e mercati del carbonio, è fondamentale disporre di dati di misura affidabili.
DACMA si è trovata di fronte a una sfida: misurare la CO₂ ad alta purezza in condizioni operative diverse, pur mantenendo un design compatto del sistema. La strumentazione doveva assicurare misure stabili e accurate senza complesse operazioni di installazione e una perfetta integrazione nel processo di cattura.
Oltre alla misura della portata della CO₂, una comprensione completa delle prestazioni dell'impianto richiede la correlazione di più variabili di processo, tra cui pressione, temperatura e consumo di energia. Tutti questi parametri insieme forniscono le informazioni operative necessarie per ottimizzare l'efficienza di cattura, convalidare le prestazioni del sistema e supportare il potenziamento della tecnologia DAC dalle installazioni pilota all'uso industriale.
I misuratori di portata elettromagnetici Proline Promag assicurano una misura affidabile della portata della condensa
Adrian Kortmann e Frederik Effenberger davanti al misuratore di portata Coriolis Proline Promass usato per la misura accurata della CO₂ gassosa
Il misuratore di portata a vortice Proline Prowirl assicura una misura affidabile della portata del vapore e il monitoraggio del consumo di energia
Liquicap FMI51 per la misura continua del livello assicura un funzionamento stabile e sicuro del processo
I misuratori di portata elettromagnetici Proline Promag assicurano una misura affidabile della portata della condensa
Adrian Kortmann e Frederik Effenberger davanti al misuratore di portata Coriolis Proline Promass usato per la misura accurata della CO₂ gassosa
Il misuratore di portata a vortice Proline Prowirl assicura una misura affidabile della portata del vapore e il monitoraggio del consumo di energia
Liquicap FMI51 per la misura continua del livello assicura un funzionamento stabile e sicuro del processo
La nostra soluzione:
Garantire la trasparenza del processo e dati in tempo reale
Per supportare un'accurata quantificazione della CO₂ e il monitoraggio dell'energia, DACMA ha lavorato a stretto contatto con Endress+Hauser per sviluppare una soluzione su misura. Insieme, i team hanno definito parametri di processo critici, individuato i punti di misura chiave e selezionato tecnologie in grado di fornire dati affidabili in condizioni operative difficili.
I misuratori di portata Coriolis Promass consentono la misura altamente precisa della CO₂ gassosa, mentre la strumentazione aggiuntiva, che comprende misuratori di portata a vortice Prowirl per il vapore, misuratori di portata elettromagnetici Promag per la misura della condensa e Liquicap per la misura di livello, assicura la visibilità delle utility e dei flussi di processo fondamentali.
Combinando queste misure, DACMA è in grado di mettere in correlazione i bilanci di massa ed energia nell'intero processo. Questa base dati integrata favorisce l'ottimizzazione dei processi, convalida le prestazioni del sistema e assicura la trasparenza necessaria per potenziare la tecnologia della cattura diretta dell'aria dai progetti pilota all'uso industriale.
La struttura modulare dell'impianto supporta un utilizzo flessibile e il potenziamento, consentendo di aggiungere la funzione di cattura diretta dell'aria ovunque sia necessaria la rimozione del carbonio
Contattaci
Sei interessato alla nostra offerta? Desideri discutere della tua applicazione?
Oltre a tutte le tecnologie di misura e ai sistemi, offriamo il software adatto per tutti i settori industriali al fine di garantire l'operatività dei processi secondo il loro pieno potenziale.
Scaricate le acque reflue nel pieno rispetto dei limiti legali grazie a operazioni continue e affidabili di monitoraggio che permettono di intervenire rapidamente in caso di contaminazione.
Misura dell'idrogeno nelle condotte di gas naturale
La misura rapida e continua dell'idrogeno nelle condotte di gas naturale consente di ottenere una miscelazione sicura, la conformità alle specifiche di qualità e un controllo dinamico con la spettroscopia Raman - senza consumabili o combustione in torcia
Analisi della qualità del biometano per l'iniezione sicura e conforme del gas
Garanzia di qualità del biometano grazie a una misura in linea rapida e accurata di H₂S, punto di rugiada dell'acqua e parametri critici per la sicurezza dell'iniezione in rete e l'efficienza delle operazioni.
Protezione delle membrane di osmosi inversa con il monitoraggio in linea della qualità dell'acqua negli impianti di dissalazione
Monitoraggio affidabile in linea della qualità dell'acqua per proteggere le membrane di osmosi inversa (RO - Reverse Osmosis), ridurre gli interventi di pulizia e prolungare la durata delle membrane nelle applicazioni di dissalazione e riutilizzo dell'acqua
Cattura del carbonio in mare all'avanguardia: scoprite di più sul sistema di cattura del carbonio a bordo di Carbon Ridge e su come una strumentazione affidabile possa garantire la sicurezza del processo anche in condizioni difficili.
Scoprite in che modo la strumentazione di Endress+Hauser aiuta a garantire operazioni sicure e affidabili di cattura, purificazione e liquefazione della CO2 biogenica.
/
FAQ
DACMA GmbH, con sede ad Amburgo, sviluppa e gestisce sistemi di cattura diretta dall'aria (DAC) per la rimozione di CO₂ dall'atmosfera. Unendo competenze che spaziano dall'ingegneria meccanica a quella di processo e aerospaziale, l'azienda offre tecnologie a emissioni negative affidabili e scalabili. Grazie a un team multidisciplinare e a progetti internazionali - tra cui quelli in Brasile - DACMA contribuisce ad accelerare l'implementazione industriale della tecnologia DAC e a sostenere gli obiettivi climatici globali.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .