Effiziente, zuverlässige Kühlung für rechenintensive Arbeitslasten sicherstellen
Die rasante Zunahme von künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen und Accelerated Computing führt zu einer grundlegenden Veränderung in der Art, wie Rechenzentren gekühlt werden. GPU (Graphics Processing Unit)- und TPU (Tensor Processing Unit)-basierte Plattformen erfordern bis zu zehnmal mehr Energie und arbeiten mit bedeutend höheren Leistungsdichten als herkömmliche CPU (Central Processing Unit)-basierte IT-Lasten, wobei die Grenzen dessen, was mit der Luftkühlung machbar ist, oftmals überschritten werden. Dadurch ist die Flüssigkeitskühlung nicht länger nur eine Option zur Optimierung. In vielen Fällen ist sie vielmehr eine Voraussetzung, die bereits vom Chip-Hersteller gefordert wird, und keine simple Präferenz des Rechenzentrumsbetreibers. Die frühe Einführung von Flüssigkeitskühlsystemen im großen Maßstab schloss TPUs ein, die auf Kaltwasser- oder Kühlanlagen basieren, um die konzentrierten Wärmelasten zuverlässig zu meistern. Heute verbreiten sich ähnliche Kühlkonzepte in Hyperscale- und Unternehmensumgebungen, da für Cluster mit hoher GPU-Dichte zunehmend ähnliche Anforderungen wie bei TPUs erfüllt werden müssen.
In der Praxis bedeutet das, dass viele Unternehmen hybride Kühlarchitekturen einsetzen. Die Flüssigkeitskühlung kommt auf Chip- oder Rack-Ebene zum Einsatz, wobei die Wärme, wann immer möglich, unter Nutzung der Umgebungstemperaturdifferenzen durch Trockenkühler oder Kühltürme abgeführt wird. Diese Hybridsysteme hängen von gut geregelten Kaltwasserkreisläufen ab, die sich eher wie industrielle Betriebsmedien als wie eine traditionelle IT-Infrastruktur oder HVAC verhalten.
In diesem Zusammenhang hängt die Kühlleistung von einer genauen Regelung der Flüssigkeitsanalyse, des Drucks, Durchflusses und der Temperatur ab. Ohne präzise Instrumentierung riskieren Betreiber thermische Instabilität, verringerte Anlagenlebensdauer, ungeplante Stillstandszeiten und unnötigen Energie- oder Wasserverbrauch. Endress+Hauser unterstützt die Betreiber von Rechenzentren mit industriellen Messlösungen und digitalen Services, die für den kontinuierlichen Betrieb in primären und sekundären Kaltwasser- und Flüssigkeitskühlkreisläufen konzipiert wurden, um die Effektivität der Stromnutzung (Power Utilization Effectiveness, PUE) und die Effektivität der Wassernutzung (Water Utilization Effectiveness, WUE) zu erhöhen.
Schlüsselfaktoren
10×
höherer Energiebedarf
von GPU- und TPU-basierten Plattformen im Vergleich zu traditionellen CPU-basierten IT-Lasten
Quelle: DCD
Ein Lieferant mit umfassenden Instrumentierungslösungen für die Flüssigkeitskühlung in Rechenzentren
Überwachung der Wasserqualität für langfristige Zuverlässigkeit von Kaltwassersystemen
Da Rechenzentren zunehmend Kaltwasser- und Flüssigkeitskühlung einsetzen, wird die Wasserqualität zu einem wichtigen Zuverlässigkeitsfaktor. Sind pH-Wert, Leitfähigkeit oder Trübung mangelhaft geregelt, kann dies Korrosion, Kalkablagerungen und Verunreinigungen beschleunigen, wodurch sich die Effizienz der Wärmeübertragung reduziert und es zu einer Beschädigung der Kühlplatten, Wärmetauscher und Pumpen kommt.
Die Flüssigkeitsanalyse mit dem Liquiline CM444 Multi-Parameter-Transmitter, in Kombination mit Memosens pH-, Leitfähigkeits- und Trübungssensoren, ermöglicht die kontinuierliche Überwachung der Kühlwasserqualität in primären und sekundären Kreisläufen. Die digitale Memosens-Technologie verbessert die Messsicherheit, vereinfacht die Wartung und unterstützt so vorausschauende Ansätze für Asset-Schutz und Systemstabilität in flüssigkeitsgekühlten Rechenzentren. Erfahren Sie mehr über die Überwachung der Kühlflüssigkeitsqualität in Rechenzentren.
Druckmessung zum Schutz von flüssigkeitsgekühlter IT-Hardware
Stabile Druckbedingungen sind in Flüssigkeitskühlsystemen entscheidend, insbesondere in Architekturen zur direkten Chip-Kühlung (D2C), in denen Kühlplatten und Schnellanschlüsse sensibel auf Druckschwankungen reagieren. Anormale Druckbedingungen können auf verstopfte Filter, Lecks, verunreinigte Wärmetauscher, Nachlassen der Pumpe oder Lufteinträge hinweisen.
Die kontinuierliche Drucküberwachung in Kaltwasser- und sekundären Flüssigkeitskreisläufen liefert Echtzeit-Einblicke in die hydraulische Stabilität. Der Drucktransmitter Deltabar PMD75B und der Druckumformer Cerabar PMC21 von Endress+Hauser ermöglichen eine frühzeitige Fehlererkennung, einen sicheren Pumpenwechsel in redundanten Architekturen und zustandsbasierte Wartungsstrategien. Das trägt dazu bei, das Risiko von Lecks, Anlagenschäden und ungeplanten Stillstandszeiten in flüssigkeitsgekühlten Umgebungen zu reduzieren.
Durchflussmessung als Grundlage einer effizienten Flüssigkeits- und Kaltwasserkühlung
In flüssigkeitsgekühlten Rechenzentren ist die Kapazität der Wärmeableitung direkt proportional zum Massestrom des Kühlwassers durch Kühlplatten, Rear Door Heat Exchanger, CDUs (Cooling Distribution Units) und zentrale Kaltwasseranlagen. Ein unzureichender Durchfluss kann lokale Überhitzung auf Chip-Ebene verursachen, während ein zu hoher Durchfluss den Energieverbrauch der Pumpe und die Betriebskosten erhöht.
Moderne Kühlsystemanordnungen beinhalten oftmals kurze Rohrleitungsstrecken, kompakte Verteilerstücke und häufige Strömungsumkehr während der Redundanzumschaltung. Diese Bedingungen sind häufig in sekundären Kühlkreisläufen nah zur IT-Last zu finden. Kompakte magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte wie Picomag Inline eignen sich hervorragend für diese Anwendungen, da sie eine genaue, bidirektionale Durchflussmessung bieten – ohne Druckverlust oder die Notwendigkeit von geraden Rohrstrecken. Für die primäre Kaltwasserverteilung unterstützen größere magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte wie Proline Promag W 300 den hydraulischen Abgleich, das Redundanzmanagement und die Leistungsüberwachung in Kühlern, Wärmetauschern und Hauptverteilern und -sammlern (Main Headers). Zuverlässige Durchflussdaten sind entscheidend für die Aufrechterhaltung einer gleichbleibenden Kühlleistung, während die Kapazität der Flüssigkeitskühlung auf Gebäude und Campus skaliert wird.
Temperaturmessung für energieeffizienten Betrieb der Kaltwasserkühlung
Die Temperatur ist eine der wichtigsten Regelgrößen in flüssigkeitsgekühlten und Kaltwasser-Rechenzentrumssystemen. Betreiber setzen Kühlsysteme oftmals konservativ ein, um thermische Risiken zu vermeiden, was jedoch zu unnötiger Überkühlung und erhöhtem Energieverbrauch führt.
Eine genaue Temperaturmessung an Zufuhr- und Rückleitungspunkten, CDUs, Wärmetauschern und Kühlerschnittstellen ermöglicht es den Betreibern, die Temperaturdifferenz (delta‑T) zu überwachen und die Kühlleistung präziser anzupassen. Dies ist insbesondere in Hybridarchitekturen von Bedeutung, in denen die Flüssigkeitskühlung am Rack selbst dann stabil bleiben muss, wenn die Umgebungsbedingungen die Effizienz der Wärmeableitung beeinträchtigen.
Die industriellen Temperatursensoren und -transmitter von Endress+Hauser, wie z. B. iTHERM ModuLine TM152, iTEMP TMT72 und iTHERM SurfaceLine TM611, sind auf ein schnelles Ansprechen und langfristige Stabilität unter schwankenden Durchflussbedingungen ausgelegt. Zuverlässige Temperaturdaten unterstützen straffere Kontrollstrategien und helfen Betreibern so dabei, den Energieverbrauch bei gleichzeitiger Beibehaltung sicherer thermischer Margen für GPU- und TPU-Arbeitslasten zu senken.
Messkonsistenz in hybriden Kühlarchitekturen
Moderne Rechenzentren arbeiten oftmals mit einer Mischung aus verschiedenen Kühlkonzepten. Große Hyperscale-Einrichtungen mit KI-Arbeitslasten können in hohem Maße von Flüssigkeits- und Kaltwasserkühlung abhängen, während traditionellere Rechenzentren, die den Internetverkehr bedienen, weiterhin Luftkühlung für CPU‑basierte Lasten nutzen. Selbst innerhalb einer einzelnen Einrichtung können zahlreiche Kühlkreisläufe nebeneinander bestehen.
Wird in diesen Kreisläufen auf ein konsistentes Portfolio aus Durchfluss-, Temperatur-, Druck- und Analysemessgeräten gesetzt, dann vereinfachen sich Inbetriebnahme, Fehlerbehebung und Leistungsoptimierung. Standardisierte Messkonzepte mit Instrumentierung von Endress+Hauser helfen Betreibern dabei, während des Ausbaus ihrer Flüssigkeitskühlsysteme Transparenz und Skalierbarkeit beizubehalten.
Digitale Verbindung und betriebliche Transparenz
Die flüssigkeitsgekühlte Rechenzentrumsinfrastruktur erfordert mehr als nur lokale Messstellen. Um eine zuverlässige Kühlleistung sicherzustellen, benötigen Betreiber zentralisierte Einblicke in Gerätestatus, Diagnose und historische Trends, die eine proaktive Entscheidungsfindung unterstützen.
Die digitalen Netilion Services bieten diesen zentralisierten Zugriff, indem sie Informationen zum Gerätezustand, Dokumentation und Lifecycle-Daten aus verteilten Kühlsystemen zusammentragen. Durch Vernetzen der Durchflussmessgeräte, Analyseinstrumente und Transmitter sorgt Netilion für betriebliche Transparenz, reduziert den manuellen Aufwand und unterstützt langfristige Messzuverlässigkeit in Kaltwasser- und Flüssigkeitskühlsystemen.
Mit dem Ziel, die strikten Anforderungen an die Cybersicherheit zu erfüllen, beschränken viele Rechenzentrumsbetreiber den Datenaustausch auf die Kommunikation in nur eine Richtung und grenzen die übertragenen Informationen auf die gerätespezifische Diagnose ein. Dieser Ansatz reduziert das Risiko, da er eine direkte Interaktion mit dem Steuerungssystem verhindert. Eine Gerät/Dashboard-Architektur, wie z. B. Netilion, unterstützt diese Strategie, indem sie das Tunneling in die Kontrollschicht verhindert. Stattdessen werden die Daten zur Überwachung und Analyse sicher an eine cloudbasierte Schnittstelle übertragen. Durch Minimierung der Verbindungswege reduziert dieses Konzept die Angriffsfläche, während es gleichzeitig weiterhin die Ferndiagnose und eine effiziente Wartungsplanung ermöglicht.
Endress+Hauser unterstützt OEMs und Systemintegratoren in Rechenzentren
Endress+Hauser unterstützt OEMs und Systemintegratoren in Rechenzentren mit einer Kombination aus jahrzehntelanger Instrumentierungsfachkompetenz und maßgeschneiderten Dienstleistungen, die den wachsenden Bedarf nach Geschwindigkeit und Präzision erfüllen. Basierend auf mehr als 70 Jahren Erfahrung liefern wir zuverlässige Messlösungen, die sowohl für raue Industriebedingungen als auch für Rechenzentrumsumgebungen mit ähnlichen Gegebenheiten wie in Reinräumen konzipiert wurden, was eine konsistente Leistung der Kühl- und Energiesysteme sicherstellt.
Unser umfassendes Portfolio deckt Flüssigkeitsanalyse, Druck, Durchfluss und Temperatur ab und ermöglicht eine präzise Überwachung und Regelung von kritischen Prozessen, wodurch sich Stillstandszeiten minimieren und die Systemeffizienz optimiert wird. Um unseren Partnern dabei zu helfen, ihren engen Projektzeitrahmen einzuhalten, bietet Endress+Hauser eine hohe Produktverfügbarkeit, Bevorratungsprogramme für Instrumentierung und vorkalibrierte Geräte, was die Inbetriebnahme beschleunigt und die Betriebskosten senkt. Unser weltweites Netzwerk stellt auch in internationalen Implementierungen eine konsistente Leistung sicher, während der lokale Support schnelle Reaktionen und Anleitung durch Experten bietet.
Darüber hinaus unterstützen wir auch die Integration in komplexe oder bestehende Infrastrukturen durch Engineering-Beratung und Inbetriebnahmeservices, wodurch sich das Risiko minimiert und eine langfristige Zuverlässigkeit sichergestellt wird. Indem Endress+Hauser eine genaue Überwachung des Betriebsmedienverbrauchs ermöglicht, helfen wir dabei, die Kühlleistung zu optimieren und die Ressourceneffizienz zu verbessern, was uns zu einem vertrauenswürdigen Partner für skalierbare hochleistungsfähige Rechenzentrumslösungen macht.