Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Attenzione: lavori in corso!

La digitalizzazione nell'industria di processo non è una questione semplice. I lavori sono in corso ma frammentari e incerti - un po' come in un cantiere edile dove tutti i materiali sono disponibili ma mancano i progetti. È arrivato il momento di approfondire la questione.

11.11.2025 Testo: Armin Scheuermann Grafica: DAQ
Illustrazione di un grande cantiere edile

Al culmine della pandemia di Covid-19, il mondo aveva bisogno di soluzioni - e in fretta. Era necessario sviluppare nuovi farmaci per prevenire i casi gravi della malattia. Ma come? All'epoca, dall'ideazione all'approvazione finale di un nuovo farmaco, erano generalmente necessari dai 12 ai 15 anni. Per accelerare questo processo, l'azienda farmaceutica Pfizer ha pensato di avvalersi di strumenti digitali. Ha utilizzato supercomputer per la ricerca delle molecole adatte e ha sfruttato l'intelligenza artificiale (IA) per analizzare le enormi quantità di dati dei pazienti per gli studi clinici e ottimizzare le catene di fornitura. Il risultato è che sono bastati solo 18 mesi per passare dalla prima sintesi del principale principio attivo in laboratorio alla produzione di massa di Paxlovid, un farmaco antivirale per il Covid-19.

Una persona che indossa occhiali IA davanti a un misuratore di portata ©Endress+Hauser

Da allora, la digitalizzazione è diventata indispensabile nell'industria farmaceutica. Nel campo della ricerca e dello sviluppo - un settore che per decenni si è basato su dati di alta qualità - la digitalizzazione rappresenta un punto di svolta perché accelera l'innovazione e abbassa i costi. Adesso, anche altri settori dell'industria di processo stanno cercando di ottenere successi simili e investendo ingenti somme per raggiungerli. Secondo la società di consulenza gestionale EY, nel 2022 il 65% delle aziende chimiche a livello globale prevedeva che la digitalizzazione avrebbe avuto un impatto rivoluzionario o dirompente sulla loro attività. Proprio come nel settore farmaceutico, queste aziende si trovano ad affrontare un contesto di mercato sempre più difficile. Hanno bisogno di un processo di sviluppo più rapido dei prodotti, catene di fornitura più resilienti e nuovi modelli di business digitali. Per supportare questi modelli, le aziende si affidano a piattaforme B2B che consentono loro di accedere a nuovi gruppi di clienti, aumentare la fidelizzazione e, in pratica, incrementare le vendite. Tutte prospettive allettanti, per le quali queste aziende sono disposte a investire cifre considerevoli.

Ancora fermi nella fase pilota

Quando si tratta "solo" dei classici obiettivi di digitalizzazione di Industria 4.0, gli investimenti tendono comunque a rimanere più contenuti. Questo succede, ad esempio, quando si intende ridurre i difetti di produzione, evitare i tempi di fermo e abbassare i costi operativi attraverso flussi di lavoro automatizzati, controllo digitale dei processi e manutenzione predittiva. Rockwell Automation, un'importante azienda del settore, ha coinvolto in un sondaggio 1.500 leader del settore manifatturiero in tutto il mondo. I risultati, pubblicati nello "State of Smart Manufacturing Report" dell'azienda, dimostrano che l'industria di processo è ancora lontana da una completa digitalizzazione dei suoi impianti. Secondo il report, nel 2025 – a più di 10 anni dalla proclamazione della quarta rivoluzione industriale – solo il 20% delle aziende sta investendo su larga scala nelle tecnologie di Industria 4.0. Quindi, quando si parla di digitalizzazione, l'industria di processo assomiglia a un grande cantiere edile i cui progressi sono decisamente lenti. È arrivato il momento di guardare dietro quinte e trovare risposte ad alcune delle domande più urgenti. Perché la digitalizzazione degli impianti di processo non è ancora abbastanza diffusa? Perché i pilastri della trasformazione sono così instabili? E la "costruzione da sogno" della digitalizzazione potrebbe rivelarsi solo un sogno?

Il fatto è che molte aziende dell'industria di processo sono da tempo bloccate in una sorta di "purgatorio pilota". Lanciano numerosi progetti indipendenti per testare le tecnologie digitali attualmente disponibili come, ad esempio, IIoT, le soluzioni cloud o i gemelli digitali. Tuttavia, questi progetti pilota rimangono spesso isolati e poco adatti alla scalabilità o all'adattamento per applicazioni più ampie. Il World Economic Forum ha identificato questo fenomeno già nel 2018 e, ad oggi, non è cambiato quasi nulla. Nello studio di Rockwell Automation, il 56% delle aziende oggetto dell'indagine ha dichiarato di essere attualmente impegnata in progetti pilota. Un ulteriore 20% non aveva ancora intrapreso alcuna azione, pur avendo investimenti in corso.

Fatti principali

56%

Percentuale di aziende dell'industria di processo che sta portando avanti progetti pilota legati a Industria 4.0.

Fatti principali

20%

Percentuale di aziende dell'industria di processo che utilizza tecnologie Industria 4.0 in modo sistematico.

Fatti principali

95%

Percentuale di aziende dell'industria di processo che sta già investendo nell'intelligenza artificiale o prevede di farlo.

Dati su un dispositivo mobile ©DAQ

Mancanza di volontà

Le aziende tendono ad avere difficoltà con la trasformazione digitale su larga scala. Per il consulente Dr Wilhelm Otten, i motivi sono evidenti: "Oltre alle barriere tecnologiche, ciò è dovuto principalmente al fatto che le aziende ragionano troppo a compartimenti stagni e hanno difficoltà a cambiare il loro modo di lavorare. Non si tratta solo di mancanza di competenze e risorse ma anche di mancanza di volontà e, a volte, semplicemente del fatto di non avere il necessario potere decisionale all'interno della gerarchia aziendale", afferma Otten, responsabile del comitato interdisciplinare per la trasformazione digitale presso VDI, l'associazione degli ingegneri tedeschi.

A dare credito a questa valutazione è uno studio congiunto, condotto nel 2024, dalla società di consulenza gestionale e tecnologica BearingPoint e dall'Università di Scienze Applicate di Monaco. Ciò dimostra una forte correlazione tra il coinvolgimento dei dirigenti nella digitalizzazione e il grado di implementazione di Industria 4.0 nella produzione. Lo studio arriva alla conclusione che, per avere successo in questo ambito, sono indispensabili un solido supporto strategico di Industria 4.0 e l'interconnessione dei processi della catena del valore digitale. Sottolinea inoltre l'importanza di un approccio organizzativo corretto e del coinvolgimento dei collaboratori. Un'implementazione di successo della digitalizzazione si basa sull'allineamento di tecnologia, persone e strutture organizzative.

La domanda fondamentale

Attualmente, la maggior parte delle aziende si concentra quasi esclusivamente sull'aspetto tecnologico. Ancora peggiore è la frequente tendenza a concepire le iniziative di digitalizzazione come progetti tecnologici o IT mirati esclusivamente a migliorare le funzionalità, senza tener conto dei benefici concreti che apportano. Per la società di consulenza gestionale McKinsey & Company, tuttavia, la domanda fondamentale è: "Qual è il valore aggiunto per la mia azienda?" Ed è una domanda che spesso rimane senza risposta. Resta aperta anche la questione di quali obiettivi e criteri concreti debbano essere utilizzati come parametri di successo nella trasformazione digitale. Anche l'Istituto Fraunhofer per la tecnologia della produzione, in Germania, è giunto a una conclusione simile. A suo avviso, molte aziende faticano a valutare la capacità di Industria 4.0 di apportare valore aggiunto alla propria produzione. Ciò, a sua volta, ha un effetto limitante sugli investimenti. Per generare un valore aggiunto sostenibile, il report di Rockwell Automation raccomanda alle aziende di identificare e dare priorità alle applicazioni che promettono soluzioni ai problemi di produzione e operativi - e che garantiscono un rapido ritorno sull'investimento.

Questo approccio alla digitalizzazione, altamente mirato e graduale, è supportato dal Dr Rolf Birkhofer, amministratore delegato di Endress+Hauser Digital Solutions. Procedere per piccoli passi ha senso perché i benefici - e quindi le tecnologie impiegate - possono variare in funzione dell'applicazione. "Negli impianti più piccoli, ad esempio, gli operatori possono risparmiare denaro grazie al monitoraggio remoto dei punti di misura, evitando così la necessità di costosi interventi sul posto. Negli impianti più grandi, abbiamo già dimostrato con grande successo che la gestione della base installata di strumenti da campo porta a un rapido ritorno economico." E Rolf Birkhofer concorda con il report di Rockwell Automation: "La digitalizzazione si può considerare di successo quando una soluzione rimane in uso a lungo termine e si ripaga entro i tempi previsti."

Dr Rolf Birkhofer, managing director of Endress+Hauser Digital Solutions

“Successful digitalization is when a solution stays in long-term use and pays for itself within the expected timeframe.”

Rolf Birkhofer, managing director , Endress+Hauser Digital Solutions

È importante avere una visione d'insieme

Un esempio di digitalizzazione di successo è rappresentato dai gemelli digitali nell'ingegneria impiantistica. Ciò consente alle aziende di pianificare, simulare e ottimizzare virtualmente i propri impianti. Coca-Cola, ad esempio, ad esempio, utilizza gemelli digitali per modellare ogni fase della linea di riempimento nel suo stabilimento ad alto contenuto tecnologico di Istanbul. Le simulazioni che utilizzano i gemelli digitali aiutano a identificare e prevenire potenziali colli di bottiglia, guasti alle macchine e perdite di efficienza, oltre che a testare possibili scenari alternativi. Ciò si traduce in un minor numero di scarti, un consumo energetico inferiore e un risparmio economico.

In molte aziende, tuttavia, i gemelli digitali non vengono sfruttati pienamente perché i dati necessari tendono a essere frammentati e distribuiti su più sistemi, in diversi formati e aree di responsabilità differenti. "Un gemello digitale funziona solo quando sono disponibili dati completi del ciclo di vita", spiega Hans-Joachim Fröhlich, Director Of Technology and Portfolio presso Endress+Hauser. "Attualmente, questa continuità end-to-end è assente oppure i vari dati non si integrano facilmente tra loro."

Ed ecco il punto cruciale: non tutti coloro che si occupano della raccolta e dell'elaborazione dei dati traggono un beneficio diretto dal loro meticoloso lavoro. "L'organizzazione intera ha quindi bisogno di una comprensione condivisa dei processi commerciali interdipartimentali", spiega Wilhelm Otten. La perfetta integrazione dei dati - trascendendo i silos funzionali - è un requisito fondamentale per estendere i progetti pilota a quasi tutte le applicazioni di Industria 4.0. "Uno dei motivi per cui la digitalizzazione nell'industria di processo procede così lentamente è la persistente carenza dell'interoperabilità necessaria. Non è ancora possibile scambiare dati in modo fluido e diretto, né all'interno dell'azienda né tra diverse aziende", afferma Hans-Joachim Fröhlich.

Lavoratrice davanti a diverse cartelle - una nuvola sopra di lei ©Endress+Hauser

IA: la speranza risiede in due lettere

La buona notizia è che l'industria di processo è consapevole di queste sfide e le sta affrontando. Secondo BearingPoint e l'Università di Scienze Applicate di Monaco, il 69% delle aziende intervistate si sta attualmente concentrando internamente sull'integrazione verticale per l'acquisizione dei dati. Per farlo, il 58% circa di queste aziende sta implementando soluzioni cloud. Nel frattempo, le aziende stanno lavorando alla standardizzazione con i partner lungo la catena del valore. Da qui nasce, ad esempio, la collaborazione in corso all'interno di organizzazioni quali Industrial Digital Twin Association e Open Industry 4.0 Alliance. Qualcosa di simile accade con lo sviluppo di Ethernet-APL, una nuova infrastruttura di comunicazione per il livello di campo che consente la trasmissione rapida di grandi volumi di dati, su cui l'industria di processo si è concentrata per ottenere una soluzione standardizzata e interoperabile.

Nei prossimi mesi potremmo assistere a un aumento dello slancio in questo settore, soprattutto per due ragioni. Prima di tutto, si avverte un crescente senso di urgenza alimentato dalla sempre maggiore concorrenza, da requisiti normativi più rigidi, da catene di fornitura sotto pressione, dal continuo aumento della carenza di competenze e dalla sempre più importante necessità di sicurezza informatica. In secondo luogo, l'intelligenza artificiale si prospetta come motore della digitalizzazione. Sulla scia dei successi dell'industria farmaceutica – Pfizer ne è un esempio – molte aziende vedono l'IA come una panacea. Secondo il report di Rockwell Automation, il 95% delle industrie di processo sta già investendo in intelligenza artificiale e apprendimento automatico oppure prevede di farlo nei prossimi cinque anni. Tra le applicazioni che si dimostrano particolarmente promettenti figurano il controllo qualità, la sicurezza informatica e l'ottimizzazione dei processi. Si spera che l'intelligenza artificiale renderà la produzione migliore, più affidabile, più sicura e più efficiente - in definitiva più sostenibile.

Per sfruttare appieno il potenziale dell'intelligenza artificiale è necessario che i dati siano affidabili e che non esista alcun ostacolo al loro flusso. Per le aziende, gli investimenti nella digitalizzazione stanno quindi diventando essenziali - anche in vista dell'evoluzione tecnologica futura. Per gli autori di 'State of Smart Manufacturing Report 2025', non c'è dubbio: "La trasformazione industriale sta prendendo slancio."

Leggi argomenti simili

Download

Esplora altre risorse

document icon
Rivista aziendale "changes" 2/2025 PDF, 7.3 MB
La digitalizzazione sta accelerando
download icon Download