Quarto stadio di depurazione in funzione
Rimozione affidabile di fino all'80% dei microinquinanti presso l'impianto di trattamento delle acque reflue di Laichingen
Con la revisione della Direttiva UE sul trattamento delle acque reflue urbane (KARL), il quarto stadio di depurazione per la rimozione dei microinquinanti sta assumendo una sempre maggiore importanza per gli impianti di trattamento municipali. Mentre molti operatori si trovano ad affrontare sfide legate all'ammodernamento degli impianti, quello di Laichingen ha realizzato il quarto stadio di depurazione già nel 2015. L'esperienza dimostra che, per ottenere prestazioni di rimozione costantemente elevate, è necessario poter contare su un'adeguata ingegneria di processo, sull'esperienza operativa e su una tecnologia di misura continua.
I risultati
Metodo di misura affidabile per il monitoraggio dell'eliminazione delle sostanze in traccia
Individuazione tempestiva delle variazioni del processo che consente di adottare contromisure mirate
Possibilità di regolare i dosaggi, ottimizzare i tempi di contatto e stabilizzare la separazione dei solidi
La sfida
Non essendoci acque superficiali nelle vicinanze dell'impianto di trattamento di Laichingen, le acque reflue trattate vengono scaricate nella roccia carsica dell'Altopiano Svevo attraverso bacini di infiltrazione e penetrano rapidamente nelle falde acquifere. Data la sua importanza per l'approvvigionamento di acqua potabile, è stato necessario pensare a misure di protezione fin dalle prime fasi. Nel 2015, l'impianto ha quindi introdotto un quarto stadio di depurazione per rimuovere i contaminanti in traccia. Considerate la fluttuazione dei flussi in entrata e le variazioni dei tassi di prelievo, i requisiti del controllo di processo sono elevati.
La realizzazione
A Laichingen è stato implementato il processo di Ulm che utilizza carbone attivo in polvere. Dopo il trattamento biologico, le acque reflue vengono sottoposte a un trattamento di adsorbimento in una serie di reattori a contatto a tre stadi. Seguono due sistemi che agiscono in vasche di sedimentazione parallele. Il carbone attivo in polvere parzialmente saturo viene scaricato come carbone in eccesso e reimmesso nel serbatoio di denitrificazione. La separazione finale dei solidi e del carbone attivo residuo viene effettuata mediante filtri in tessuto.
La tecnologia di misura di Endress+Hauser svolge un ruolo chiave nel garantire che questo stadio del processo si svolga in modo trasparente e affidabile. I parametri standard pertinenti vengono registrati in modo continuo, consentendo una valutazione costante delle singole fasi del processo. I sensori con tecnologia Memosens, se usati in combinazione con la piattaforma Liquiline, forniscono risultati di misura affidabili e costantemente stabili nel tempo.
In particolare, la misura del parametro Delta-SAK all'entrata e all'uscita del quarto stadio di depurazione assicura una visione in tempo reale della qualità del trattamento. I dati di misura raccolti consentono di identificare tempestivamente le variazioni del processo e di adottare misure correttive mirate, ad esempio regolando i dosaggi, ottimizzando i tempi di contatto o stabilizzando la separazione dei solidi. Ciò garantisce che la riduzione desiderata dei microinquinanti, pari a oltre l'80%, venga mantenuta nel tempo.
Contattaci
Sei interessato alla nostra offerta? Desideri discutere della tua applicazione?