Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Controllo avanzato del livello

Aumentate la produzione riducendo i costi di manutenzione.

L'utilizzo da parte della miniera di rame di Kanmantoo della più recente tecnologia di misura radar del livello ha aumentato la capacità delle tramogge ROM per incrementare la produzione e ridurre i costi di manutenzione. La misura del livello in ambienti estremamente polverosi è difficile a causa dei depositi. Nelle tramogge ROM, questo fenomeno è particolarmente rilevante dato che le polveri ricoprono tutta l'area circostante. Senza aumentare le infrastrutture la miniera ha incrementato la capacità di produzione e la disponibilità dell'impianto utilizzando l'esclusiva funzione diagnostica di un trasmettitore di misura radar del livello.

Miniera di rame di Kanmantoo

Requisiti del cliente

  • Aumentare la capacità di produzione a basso costo

  • Incrementare la disponibilità dell'impianto

  • Rendere affidabili le misure di livello a prescindere dai depositi di sporcizia

  • Ridurre i requisiti di manutenzione

La sfida del cliente

Per migliorare la capacità di produzione e stoccaggio, la miniera di rame di Kanmantoo ha aumentato l'altezza di riempimento di una tramoggia ROM utilizzata per stoccare minerali di rame non processati. Per rendere possibile questo aumento, il sensore di livello radar esistente doveva essere spostato in una nuova posizione dove inevitabilmente verrà coperto dalla sporcizia.

L'intensità del segnale di misura emesso e ricevuto dai trasmettitori di livello radar è un fattore critico per misure precise. La sporcizia attenua l'energia del segnale di misura e, quando i depositi aumentano, le letture diventano gradualmente inaffidabili. Anche un'ispezione visiva della quantità di depositi non dà alcuna misura del grado di alterazione delle prestazioni.

Di conseguenza, in queste condizioni, i tradizionali trasmettitori di livello radar, a ultrasuoni o acustici devono essere puliti regolarmente; talvolta ogni ora. Questa attività non solo fa perdere molto tempo al personale addetto alla manutenzione ma interrompe il funzionamento della tramoggia ROM, con i conseguenti costi legati ai tempi di fermo.

Vantaggi

  • Nessuna costosa modifica meccanica, considerato che non era necessario riposizionare il trasmettitore in un punto meno soggetto alla formazione di depositi.

  • Avvisi di pulizia tempestivi per evitare letture inaffidabili dei depositi.

  • Minimizzazione dell'impatto sulla produzione grazie a operazioni di pulizia programmate.

  • Aumento della disponibilità dell'impianto grazie all'eliminazione delle operazioni di pulizia non necessarie.

  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla minore frequenza delle operazioni di pulizia.

  • Riduzione dei costi operativi complessivi legati alla misura di livello nella tramoggia ROM.

La soluzione

Misuratore di livello radar Micropilot_FMR57 ©Endress+Hauser

Fortunatamente, il trasmettitore di livello radar FMR57 installato era dotato di una funzione diagnostica avanzata denominata "Area of Incoupling". Questa funzione controlla l'entità dei depositi e la segnala alla sala controllo per avvisare il personale della necessità di pulire il trasmettitore. Il trasmettitore FMR57 è dotato anche di un elemento di protezione del cono in PTFE che riduce la velocità di accumulo dei depositi. Ciò significa che la pulizia è necessaria meno frequentemente.

Implementazione

Per aumentare l'altezza di riempimento della tramoggia ROM, il team tecnico della miniera ha riposizionato il trasmettitore nel punto raccomandato. I tecnici di assistenza di Endress+Hauser hanno quindi provveduto alla messa in servizio del trasmettitore e all'impostazione della funzione diagnostica "Area of Incoupling".

Come funziona

La quantità di depositi viene rappresentata graficamente nella sala di controllo della miniera sull'interfaccia del sistema. Il grafico permette al personale di interpretare la velocità di accumulo dei depositi e consente loro di prevedere l'ora in cui sarà necessario procedere alla pulizia.

Contattaci

Sei interessato alla nostra offerta? Desideri discutere della tua applicazione?

Vi preghiamo di dirci il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo potremo contattarvi con la migliore risposta possibile.