Misura multiparametro negli impianti di pulizia CIP
Feldschlösschen si affida al concetto di Food Safety
Nel processo produttivo del birrificio Feldschlösschen sono utilizzati degli impianti di pulizia CIP. Per la sicurezza degli alimenti, i responsabili dell‘impianto si affidano a misuratori di portata con misura di conducibilità integrata.
Vantaggi
Gli operatori di Feldschlösschen sono molto soddisfatti della misura multiparametro di Promag H e delle sue funzioni uniche, come la misura di conducibilità compensata. L‘ampliamento della tecnologia di misura con sensori multiparametro, che fanno parte del concetto di Food Safety, rende i processi ancora più sicuri.
"Standardizzando la tecnologia di misura siamo riusciti a semplificare il magazzino, la gestione delle parti di ricambio e la manutenzione."
Herr Benjamin Röttel, B&P Project Manager/CSC Local Technical Expert
Feldschlösschen
La richiesta del Cliente
Feldschlösschen impiega processi CIP completamente automatici (Clean-in-Place) per la pulizia delle tubazioni. Contemporaneamente deve garantire che nessun residuo di detergente contamini il prodotto finale. Feldschlösschen ritiene anche che ci sia la possibilità di ottimizzare altri processi, non collegati direttamente alla pulizia CIP. Così, ad esempio, finora la separazione di fase tra birra e acqua in tubazione era stata rilevata manualmente @@in uscita dalla linea. Anche in questo settore è stata cercata una soluzione per rendere i processi ancora più efficienti mediante l‘automazione.
La soluzione di Endress+Hauser
Durante una prova in campo, il rilevamento di acidi o alcali nel processo CIP è stato eseguito con successo mediante la misura di conducibilità, incorporata nel misuratore di Promag H. Anche ridottissime quantità di solventi, presenti nel prodotto finale, sono rilevate in modo estremamente affidabile .Il rilevamento automatico della separazione di fase, ad esempio durante la rimozione dalla linea di un serbatoio di birra con acqua, funziona in modo efficace e con uno sforzo minore rispetto al passato. La verifica manuale e il controllo di processo, che richiedono in genere due collaboratori, non sono più necessari.
Avere tutte le informazioni in un unico luogo aumenta il tempo di disponibilità degli strumenti — l'essenziale per evitare interruzioni non pianificate.
Scaricate le acque reflue nel pieno rispetto dei limiti legali grazie a operazioni continue e affidabili di monitoraggio che permettono di intervenire rapidamente in caso di contaminazione.
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Un partner sempre al vostro fianco per conformarsi agli standard di sicurezza alimentare, garantire una qualità costante dei prodotti, migliorare la capacità produttiva e sostenere iniziative di sostenibilità, anche con budget limitati.
Feldschlösschen
Il birrificio Feldschlösschen, fondato nel 1876 e con sede nella città elvetica di Rheinfelden, è il principale produttore di birra della Confederazione svizzera. Ogni quattro birre consumate in Svizzera, una proviene da Feldschlösschen. Dal 2000, la società fa parte del gruppo internazionale Carlsberg. Feldschlösschen dichiara un totale di circa 1.200 dipendenti, distribuiti in 21 sedi.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .