Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Strumentazione e misura nel processo di disidratazione del gas: controllo delle prestazioni dall'entrata all'uscita

Monitorate in sicurezza e con precisione i valori di pressione, temperatura, portata e umidità in ogni fase del processo di disidratazione

Vista di un impianto illuminato di raffinazione del gas al tramonto

Vi preghiamo di dirci il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo potremo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Introduzione

Per una disidratazione efficace del gas con glicole sono necessari strumenti di precisione, in grado di controllare l'eliminazione dell'umidità, prevenire il trascinamento del glicole e soddisfare le specifiche di qualità del gas. Rilevando tempestivamente le anomalie di processo, gli operatori possono adottare misure correttive prima che si verifichino danni. Da una parte, un eccessivo aumento della temperatura nel ribollitore può portare a una più rapida degradazione del glicole e a costi operativi più elevati e, dall'altra, la contaminazione delle apparecchiature a valle dovuta al trascinamento del glicole compromette indubbiamente l'efficienza operativa e l'infrastruttura. Dalla verifica di un contatto efficace tra il gas umido e il glicole povero alla rimozione sicura dell'H2O assorbita durante la rigenerazione, ogni fase del processo richiede un monitoraggio accurato e informazioni affidabili.

Il nostro portfolio comprende analizzatori di gas per il rilevamento dell'umidità e soluzioni di misura dei valori di portata, pressione e temperatura che garantiscono prestazioni di disidratazione affidabili, produttività ottimizzata e un trattamento dei gas conforme alle normative.

Analizzatore di gas TDLAS J22: tecnologia collaudata per la misura precisa e affidabile dell'H2O ©Endress+Hauser
Approfondimento

Misura dell'umidità nel processo di disidratazione del gas: dimostrazione della qualità e delle prestazioni del gas

È possibile controllare temperatura, pressione e portata ma solo la misura dell'umidità conferma il risultato. Un monitoraggio accurato e in tempo reale trasforma la disidratazione da un processo scontato in un'operazione verificata e ottimizzata, tutelando sia la conformità normativa che gli asset a valle.

Per il rilevamento in tempo reale dell'umidità nel gas naturale viene utilizzata la spettroscopia ad assorbimento laser a diodi sintonizzabili (TDLAS). Monitorando direttamente il contenuto di acqua nel gas, operatori e ingegneri ottengono informazioni chiare e in tempo reale sulla conformità alle specifiche e sull'efficienza di funzionamento del sistema. La misura ottica senza contatto evita gli eventuali problemi di contaminazione e deriva del sensore a causa delle impurità del vapore. Gli analizzatori di gas basati sulla tecnologia TDLAS - ad esempio, J22 - assicurano i massimi livelli di precisione e affidabilità anche in condizioni ambientali difficili. Pur fornendo una risposta rapida alle variazioni di concentrazione, questi analizzatori sono insensibili ai cambiamenti di composizione del flusso.

Proline Prosonic Flow G 300 per misure precise della portata di gas ©Endress+Hauser
Approfondimento

Flusso sotto controllo: dall'entrata del gas umido all'uscita del gas secco

La misura a ultrasuoni della portata è fondamentale per il controllo e la verifica delle prestazioni delle unità di disidratazione del gas. All'entrata, contribuisce a mantenere la velocità del gas entro i limiti di progetto della torre di assorbimento a glicole, favorendo così un contatto stabile gas-glicole e riducendo il rischio di formazione di schiuma, ingolfamento o trascinamento. All'uscita, dati di portata precisi assicurano un funzionamento stabile e aiutano a rilevare perdite di carico anomale o restrizioni dovute a incrostazioni o effetti di trascinamento. I misuratori di portata a ultrasuoni per gas, come il nostro Prosonic Flow G 300, offrono importanti vantaggi rispetto agli strumenti meccanici: oltre a non essere invasivi, sono eccezionalmente robusti e adatti all'uso con gas umido e composizioni variabili del gas di alimentazione. I misuratori di portata a ultrasuoni garantiscono inoltre un'elevata precisione e integrano funzionalità avanzate di analisi dei gas.

Tecnico che configura i dati di iTHERM ModuLine TM131 con il tablet FieldXpert ©Endress+Hauser
Approfondimento

Misura affidabile di pressione e temperatura: per garantire un processo di disidratazione stabile

I trasmettitori di pressione e temperatura forniscono informazioni decisive sulle prestazioni dell'assorbitore, sulla rigenerazione del glicole, sul comportamento del flusso di gas e, di conseguenza, sulla stabilità complessiva del processo. Nella torre di assorbimento, la pressione e la temperatura influiscono direttamente sull'efficienza di assorbimento dell'acqua e sulla qualità del gas. Il monitoraggio di queste variabili, oltre che della pressione differenziale, aiuta a rilevare tempestivamente formazione di schiuma, ingolfamento, incrostazioni, turbolenze e un inadeguato contatto gas-liquido. iTHERM ModuLine TM131 assicura tempi di risposta rapidi e registra in modo affidabile i cambiamenti dinamici del processo grazie alla tecnologia iThERM QuickSens. Il suo ampio campo di misura lo rende adatto all'uso in assorbitori, serbatoi di espansione e rigeneratori. Deltabar PMD78B consente una misura accurata della pressione e il monitoraggio delle condizioni con la tecnologia Heartbeat, oltre a garantire stabilità e affidabilità delle misure nel tempo.

Proline Promass Q 300 offre la massima precisione in condizioni di processo gravose ©Endress+Hauser
Approfondimento

Ottimizzazione del controllo della circolazione del glicole con la tecnologia Coriolis

I misuratori di portata Coriolis forniscono una misura diretta della portata massica, indipendentemente dalle variazioni di temperatura, pressione o densità. Ciò è particolarmente utile nei processi di disidratazione, dove le proprietà del glicole possono variare durante la rigenerazione o a causa della contaminazione.

L'elevata precisione, a portate sia basse che variabili, rende questi strumenti particolarmente adatti al monitoraggio della circolazione del glicole povero e del glicole ricco. La misura stabile della portata aiuta gli operatori a mantenere i corretti rapporti glicole-gas, a migliorare l'efficienza dell'assorbitore, a ridurre il rischio di trascinamento del glicole e a prevenire la produzione di gas fuori specifica. Un altro importante vantaggio è la possibilità di misurare simultaneamente diverse variabili di processo: la misura della densità è particolarmente utile perché consente agli operatori di monitorare in tempo reale la concentrazione di glicole e le prestazioni di rigenerazione. Le variazioni della densità del glicole possono indicare contaminazione dell'acqua, scarsa efficienza di rigenerazione o instabilità del processo. Inoltre, i misuratori di portata Coriolis come Promass Proline Q 300 assicurano un'eccellente stabilità nel tempo e una facile installazione grazie al loro ridotto ingombro.

Prodotti in primo piano

Scoprite i nostri prodotti per la disidratazione del gas

/
FAQ

Informazioni chiave sul processo di disidratazione

Vi preghiamo di dirci il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo potremo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Note finali

Argomenti di interesse