Salvaguardia della stabilità del forno rotativo nella complessa produzione del clinker
Il processo di cottura è il nucleo della produzione di clinker. Un forno rotativo è un grande forno cilindrico, leggermente inclinato e a rotazione lenta, usato per riscaldare e trasformare le materie prime a temperature elevate in un processo continuo.
Generalmente, il forno rappresenta il 60-70% del consumo totale di energia termica di un impianto ed è l'asset di produzione più critico della linea. Le temperature del gas nella zona di fiamma possono raggiungere i 1.900 °C, mentre il clinker esce dalla zona di cottura a circa 1.450 °C. Gli strumenti in quest'area sono soggetti a carichi di polveri di diverse centinaia di grammi per metro cubo e a gas chimicamente aggressivi contenenti SO₂, HCl e alcali. In queste condizioni, disponibilità delle misure, robustezza e manutenibilità sono requisiti fondamentali.
Per assicurare efficienza energetica, qualità costante del clinker e pianificazione prevedibile della manutenzione, è indispensabile un funzionamento stabile. Piccole variazioni nella combustione, nel tiraggio o nella miscela cruda possono alterare l'equilibrio del processo e aumentare le sollecitazioni termiche e meccaniche sul forno.
Questa pagina descrive i fattori che influiscono sul comportamento dei forni, le sollecitazioni a cui è sottoposta la strumentazione e le considerazioni di misura necessarie per un funzionamento affidabile in ambienti gravosi.
Fatti principali
60-70%
Energia termica totale dell'impianto utilizzata da un forno rotativo
Processo del forno rotativo nella produzione di clinker
Il forno rotativo collega il preriscaldatore e il raffreddatore in un processo termico continuo. La farina cruda entra nel forno, viene riscaldata e sinterizzata nella zona di cottura ed esce come clinker mentre i gas caldi scorrono in controcorrente verso il preriscaldatore.
L'uso efficiente dell'energia termica e la prevenzione dei problemi a livello di sistema richiedono un'ottimizzazione mirata del preriscaldatore e dei cicloni che permetta di ridurre gli intasamenti e minimizzare le dispersioni di calore. Combustione, tiraggio e flusso del materiale sono strettamente interconnessi e quindi i problemi che si verificano in una parte del sistema si propagano rapidamente a tutta la linea di processo.
Fattori di instabilità dei forni rotativi nella produzione di cemento
Nella maggior parte dei cementifici, il forno rotativo rappresenta il principale collo di bottiglia e il più grande consumatore di energia dell'intero processo.
Anche negli impianti ben gestiti, i forni funzionano spesso con una variabilità superiore a quella prevista. Piccole derive si accumulano fino a generare perdite misurabili. La strumentazione serve a fornire un'immediata visibilità su queste alterazioni ma le condizioni gravose e l'instabilità dei segnali possono limitarne l'efficacia. Il risultato è un gap tra strategia di controllo e prestazioni reali.
I primi sintomi che notano operatori e tecnici sono i seguenti:
- Oscillazioni più frequenti di O₂/CO
- Picchi di NO, SO₂ e HCl durante i cicli dei volatili
- Temperatura instabile della zona di cottura
- Flusso irregolare dell'aria secondaria o fluttuazioni di pressione nella cappa
- Aumento degli allarmi intempestivi dovuti agli analizzatori di temperatura, pressione e gas
- Aumento del carico di polveri nei sistemi di campionamento e nei dispositivi ottici
Identificazione delle cause alla radice dell'instabilità del forno
Raramente questi sintomi si presentano in modo isolato e sono dovuti a tutta una serie di fattori meccanici a monte:
- Variabilità della miscela cruda e variazioni di attitudine alla cottura: variazioni del fattore di saturazione della calce (LSF), del modulo silicico (SR), del modulo alluminico (AR) o della macinabilità alterano la domanda termica, richiedono caratteristiche di fiamma differenti e destabilizzano la zona di cottura
- Variabilità dei combustibili alternativi: la diversità nel potere calorifico, nell'umidità e nella composizione chimica delle ceneri influisce sulla stabilità della fiamma, sui cicli dei volatili e sul comportamento delle emissioni, aumentando il carico sul controllo della combustione
- Influenze meccaniche all'interno del forno: variazioni della velocità del forno, del livello di riempimento, del tempo di permanenza e delle condizioni del rivestimento cambiano il bilancio termico e il modo in cui il calore viene trasmesso attraverso il letto
- Ricircolo dei volatili (S, Cl, alcali): questi cicli influiscono sul rivestimento, sulla formazione di depositi nei cicloni e sulla chimica della fase gassosa, amplificando le oscillazioni di temperatura e le fluttuazioni della composizione del gas
- Limiti della strumentazione e del controllo: quando le misure non sono precise o gli strumenti vengono oscurati, i cicli di controllo raggiungono il limite della loro capacità. Oltre questo punto, nessuna messa a punto compensa la variabilità fondamentale del processo
Sfide di misura negli ambienti gravosi del forno
Senza misure di processo affidabili, anche le strategie di controllo più avanzate perdono la loro capacità di prevedere e compensare le anomalie del processo, obbligando a fare affidamento su azioni di controllo reattive e limiti operativi conservativi. Il mantenimento di misure accurate in condizioni estreme diventa difficile, soprattutto nei casi di funzionamento prolungato.
Gli strumenti devono resistere a incrostazioni, abrasioni, picchi di temperatura e attacchi chimici, continuando a fornire segnali stabili per il controllo della combustione e la stabilità del forno.
Il deterioramento della qualità delle misure comporta una minore disponibilità dei segnali, un aumento del lavoro di manutenzione e la riduzione della vita di servizio. Questa perdita di affidabilità indebolisce i cicli di controllo che dipendono da queste misure.
I tipici fattori di stress includono i seguenti:
- Elevato carico di polveri: i flussi di gas intorno al forno e al preriscaldatore trasportano dense concentrazioni di particolato che sporcano rapidamente le ottiche, ostruiscono le linee di campionamento e accelerano la deriva dei sensori esposti. Nel tempo, ciò riduce la qualità dei segnali e aumenta l'impegno necessario a mantenere affidabili le misure
- Velocità del particolato e usura abrasiva: a causa delle polveri e delle particelle fini di clinker ad alta velocità, sonde, ottiche e custodie sono soggette a una sorta di sabbiatura continua. L'erosione meccanica riduce l'integrità dei sensori, indebolisce i rivestimenti di protezione e aumenta i tassi di guasto in aree quali la cappa, il condotto di risalita e le uscite del preriscaldatore
- Esposizione a temperature estreme: le temperature del gas in prossimità della fiamma possono avvicinarsi a 1 900 °C e il clinker lascia la zona di cottura a circa 1 450 °C. Anche gli strumenti installati a distanza sono soggetti a calore radiante e cicli termici che possono causare derive, invecchiamento precoce o bruciatura completa degli elementi sensibili e dell'elettronica
- Cicli dei volatili (S, Cl, alcali): zolfo, cloro e alcali ricircolano tra il forno, il condotto di risalita e il preriscaldatore. Questi composti si condensano e rievaporano ripetutamente, formando dei depositi appiccicosi che ricoprono le superfici dei sensori e interferiscono con la trasmissione dei segnali. Contribuiscono anche alla corrosione, alla contaminazione dei sensori e all'instabilità di misura, in particolare nei sistemi di analisi dei gas
Misure critiche per l'efficienza del forno
Il funzionamento stabile del forno dipende da poche ma importanti variabili che rimangono misurabili nonostante il calore, la polvere e le sollecitazioni meccaniche. I punti che seguono elencano le misure critiche che assicurano una visibilità tempestiva sulle prestazioni di combustione, sul bilancio termico e sul flusso di materiale intorno al forno:
- Temperatura: temperature della zona di cottura, della cappa e dell'aria secondaria (misure che indicano la stabilità della fiamma, il carico termico e il comportamento di sinterizzazione del clinker)
- Pressione: pressione in cappa e differenziale del ventilatore di tiraggio/aspirazione (indicatori primari delle condizioni di combustione, delle infiltrazioni d'aria e della costanza del flusso di gas)
- Portata: portate dell'aria secondaria/terziaria e dell'alimentazione del combustibile (misura che controlla miscelazione, efficienza di combustione e bilancio termico)
- Livello/depositi: rilevamento di livello o intasamento senza contatto nei punti di entrata o di alimentazione del forno (misura radiometrica o a microonde per aree gravose; previene le interruzioni dell'alimentazione e gli intasamenti in entrata)
- Analisi dei gas: indicatori di combustione quali O₂/CO/NO/SO₂ (misurati all'entrata del forno o nei punti a valle per valutare la qualità della combustione e gli effetti del ciclo dei volatili)
Aumento della redditività del forno rotativo grazie alla stabilità del processo
Quando gli indicatori di pressione, temperatura, portata, livello e gas vengono misurati in modo affidabile, il processo diventa molto più semplice da stabilizzare. Ciò consente di ottenere i seguenti miglioramenti:
- Controllo in tempo reale della combustione e del processo, per una qualità costante del clinker e una produttività più elevata
- Minor consumo di combustibile, grazie alla stabilità di comportamento di O₂/CO, a un migliore controllo della portata d'aria e a una minore necessità di sovracottura
- Riduzione dei falsi allarmi e dei fermi non pianificati, grazie a segnali di misura accurati
- Intervalli di manutenzione più lunghi, grazie alla riduzione delle sollecitazioni meccaniche, degli shock termici e dell'usura di ventilatori, bruciatori e rivestimento refrattario
- Maggiore affidabilità delle misure, anche in presenza di polveri, calore e condizioni abrasive
- Rispetto delle normative sul monitoraggio delle emissioni (O₂, CO, NO, SO₂) nei punti in cui è possibile il campionamento a valle
Informazioni chiave sulla stabilità del processo nel forno rotativo
Le risposte alle domande che seguono aiutano a capire in che modo deviazioni del processo, strategie di controllo e affidabilità delle misure influiscono sulla stabilità dei forni rotativi e sulle prestazioni di produzione del clinker. Mettono in evidenza i fattori chiave che determinano il comportamento di combustione, l'efficienza energetica e il controllo generale del processo nei cementifici.