Produzione di clinker: efficienza energetica e riduzione delle emissioni
Riduzione della variabilità operativa, prevenzione dei depositi e miglioramento delle prestazioni dei forni.
In breve
- La produzione di clinker è il più grande contributo all'impronta di carbonio dell'industria del cemento e un importante obiettivo degli sforzi di decarbonizzazione.
- I cementifici devono far fronte alla crescente pressione per ridurre le emissioni mantenendo, comunque, una produzione stabile.
- La stabilità delle prestazioni di forni, preriscaldatori e processi di combustione migliora l'efficienza energetica riducendo, nel contempo, variabilità operativa ed emissioni.
- Misure accurate del processo e delle emissioni aiutano gli impianti a ottimizzare l'uso del combustibile, mantenere la conformità e sostenere gli obiettivi di decarbonizzazione a lungo termine.
Produzione di clinker e impatto ambientale in termini di emissioni di carbonio
Il calcestruzzo è stato usato per migliaia di anni e ha modellato le costruzioni di intere civiltà. Le prime versioni risalgono al 7000 a.C. con tracce visibili nelle antiche strutture greche, egizie e romane.
Oggi, il calcestruzzo viene utilizzato per le abitazioni, i ponti e i grattacieli di tutto il mondo. Dopo l'acqua, è il secondo materiale più usato sulla Terra.
Il cemento è l'elemento chiave del calcestruzzo e funge da legante della miscela. Con la crescita della popolazione globale, la domanda di alloggi e infrastrutture continua ad aumentare, spingendo in alto i consumi di calcestruzzo.
Al centro della produzione del cemento c'è il clinker, il materiale intermedio che si forma all'interno del forno ad alte temperature. La formazione del clinker è un processo ad alta intensità energetica e rappresenta la maggior parte dell'impronta di carbonio dell'industria del cemento. La produzione di cemento genera circa il 7-8% delle emissioni globali di CO₂ ovvero circa 2,5 miliardi di tonnellate l'anno.
Fatti principali
~7-8%
Percentuale delle emissioni globali di CO₂
generate dalla produzione di cemento
Gli impianti di produzione del cemento devono far fronte a pressioni sempre maggiori per migliorare l'efficienza energetica, ridurre le emissioni e mantenere report di conformità affidabili. Con la crescente diffusione di combustibili alternativi e target operativi più severi, garantire un funzionamento stabile del forno e del preriscaldatore diventa un fattore critico.
Piccole instabilità di processo possono aumentare il consumo di combustibile, incrementare le emissioni e rendere le prestazioni più difficili da controllare.
Questa pagina illustra i più comuni problemi di instabilità nella produzione del cemento e rimanda a una guida pratica sul funzionamento del forno, sulle prestazioni del preriscaldatore e sul monitoraggio delle emissioni.
Sfide della moderna produzione di cemento
Secondo la Concrete Future Roadmap del GCCA, il settore globale del cemento e del calcestruzzo si è impegnato in un percorso verso "zero emissioni nette", in linea con l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C. Tale obiettivo focalizza ulteriormente l'attenzione sulla produzione di clinker, la fonte primaria di emissioni di anidride carbonica lungo la catena del valore del cemento.
Anche la pressione normativa cresce: la roadmap della GCCA mira a una riduzione del 20% di CO₂ per tonnellata di cemento entro il 2030, con l'obiettivo a lungo termine di fornire cemento a "zero emissioni nette" entro il 2050. Nel contempo, in numerose aree vengono implementati limiti di emissione più severi per CO₂, NOx, SO₂, HCl e polveri, esercitando maggiore pressione sugli impianti affinché mantengano un funzionamento stabile e ben controllato.
Anche se la macinazione del clinker consuma quasi un terzo dell'energia totale necessaria per produrre cemento, , la maggior parte delle sfide della decarbonizzazione ha origini più profonde - e precisamente nei forni. In questo caso, il miglioramento dell'efficienza riduce direttamente sia il consumo di energia che le emissioni del processo.
Per stare al passo con le politiche climatiche in continua evoluzione, i cementifici di tutto il mondo stanno adottando tutta una serie di misure per la decarbonizzazione. Il problema è che la maggior parte di queste emissioni ha origine nei forni, nei calcinatori e nei preriscaldatori, dove l'ambiente è estremamente caldo, polveroso e chimicamente aggressivo. Questo ambiente rende la misura continua e il controllo stabile intrinsecamente complessi, proprio mentre i requisiti normativi in termini di continuità delle prestazioni ed emissioni continuano a crescere.
Principali fattori che influiscono sulla stabilità di produzione del clinker
Mantenere stabile la produzione di clinker richiede un controllo continuo di diverse aree di processo che influiscono direttamente su resa, consumo energetico, emissioni e qualità del prodotto. Eccone alcuni esempi:
Controllo della stabilità dei forni rotativi
La variabilità dei combustibili alternativi, le fluttuazioni termiche e le variazioni del tiraggio hanno spesso origine nei forni. Un attento monitoraggio del profilo termico del forno e della temperatura della zona di sinterizzazione aiuta a prevenire le anomalie di processo, mantenere la stabilità del forno e garantire una qualità costante del clinker. Le soluzioni di misura avanzate - sviluppate per le condizioni estreme presenti all'interno dei forni - sono in grado di fornire dati affidabili, indispensabili per un controllo efficace.
Prestazioni del preriscaldatore e dei cicloni
L'aumento progressivo delle perdite di carico (ΔP), i depositi, le infiltrazioni d'aria parassita e il flusso irregolare della farina possono aumentare la domanda di calore e ridurre l'efficienza del processo. Una tempestiva identificazione di queste problematiche contribuisce a stabilizzare il funzionamento del preriscaldatore e a ridurre al minimo le perdite di energia.
Emissioni e integrità dell'analisi dei gas
Per un controllo affidabile del processo, il reporting delle emissioni e le iniziative di decarbonizzazione è indispensabile disporre di misure accurate di O₂, CO, NOₓ ed SO₂. Dati di alta qualità sulle emissioni aiutano gli impianti a mantenere la conformità identificando, nel contempo, le opportunità per ridurre l'impronta di carbonio.
Mantenimento della stabilità di produzione del clinker per garantire efficienza e conformità normativa
La produzione di clinker tollera pochissimo le deviazioni. Anche quando la linea di tendenza delle variabili di processo appare stabile, leggeri scostamenti di temperatura, tiraggio, ΔP del preriscaldatore o dei segnali di analisi dei gas possono far uscire impercettibilmente il processo dalla sua finestra operativa ottimale.
Questi effetti diventano ancora più evidenti quando gli impianti aumentano l'uso di combustibili alternativi o correggono le condizioni di funzionamento per soddisfare i requisiti di decarbonizzazione. I flussi dei combustibili alternativi spesso variano in termini di umidità, granulometria e potere calorifico, introducendo fluttuazioni di combustione che rendono più difficile stabilizzare il forno. In mancanza di misure accurate, anche le modifiche imposte dai requisiti di conformità come, ad esempio, la riduzione dei setpoint dei NOx nei bruciatori o il restringimento dei target di ossigeno possono disturbare il processo.
In questo ambiente, l'affidabilità delle misure diventa il fondamento di una produzione efficiente e conforme di clinker. Quando il comportamento termico, l'idraulica dei cicloni e i segnali delle emissioni rimangono prevedibili, gli operatori possono lavorare più vicino alle condizioni ottimali, evitare il surriscaldamento e mantenere profili di emissione più difendibili. Migliorando la stabilità lungo la linea del clinker, è possibile ridurre i consumi energetici, abbassare l'intensità di CO₂ e mantenere un adeguato margine di sicurezza rispetto ai limiti normativi.
Informazioni chiave sulla produzione efficiente di clinker
Questa sezione risponde alle domande più frequenti sull'efficienza di produzione del clinker, la stabilità del processo e la riduzione delle emissioni. Spiega in che modo combustibili alternativi, misure affidabili e analisi dei gas supportano un funzionamento conforme ed efficiente dal punto di vista energetico.