Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

La vostra carriera con Endress+Hauser

Tool di prodotto

Contatti

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop
 Impianto idroelettrico

La sicurezza degli impianti idroelettrici è assicurata

I rischi di allagamento dipendono da una scarsa pianificazione, da eventi naturali imprevedibili e guasti alle apparecchiature

Sin dalla sua invenzione, l'energia idroelettrica è sempre stata apprezzata poiché è una fonte di energia pulita, affidabile e sostenibile. Ancora oggi quasi un quarto di tutta l'energia mondiale viene prodotta a partire da risorse idriche. Uno dei vantaggi più importanti è dato dal fatto che gli impianti idroelettrici possono essere utilizzati per immagazzinare l'energia elettrica. Tuttavia, le dighe di grandi dimensioni destano parecchie preoccupazioni, legate al loro notevole impatto sull'ecosistema dell'area, all'alterazione degli habitat naturali e alle possibili conseguenze fatali degli incidenti, anche se rari.

200 anni

è la durata di vita delle centrali idroelettriche.
L'energia idroelettrica dà il più importante contributo fra le fonti energetiche rinnovabili. È abbondante, di basso costo (se applicabile), nonostante gli elevati costi di costruzione degli impianti.

Impianto idroelettrico

La nostra offerta

Tutte le centrali idroelettriche pongono problematiche tecniche e ambientali. Indipendentemente dalla posizione geografica dell'impianto, nella sala macchine si devono gestire valori elevati di umidità e umidità relativa; inoltre, l'acqua può essere acida e potrebbe contenere batteri, sabbia e/o detriti. I nostri tecnici, commerciali e addetti all'assistenza hanno una conoscenza approfondita del settore della produzione di energia elettrica, e hanno acquisito una vasta esperienza praticamente in qualsiasi condizione possibile, pertanto avranno sempre la risposta giusta ai problemi specifici del vostro ambiente.

  • Soluzioni di automazione di processo che semplificano il lavoro

  • Prestazioni ottimali grazie a efficienza e funzionalità

  • Tecnologie e apparecchiature standardizzate

  • Esperienza nella modernizzazione degli impianti idroelettrici

  • Supporto durante l'intero ciclo di vita del progetto

Processi degli impianti idroelettrici

  • Mappa dei processi di un impianto idroelettrico ©Endress+Hauser

Applicazioni critiche principali

Cuscinetti della turbina, dei generatori e degli alberi

La misura della temperatura è fondamentale per assicurare il funzionamento corretto dell'impianto. È necessario identificare tutti i punti caldi dei cuscinetti, in modo da poter intervenire per prevenire le perdite di calore dovute ad attrito e usura e possibili danni gravi alle apparecchiature. Cosa vi proponiamo per questo tipo di applicazione? Avete mai sentito parlare della tecnologia delle nostre termoresistenze iTHERM® StrongSens?

  • Resistenza alle vibrazioni senza pari (> 60 g) per la massima sicurezza dell'impianto

  • Riduzione della manutenzione e dei tempi di fermo impianto

Misura della temperatura in corrispondenza dei cuscinetti della turbina, dei generatori e degli alberi

Sistema di controllo della velocità e dei freni

Misurando il livello nel serbatoio aria/olio in pressione si evitano velocità eccessive della turbina, che potrebbero danneggiare l'intera centrale. Per raggiungere il livello corretto si possono utilizzare trasmettitori di pressione differenziale oppure un misuratore radar a onde guidate montato direttamente nel serbatoio o in una camera di bypass. Per assicurare il funzionamento corretto del sistema è fondamentale depurare l'olio e individuare le eventuali perdite. Come si fa a monitorare la pressione dell'olio?

  • Trasmettitori di pressione affidabili in grado di resistere a pressioni superiori a 600 psig

  • Cella di misura Contite a tenuta stagna con resistenza alla condensa per la nostra gamma di prodotti Deltapilot

  • Sicurezza e affidabilità di funzionamento indipendentemente dalla geometria del serbatoio per la nostra gamma di prodotti Liquicap

Misura di livello nel serbatoio aria/olio in pressione

Aree ad alta tensione come barre di conduzione e ponti a tiristori

Le temperature ambiente elevate sono pericolose nelle aree ad alta tensione, pertanto si richiede un monitoraggio continuo. Inoltre, è necessario prevedere dei rivelatori di incendio come precauzione di sicurezza. Il sensore di temperatura ambiente Omnigrad è stato progettato proprio a questo scopo, e può comprendere un trasmettitore di temperatura montato nella testa.

  • Tipi di protezione per l'utilizzo in luoghi pericolosi: Sicurezza intrinseca (Ex ia) e antiscintilla (Ex nA)

  • Elevata flessibilità grazie a lunghezze dell'inserzione specifiche dell'utilizzatore e connessioni al processo variabili

Misura di temperature ambiente elevate in aree ad alta tensione

Pompe di drenaggio

Un guasto al sistema di misura di livello che controlla le pompe di drenaggio può indicare un aumento del livello dell'acqua e un eventuale allagamento della centrale. Pertanto, è assolutamente fondamentale predisporre dei sistemi di allarme per segnalare il livello dell'acqua, gli allagamenti e la necessità di evacuazione. Normalmente a questo scopo si utilizzano sistemi di misura di livello con galleggianti o basati sulla conducibilità, ma questi sistemi possono guastarsi a causa dell'elevata umidità e della corrosione. Una buona soluzione alternativa è rappresentata dai misuratori di livello a ultrasuoni o idrostatici come Waterpilot.

  • Massima sicurezza d'impianto grazie alla cella di misura Contite, unica nel suo genere, che non subisce gli effetti della condensa

  • È possibile adottare dei piani anti-allagamento che prevedano la chiusura automatica delle paratoie di presa o delle valvole a monte, permettendo di mantenere in funzione le turbine

Dispositivi di misura di livello a ultrasuoni installati su pompe di drenaggio

Serbatoi di espansione

La funzione principale di un serbatoio di espansione è quella di tenere sotto controllo le variazioni di pressione dovute a brusche variazioni della velocità dell'acqua. Può essere utile mantenere il livello all'altezza dei limiti del serbatoio per mantenere costante la concentrazione o la qualità del prodotto, o mantenere sempre lo stesso livello di produttività e soddisfare la domanda, ma, per ottenere questi risultati, bisogna poter contare su un'elevata precisione del sistema di misura di livello. Per questo però potete contare sui nostri esperti, che sapranno consigliarvi la soluzione più indicata per i vostri punti di misura critici.

  • Sensore in ceramica resistente al sovraccarico a elevata purezza

  • Massima precisione di livello grazie alla correzione della densità con compensazione della temperatura

  • È possibile monitorare i valori soglia e commutare i relè. Inoltre, è possibile inoltrare i segnali di processo tramite uscite analogiche.

  • Approvazione SIL2 (opzionale)

Sistemi di misura di livello Endress+Hauser nei serbatoi di espansione

Scoprite la nostra gamma di prodotti