Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Esportazione di un modello formativo di successo

Endress+Hauser sta portando in Cina il modello di formazione duale, un programma che combina la formazione pratica in azienda all'istruzione teorica.

09.12.2025 Testo: Christine Böhringer Fotografia: Endress+Hauser
Tre apprendisti al lavoro

Alla fine di ottobre dello scorso anno, il primo gruppo di giovani ha iniziato la propria formazione in meccatronica presso il centro di produzione del Gruppo a Suzhou. Entro il 2027, l'azienda spera di poter accogliere ogni anno da 12 a 15 apprendisti. Questo programma è un'iniziativa promossa congiuntamente da Endress+Hauser e dal Suzhou Chien-Shiung Institute of Technology di Taicang. Parallelamente, l'azienda prevede di allestire un laboratorio di formazione di 500 metri quadrati a Suzhou, sede del suo centro di produzione della strumentazione di misura per il mercato cinese.

"Il lancio di questo programma in Cina rappresenta una pietra miliare nella nostra missione di creare strutture di formazione duale e di svilupparle ulteriormente", spiega Jens Kröger, responsabile del dipartimento del Gruppo Endress+Hauser che si occupa della formazione duale a livello globale. Da diversi anni, in collaborazione con le Camere di Commercio tedesche all'estero, l'azienda offre programmi simili presso i suoi centri di produzione di Chhatrapati Sambhajinagar (India) e Greenwood (Indiana, USA). Come in Cina, questi programmi si concentrano sulla meccatronica - una disciplina che combina l'ingegneria meccanica e quella elettrica con l'informatica. "I nostri apprendisti ricevono una formazione di base completa che apre loro numerose opportunità di carriera in settori come la produzione, l'assistenza e la gestione della qualità", afferma Kröger.

Fatti principali

636

Giovani impegnati presso Endress+Hauser come apprendisti, tirocinanti duali o laureandi esterni alla fine del 2024.

Fatti principali

56

Giovani che, in India, hanno seguito percorsi di apprendistato in meccatronica presso Endress+Hauser dal 2018.

Fatti principali

5%

Percentuale complessiva di apprendisti duali che, secondo la previsione Endress+Hauser, faranno parte della forza lavoro entro la fine del 2027.

Espansione di successo del programma

Il modello duale è stato per decenni un pilastro del panorama formativo in Europa centrale. "Le nostre iniziative in India e negli Stati Uniti hanno avuto un tale successo che siamo pronti a portarle al livello successivo", afferma Jens Kröger. Quindi, a Chhatrapati Sambhajinagar, nel 2027 Endress+Hauser aggiungerà all'offerta un programma triennale che andrà ad affiancarsi a quello annuale già esistente. A Greenwood, l'azienda punta ad aumentare il numero di apprendisti in formazione duale e a sviluppare un programma di scambio con l'Europa.

Jens Kröger, head of global dual education at Endress+Hauser

Investing in young people and offering them a good future is simply the right thing to do. Our objective is also to counter the skills shortage and inspire young people to pursue STEM careers.

Jens Kröger, head of global dual education, Endress+Hauser

Leggi argomenti simili

Download

Esplora altre risorse

document icon
Rivista aziendale "changes" 2/2025 PDF, 7.3 MB
La digitalizzazione sta accelerando
download icon Download