Soluzione di carico per autocisterne
Dalla pianificazione all'approvazione della taratura
Nella primavera del 2015 l'esigenza primaria della Rhytank AG riguardava le apparecchiature per la tecnologia di misura di una nuova stazione di carico per autocisterne. Le nuove apparecchiature dovevano infatti garantire un funzionamento semplice e corretto grazie all'utilizzo della tecnologia più moderna durante le operazioni di carico di olio combustibile e olio combustibile ecologico sulla nuova corsia.
I vantaggi
Elevata precisione di misura indipendente dal mezzo grazie a Promass 84F
Misura della densità del mezzo online
Sistema di misura compatto Promass, senza componenti movimentati meccanicamente
Esecuzione semplice e corretta del progetto con approvazione della taratura in conformità con la direttiva europea per gli strumenti di misura MID/MI-005
La richiesta del Cliente
L'obiettivo era la realizzazione di un innovativo impianto completo con elevata precisione di misura, riconoscimento del prodotto e manutenzione ridotta. Ulteriori requisiti erano rappresentati dalle tempistiche ridotte e dalla necessità di coordinare i processi di approvazione della taratura e di sdoganamento. Per questi motivi Rhytank era alla ricerca di un partner competente, affidabile e flessibile. Endress+Hauser ha ottenuto
la fiducia come fornitore globale.
La soluzione
Il presupposto per una soluzione ben riuscita sta nella consulenza e nella pianificazione. Nel corso di un colloquio esauriente Endress+Hauser ha chiarito le questioni relative a protezione dalle esplosioni, approvazione del modello, luogo di installazione, disposizioni metrologiche e doganali in collaborazione con il Cliente. In occasione di un'ispezione dell'impianto è stato stabilito il luogo di montaggio dei vari componenti. In questo modo si è reso possibile presentare in breve tempo un concetto di soluzione completo con un'offerta dettagliata.
Composizione della fornitura
Engineering completo
Procedura di valutazione della conformità secondo MI-005
Accertamenti con le autorità doganali e il METAS
Guida e coordinamento di messa in servizio e collaudo
Guida per l'approvazione e l'autorizzazione da parte dell'amministrazione doganale (inclusa marcatura dell'olio combustibile)
Componenti di tecnologia di misura, misuratore di portata Coriolis, misura di pressione e temperatura, misuratore di carico, valvole di regolazione
Documentazione di progetto: schemi, istruzioni di montaggio e d'uso, permessi