Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global
IO-Link è considerato uno standard affermato per i dispositivi di misura con funzionalità di base, offrendo vantaggi come la trasparenza dei dati e il controllo aggiuntivo attraverso la tecnologia digitale.
L'integrazione di sensori e attuatori con capacità IO-Link è particolarmente popolare tra i fornitori di macchine o skid per l'industria alimentare e delle bevande. In particolare per le utility, i dispositivi con funzionalità di base sono adatti; gli strumenti con un ricco set di funzionalità diverse aumenterebbero inutilmente la complessità e i costi.
Endress+Hauser è un fornitore leader mondiale di strumentazione di processo per l'industria alimentare e delle bevande. "Nessun altro produttore offre una gamma così ampia di prodotti e servizi. Il nostro ampio portfolio IO-Link illustra chiaramente questa posizione. Come partner forte per l'automazione di processo, supportiamo i nostri clienti con sensori IO-Link in numerosi campi applicativi", afferma Rob Sips, Strategic Account Manager per il business internazionale del Gruppo.
La maggior parte dei sensori IO-Link può essere fatta funzionare opzionalmente in modalità analogica (4-20mA) con semplici modifiche alla configurazione dello strumento, permettendo così ai flussi di lavoro di produzione di rimanere attuali. Se, oltre ai parametri di processo effettivi, sono necessarie informazioni extra come i dati diagnostici e di servizio, uno strumento installato con capacità IO-Link può essere semplicemente commutato in un segnale digitale.
"Anche se IO-Link non è lo standard di comunicazione più potente per l'ingegneria di processo, la tecnologia è conveniente e racchiude un enorme potenziale per la digitalizzazione degli impianti di processo", dice Oliver Hansert di Endress+Hauser Digital Solutions.
Gli strumenti Endress+Hauser con interfacce IO-Link supportano la trasmissione aciclica di metadati utili per garantire una produzione stabile ed efficiente. Inoltre, il profilo del sensore intelligente è progettato per una semplice progettazione, che riduce lo sforzo richiesto dagli operatori dell'impianto per integrare i sensori nei loro sistemi.
Endress+Hauser offre un portfolio completo di strumenti compatibili con IO-Link per tutti i parametri di processo rilevanti. L'azienda ha recentemente introdotto il sensore di conducibilità compatto Smartec CLD18, le versioni IO-Link dei trasmettitori di pressione PMP51, PMP55 e PMC51, e il trasmettitore di livello Deltapilot FMB50. Con queste nuove integrazioni al portfolio IO-Link, i clienti possono sfruttare i vantaggi della digitalizzazione in modo efficiente dal punto di vista dei costi.
|
Dimensione del file: |
3 MB |
|
Nome del file: |
EH_2012-12-09_IO-Link.zip |
Ricevete le prossime novità e i comunicati stampa direttamente nella vostra casella di posta. Restate aggiornati effettuando la sottoscrizione alla mailing list di Endress+Hauser.
Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global