La corsa all'oro verde
Il business della cannabis medicinale è in forte espansione
DEVEX Verfahrenstechnik GmbH a Warendorf, in Germania, è un esperto e noto produttore di macchinari per l'estrazione continua e discontinua di oli essenziali, resine oleose, aromi, estratti naturali e proteine. Ultimamente, DEVEX ha ampliato la sua offerta includendo sistemi che estraggono i principi attivi dalla cannabis nel rispetto delle linee guida GMP della UE.
DEVEX CryoEXS 400 - Sistema di estrazione "all-in-one" per il recupero del petrolio grezzo
I risultati
Misura precisa e affidabile delle temperature critiche di processo e monitoraggio del loro andamento con sensori di temperatura Endress+Hauser.
Un unico fornitore di riferimento per tutti i dispositivi di misura che, oltre a vantare un marchio ampiamente riconosciuto dai clienti, sono corredati da tutte le necessarie approvazioni e caratterizzati da un design igienico.
Il problema del cliente
Nella pianta di canapa, i cannabinoidi sono presenti prevalentemente sotto forma di acidi carbossilici ma il principio attivo produce il suo massimo effetto terapeutico solo dopo essere stato riscaldato. La temperatura è una condizione di processo critica sia durante lo stoccaggio del petrolio grezzo che durante l'estrazione. Temperature troppo alte o troppo basse potrebbero allungare i tempi di processo o, peggio ancora, comportare la formazione di sottoprodotti indesiderati la cui eliminazione può essere particolarmente complessa.
La nostra soluzione
I sensori di temperatura TR88 e TM411 misurano le temperature critiche del processo e ne monitorano il corretto andamento. La pressione nei tubi e nei serbatoi viene monitorata da sensori di pressione Cerabar PMP55 con separatore e membrana metallica o Cerabar PMC51 con membrana ceramica. Il misuratore di pressione differenziale Deltabar FMD71 controlla il livello nella camera di estrazione. La protezione delle pompe di circolazione dal funzionamento a secco è assicurata da Liquiphant FTL5xH, mentre i misuratori di portata Coriolis garantiscono il corretto dosaggio dei liquidi.