Misura di portata affidabile nonostante le condizioni difficili
Schluchseewerk AG si affida al flussimetro clamp-on non invasivo Prosonic Flow W 400 per ottimizzare il funzionamento della turbina
Schluchseewerk AG voleva registrare e ottimizzare l'efficienza delle sue turbine nell'impianto di pompaggio di Wehr, in Germania, nonostante le difficili condizioni di flusso. A tal fine, era alla ricerca di un misuratore di portata affidabile. Endress+Hauser offre la soluzione ottimale per il difficile punto di misura con il flussimetro clamp-on Proline Prosonic Flow W 400.
Condizioni difficili: Installazione nel punto di misura di difficile accesso
Il sensore clamp-on viene semplicemente fissato al tubo
The result
Misura precisa nonostante i brevi tratti in ingresso e i profili di flusso disturbati grazie a FlowDC
Determinazione precisa dell'efficienza della turbina
Controllo e monitoraggio ottimale del processo
Basi per la verifica dell'aumento delle prestazioni
"Grazie a Endress+Hauser, siamo finalmente riusciti a trovare una soluzione per il nostro difficile compito di misura. La misura di confronto ha confermato l'accuratezza e l'affidabilità del misuratore di portata a ultrasuoni".
Andreas Huber
Schluchseewerk AG, Laufenburg (Germania)
I requisiti del cliente
Nell'impianto di pompaggio di Wehr, grandi quantità d'acqua vengono pompate da un bacino inferiore a uno superiore. Quando l'acqua torna indietro, viene generata elettricità grazie a una turbina e a un generatore. La misura precisa del volume d'acqua è importante per registrare e ottimizzare l'efficienza delle turbine, poiché la geometria delle giranti doveva essere modificata sulla base di un'ottimizzazione delle prestazioni delle turbine. Il miglioramento delle prestazioni deve essere verificato con una misurazione precisa.
La nostra soluzione
Con Proline Prosonic Flow W 400 e l'esclusiva funzione FlowDC, Endress+Hauser offre la soluzione innovativa. Il misuratore di portata a ultrasuoni clamp-on viene installato dall'esterno sulle tubazioni. Misura indipendentemente dalla pressione, è facile da installare, fa risparmiare spazio e non interrompe il processo. Anche con tratti in ingresso brevi (≥2 × DN) e profili di flusso disturbati, FlowDC offre un'accuratezza costantemente elevata.
Da decenni, Schluchseewerk AG è uno dei maggiori operatori di impianti di pompaggio in Germania. Schluchseewerk AG fornisce una potenza massima di oltre 1800 MW in cinque centrali con un totale di 20 gruppi di macchine. Il lago Schluchsee, la più grande stazione di stoccaggio a lungo termine della Germania, è parte integrante della generazione e dello stoccaggio di elettricità pulita.
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .