Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Endress+Hauser verso un ulteriore percorso di crescita

Ampliata la produzione di tecnologia di misura del livello e della pressione a Maulburg

Data di pubblicazione: 08.10.2021

Con circa 2.000 dipendenti, Maulburg è una delle più grandi sedi del Gruppo Endress+Hauser. "I nuovi edifici ci permetteranno di far fronte alla crescita degli ultimi anni", ha detto il Dottor Peter Selders, Amministratore Delegato di Endress+Hauser Level+Pressure a Maulburg in occasione dell'inaugurazione delle nuove strutture. Una generosa quantità di spazio e un'infrastruttura moderna contribuiranno a soddisfare la domanda di qualità ed efficienza".

Tecnologia edilizia sostenibile

Il nuovo edificio a più piani è stato completato nel 2020 e contiene 5200 metri quadrati di spazio, 11.000 dei quali sono dedicati alla produzione. Il progetto ha dato molto valore all'efficienza energetica e presenta un impianto fotovoltaico sul tetto e un'unità di cogenerazione che fornisce elettricità e calore. La tecnologia di misura Endress+Hauser controlla il flusso di energia. Il campus di Maulburg vanta anche un nuovo parcheggio con 700 posti auto.

Taratura estremamente precisa

Attualmente in costruzione nel seminterrato del nuovo edificio ci sono due sezioni di misura che saranno utilizzate per la taratura precisa dei dispositivi per la misura del livello con tecnologia radar impiegati in grandi serbatoi e silos. Con i loro 55 metri ciascuna, queste sezioni di misura sono le più lunghe al mondo nel loro genere. I clienti hanno un grande interesse per la taratura, dato che le più piccole deviazioni di misura possono portare ad un alto grado di incertezza nel monitoraggio delle scorte.

Cerimonia di inaugurazione

I nuovi edifici sono stati ufficialmente inaugurati venerdì 8 ottobre 2021 alla presenza di ospiti del governo e dell'industria, partner commerciali e dipendenti. Anche se gli spazi sono stati occupati all'inizio del 2020 dopo il loro completamento, la cerimonia di inaugurazione è stata ritardata fino ad ora a causa della pandemia di coronavirus.

"Nell'ultimo anno abbiamo trasferito molto in ambiente virtuale, ma abbiamo voluto celebrare l'apertura in presenza, qui nel nostro nuovo edificio, anche se in un piccolo gruppo a causa delle restrizioni Covid", ha sottolineato Peter Selders.

Come simbolo di una solida collaborazione, Matthias Altendorf ha presentato un murale dell'artista tedesca Britta Schmidhauser come regalo per la sede di Maulburg, composto da rettangoli multicolori in vetro fuso. "Se uno dei rettangoli mancasse, l'immagine sarebbe incompleta", ha detto il CEO del gruppo durante la consegna dell'opera d'arte. "Questa idea è facilmente trasferibile alle varie sedi Endress+Hauser nel mondo e vale anche per tutti i dipendenti".

Dr Peter Selders, Managing Director di Endress+Hauser Level+Pressure a Maulburg

"I nuovi edifici ci permetteranno di far fronte alla crescita legata agli anni precedenti"

Dr Peter Selders, Managing Director
Endress+Hauser Level+Pressure in Maulburg

Download

    EH_2021-10-08_Inauguration Maulburg.zip

Mailing list

Ricevete le prossime novità e i comunicati stampa direttamente nella vostra casella di posta. Restate aggiornati effettuando la sottoscrizione alla mailing list di Endress+Hauser.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser invia regolarmente comunicati stampa su argomenti attuali e informazioni aziendali ai professionisti della stampa

Selezionate gli argomenti che vi interessano: *
Selezionate il settore industriale che vi interessa:

Vuoi ricevere gli inviti agli eventi stampa di Endress+Hauser (digitali o dal vivo)?

Dati personali

I campi contrassegnati con * devono essere compilati. Riceverai una mail con la conferma della tua iscrizione e il relativo link internet. I tuoi dati saranno utilizzati solo per personalizzare le tue newsletter e non saranno trasmessi a terzi. L'informazione è volontaria. Per motivi statistici effettueremo un tracking anonimo dei link.

Contatti