Endress+Hauser getta le basi per il futuro
L'azienda crea più spazio per la produzione di misuratori di portata e per lo sviluppo di soluzioni per l'Industria 4.0.
Endress+Hauser Flow
-Da oltre 45 anni, Endress+Hauser Flow si è affermata come leader nella tecnologia di misura della portata industriale di liquidi, gas e vapore. L'azienda, che supporta i clienti fornendo strumenti di misura all' avanguardia e su misura - da singoli punti di misura a soluzioni complete per sistemi di controllo di processo di alto livello - impiega più di 2.340 persone in sette sedi in Svizzera, Francia, Indiana (USA), India, Cina, Brasile e Germania.
Endress+Hauser continua a crescere. Negli ultimi cinque anni il numero di dipendenti della sede di Reinach, nel cantone svizzero di Basilea, è aumentato del 20%, superando le 2.000 unità.
Allo stesso tempo, il numero di unità prodotte è aumentato in modo significativo e il portfolio di soluzioni digitali si è ampliato. Per soddisfare contemporaneamente le nuove esigenze dell'ambiente di lavoro, le posizioni di formazione professionale e la digitalizzazione, l'azienda ha investito 60 milioni di franchi svizzeri nel campus di Reinach.
Dopo aver iniziato i lavori di fondazione nel 2019, Endress+Hauser festeggerà l'apertura dell'edificio lungo quasi 150 metri a Reinach il 1° luglio 2022. Il progetto edilizio prevedeva l'utilizzo di proprietà disponibili e di un edificio esistente situato in Kägenstrasse. La nuova struttura, che vanta oltre 25.000 metri quadrati di spazio, equivalenti a circa quattro campi da calcio, è stata costruita con circa 19.000 metri cubi di cemento e 2.200 tonnellate di acciaio rinforzato e altri materiali.
Il nuovo edificio ospita Endress+Hauser Flow, il centro di produzione per la misura di portata, nonché Endress+Hauser Digital Solutions, responsabile all'interno del Gruppo di tutte le questioni relative alle soluzioni di comunicazione e automazione digitale. La prima parte dei dipendenti si è già trasferita nella struttura.
Ampliamento della produzione e nuovi posti di lavoro
Con il nuovo edificio, Endress+Hauser risponde alla continua richiesta di strumentazione e soluzioni di alta qualità per Industrial Internet of Things (IIoT) nell'industria di processo. I liquidi e i gas devono essere sempre monitorati, misurati e regolati con un elevato grado di precisione. Ciò è dovuto, tra l'altro, a normative governative sempre più severe e a crescenti requisiti di qualità e protezione ambientale in tutto il mondo.
Endress+Hauser Flow ha reagito a questo sviluppo, ampliando il proprio portfolio e raddoppiando il numero di unità prodotte negli ultimi dieci anni. La conseguenza è la continua espansione della capacità produttiva e la creazione di ulteriori posti di lavoro. Con i più recenti sviluppi, l'azienda familiare si sta impegnando chiaramente a Reinach e alla regione di Basilea, dove il Gruppo è saldamente radicato.
Focus sulla collaborazione
Grazie all'espansione, circa 1.050 dipendenti si sposteranno in tutti gli edifici. Lo spazio aggiuntivo creerà un'area di lavoro più collettiva. "Nello spirito del 'New Work', stiamo implementando il lavoro basato sulle attività. Saranno disponibili aree di lavoro diverse per attività diverse, il che significa che i nostri dipendenti potranno scegliere lo spazio più adatto alle loro mansioni individuali", afferma Mirko Lehmann, Amministratore Delegato di Endress+Hauser Flow.
Speciali zone di coworking, come gli Innovation Labs o le zone di progetto, offrono l'opportunità di collaborare su progetti a lungo termine. I dipendenti possono scegliere tra scrivanie fisse o condivise. Spazi luminosi e accoglienti e un'infrastruttura moderna hanno un impatto positivo anche sull'ambiente di lavoro.
Ambiente di formazione favorevole all'apprendimento
Per Endress+Hauser, gettare le basi per il futuro significa anche investire nei dipendenti di domani. Il nuovo edificio porta la formazione e l'istruzione nel cuore dell'attività e offre spazio sufficiente per aree favorevoli all'apprendimento con workshop, laboratori e aule di formazione, consentendo così di aumentare il numero di posizioni di tirocinio e di carriere professionali.
Finora sono stati formati 43 apprendisti in otto ambiti produttivi. A partire da agosto, quasi 50 apprendisti saranno formati in 11 aree professionali. Questo numero è destinato a crescere nei prossimi cinque anni.
I circa 4.000 visitatori annuali possono godere del nuovo concetto di visita e ospitalità dello stabilimento. Questo concetto consiste in un'area di accoglienza ridisegnata e in un nuovo centro visitatori che comprende la "Flow Experience", un'area integrata di 2.000 metri quadrati dove il marchio Endress+Hauser e la gamma di strumenti di misura della portata possono essere visionati prima di fare un tour dello stabilimento.
Concetto di energia sostenibile
Endress+Hauser sta inoltre utilizzando il nuovo edificio per allineare ancora di più la crescita aziendale con le proprie responsabilità ecologiche e sociali. Alla luce dell'obiettivo della strategia di sostenibilità di Endress+Hauser Flow di gestire i propri edifici a Reinach in modo neutrale dal punto di vista delle emissioni di CO2 entro il 2030, viene attribuito grande valore a una gestione delle strutture rispettosa del clima.
Nell'ambito del concetto energetico, ad esempio, il calore residuo viene immagazzinato in un serbatoio stratificato per l'acqua calda e poi utilizzato per il riscaldamento. Un sistema di monitoraggio energetico completo, che utilizza strumenti di proprietà dell'azienda, contribuisce inoltre a ottimizzare costantemente il funzionamento degli edifici.
Sul tetto del nuovo edificio sono stati installati impianti fotovoltaici di grandi dimensioni, che vantano una capacità di picco di 365 kilowatt, sufficiente a coprire il fabbisogno annuale di elettricità di circa 75 case unifamiliari. A Reinach, Endress+Hauser dispone ora di impianti fotovoltaici che coprono oltre 3.700 metri quadrati con una capacità di picco totale di circa 1 megawatt, rendendo l'azienda uno dei maggiori produttori di energia solare della regione di Basilea.
Il tetto ospita anche due colonie di api e diversi fiori amici delle api, un progetto che contribuisce alla conservazione della biodiversità, poiché questi piccoli insetti sono considerati i più importanti impollinatori di piante dell'Europa centrale.
Leggi argomenti simili
Download
-
EH_2022-01-07_Reinach.zip
Dimensione del file:
17.5 MB
Nome del file:
EH_2022-01-07_Reinach.zip
Mailing list
Ricevete le prossime novità e i comunicati stampa direttamente nella vostra casella di posta. Restate aggiornati effettuando la sottoscrizione alla mailing list di Endress+Hauser.
Per la richiesta di materiale editoriale in lingua italiana potete contattare:
Contatti
-
Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global