Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Monitoraggio delle acque di caldaia semplificato

Maggiore sicurezza contro la corrosione e i periodi di fermo macchine

Il produttore caseario Milchverwertung Ostallgäu eG si affida alla registrazione costante dei parametri rilevanti ai fini della qualità nelle acque di caldaia grazie alla soluzione SWAS Compact di Endress+Hauser, raggiungendo in questo modo il massimo dell'affidabilità operativa.

Milchverwertung Rückholz utilizza il pannello SWAS Compact per il monitoraggio costante e automatizzato

Milchverwertung Rückholz utilizza il pannello SWAS Compact per il monitoraggio costante e automatizzato dei parametri rilevanti ai fini della qualità

Formaggi di alta qualità della regione dell'Allgäu con l'ausilio del pannello SWAS Compact

Formaggi di alta qualità della regione dell'Allgäu con l'ausilio del pannello SWAS Compact

I risultati

  • Misura continua e automatizzata della conduttività e del pH nelle acque di caldaia al posto del campionamento e della misura manuali.

  • Elevata affidabilità e riproducibilità dei valori misurati grazie a condizioni di misura costanti e a una tecnologia di misura di alta precisione.

  • Maggiore semplicità di documentazione e adempimento degli obblighi di verifica grazie alla registrazione automatizzata dei valori misurati in conformità con il regolamento tecnico per la sicurezza degli impianti (TRBS).

L'amministratore delegato di MVO è molto soddisfatto della soluzione Endress+Hauser

Grazie alla soluzione SWAS Compact di Endress+Hauser siamo riusciti ad aumentare significativamente l'affidabilità operativa e ad adempiere ai nostri obblighi di verifica con minore sforzo.

Simon Gutensohn, Managing Director
Milchverwertung Ostallgäu eG

Esigenza

L'esame della purezza delle acque di caldaia per vapore è spesso svolto manualmente. Vengono prelevati campioni più volte a settimana per la misura in laboratorio di parametri come il pH o la conduttività. Inoltre, i risultati devono essere documentati a norma di legge. Questo approccio richiede l'impiego di una grande quantità di personale. MVO ha pertanto deciso di utilizzare la soluzione SWAS Compact di Endress+Hauser.

La nostra soluzione

Endress+Hauser ha fornito la soluzione completa SWAS Compact per il monitoraggio costante e automatizzato dei parametri rilevanti ai fini della qualità nelle acque di caldaia. Misurando e registrando costantemente i valori misurati, il monitoraggio e la documentazione procedono in conformità con i requisiti di legge senza interventi manuali e senza bisogno di un ulteriore registro operativo.

SWAS Compact presso MVO consiste in un pannello che contiene:

  • Dispositivo di raffreddamento dei campioni

  • Valvola di riduzione della pressione

  • Valvola di protezione della temperatura elettrica

  • Valvola di troppopieno

  • Armatura a deflusso e sensori Memosens per conduttività e pH

  • Trasmettitore Liquiline

  • Misura di portata

  • Sul pannello è montato un registratore EcoGraph T RSG35 per la registrazione non cartacea dei valori misurati

Il pannello può essere ampliato in qualunque momento. L'armatura a deflusso comprende alloggiamenti per ulteriori sensori Memosens 2.0.