Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Endress+Hauser unifica le competenze in materia di analisi

Le controllate SpectraSensors e Kaiser Optical Systems si fondono in Endress+Hauser Optical Analysis

Dal 1 gennaio 2022, le controllate di Endress+Hauser SpectraSensors, Inc. e Kaiser Optical Systems, Inc. hanno unito le forze per dare vita a una nuova società: Endress+Hauser Optical Analysis, Inc. Consolidando le sue competenze nel campo della tecnologia di misura laser, il Gruppo concentra l'attenzione sull'analisi di laboratorio e di processo e si posiziona in modo da poter garantire in futuro ai propri clienti un supporto ancora migliore alle attività di analisi.

Per anni, l'analisi di processo e di laboratorio è stata per Endress+Hauser un business strategico. L'azienda supporta i clienti dalla fase di sviluppo del prodotto e del processo fino alla produzione, permettendo di integrare nelle applicazioni di ingegneria di processo funzioni di analisi avanzata e misure di qualità. Il successo ottenuto nei principali mercati, con quasi un quarto delle vendite generate dal Gruppo grazie alle tecnologie di analisi, conferma la validità di questo approccio.

Consolidamento sotto un unico ombrello

Per unire le competenze del Gruppo in materia di misura laser e creare le basi per una crescita sostenibile, il 1 gennaio 2022 SpectraSensors e Kaiser Optical Systems si sono fuse sotto il nuovo nome di Endress+Hauser Optical Analysis. Entrambe le aziende vantano una lunga storia di innovazione e propongono linee di prodotti leader del mercato per l'analisi ottica.

Con l'acquisizione nel 2012 e nel 2013 di queste due società con sede negli Stati Uniti, Endress+Hauser ha avuto accesso a una serie di tecnologie innovative. Con SpectraSensors, il Gruppo ha rafforzato la propria posizione nell'analisi dei gas con la tecnologia TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) mentre Kaiser Optical Systems, tra i leader a livello globale nella spettroscopia Raman, apporta le proprie competenze nell'analisi di solidi, liquidi e gas a favore di una vasta gamma di applicazioni, tra cui la produzione di vaccini.

Un'offerta che spazia dal laboratorio al processo

"Intendiamo sviluppare ed espandere ulteriormente il nostro portfolio per l'analisi di laboratorio e di processo. Insieme a Endress+Hauser Liquid Analysis e alla controllata Analytik Jena, Endress+Hauser Optical Analysis rappresenta un elemento importante della strategia riguardante le attività di analisi del nostro Gruppo" afferma il Dr Manfred Jagiella, responsabile delle attività di analisi nell'ambito del comitato esecutivo di Endress+Hauser.

"I nostri clienti si aspettano strumenti di misura robusti e facili da usare, in grado di adattarsi alle loro applicazioni" spiega l'amministratore delegato John Schnake, a capo della nuova unità. Con le tecnologie di misura laser, Endress+Hauser dispone di un portfolio prodotti integrato per l'analisi che supporta i clienti industriali dalla fase di sviluppo di prodotti e processi fino al controllo qualità e alla produzione.

Sede centrale di Ann Arbor, Michigan

La sede centrale di Endress+Hauser Optical Analysis si trova ad Ann Arbor, in Michigan, dove vengono sviluppati e realizzati anche gli strumenti di spettroscopia Raman, mentre la strumentazione TDLAS continua a essere prodotta a Rancho Cucamonga, in California. La nuova società, con circa 200 collaboratori, rimarrà interamente controllata dal Gruppo Endress+Hauser.

Edificio di Endress+Hauser Optical Analysis ad Ann Arbor, Michigan. ©Endress+Hauser

La società di nuova formazione Endress+Hauser Optical Analysis, Inc. ha sede centrale ad Ann Arbor, in Michigan.

Edificio di Endress+Hauser Optical Analysis a Rancho Cucamonga, California. ©Endress+Hauser

A Rancho Cucamonga, in California, Endress+Hauser sviluppa e produce strumenti TDLAS.

Vista d'insieme della produzione di analizzatori spettroscopici Raman. ©Endress+Hauser

Produzione di analizzatori spettroscopici Raman ad Ann Arbor, Michigan.

Produzione di analizzatori TDLAS a Rancho Cucamonga, California. ©Endress+Hauser

Produzione di analizzatori TDLAS a Rancho Cucamonga, California.

Foto del Dr Manfred Jagiella ©Endress+Hauser

Il Dr Manfred Jagiella è responsabile delle attività di analisi nell'ambito del comitato esecutivo del Gruppo Endress+Hauser.

Foto di John Schnake ©Endress+Hauser

John Schnake è amministratore delegato di Endress+Hauser Optical Analysis.