Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Sistema di monitoraggio intelligente per il trattamento dell'acqua potabile

Oberzent collega punti di misura decentralizzati tramite LoRaWAN

In passato, per leggere i valori misurati e controllare gli strumenti, il gestore doveva accedere a ogni singolo serbatoio o impianto. Ora è stata installata una nuova rete LoRaWAN e una serie di componenti dei sistemi di misura è stata modernizzata per integrare i serbatoi e gli impianti in un sistema di monitoraggio su cloud, Netilion Network Insights. Ciò fornisce ai gestori tutte le informazioni necessarie in qualsiasi momento, tramite un dispositivo mobile o attraverso il computer della centrale operativa.

Foto del serbatoio idrico di Marbach (Germania) Copyright by Oberzent
Dashboard del sistema di trattamento dell'acqua di Schöllenbach Copyright by Oberzent

Dashboard del sistema di trattamento dell'acqua di Schöllenbach

Vantaggi per le attività di trattamento e stoccaggio dell'acqua

  • Riduzione del lavoro necessario grazie all'aggregazione automatica dei dati dei sensori

  • Maggiore capacità di risposta grazie all'elaborazione proattiva dei problemi della rete idrica

  • Risparmio di tempo grazie alla riduzione delle visite giornaliere di routine

  • Lavoro in mobilità con diversi dispositivi grazie al servizio basato sul web

Bandiera di Oberzent

Finalmente, i gestori dei nostri impianti possono dedicare più tempo alle loro principali attività e perdere meno tempo a viaggiare da un impianto all'altro. Ciò è fondamentale perché, attualmente, questi specialisti scarseggiano sul mercato del lavoro.

Christian Kehrer, Sindaco di Oberzent
Germania

La sicurezza dell'approvvigionamento idrico è la massima priorità

L'affidabilità dell'approvvigionamento idrico in ognuno dei 19 distretti della città ha la priorità assoluta. Di conseguenza, i 4 gestori degli impianti di Oberzent devono garantire che la rete idrica funzioni sempre senza problemi. Per il trattamento e lo stoccaggio dell'acqua, raccolgono ed elaborano informazioni su 19 infrastrutture idriche decentralizzate, distribuite su 165 km2. I gestori trascorrono gran parte della loro giornata lavorativa in viaggio da una struttura all'altra mentre potrebbero dedicare questo tempo ad altre attività.

La tecnologia intelligente aumenta l'efficienza

L'installazione del sistema di monitoraggio su cloud Netilion Network Insights ha messo a disposizione tutte le necessarie informazioni a livello centralizzato. Ora è possibile visualizzare i dati di 35 misuratori di portata, 17 misuratori di livello, 7 misuratori di pressione e 2 pannelli di analisi per il monitoraggio della qualità. La mancanza di una copertura cellulare stabile in molte aree della regione dell'Odenwald ha reso necessaria l'implementazione di un sistema di trasmissione dati wireless che non consumasse molta energia. La soluzione utilizzata si chiama "tecnologia LoRaWAN".

Tutto sotto controllo

Adesso, i gestori degli impianti della città vedono tutti i necessari dati del loro sistema di trattamento dell'acqua su un dashboard basato su cloud. Il dashboard, sviluppato da Endress+Hauser, mostra le varie reti e può essere utilizzato su diversi dispositivi, tra cui smartphone, tablet e laptop. Ciò rende superflue le visite quotidiane ai serbatoi e alle stazioni di trattamento dell'acqua. In tal modo, i gestori possono impiegare il loro tempo molto più efficacemente.

La base è l'ecosistema IIoT Netilion

Con l'ecosistema IIoT Netilion, Endress+Hauser offre tutta una serie di soluzioni per la "città intelligente". A Oberzent, l'ecosistema IIoT fornisce i dati di base necessari per creare e programmare dashboard che visualizzano l'intero processo di trattamento e stoccaggio dell'acqua. Tutto questo è incluso nel servizio online Netilion Network Insights. Questo servizio consente il monitoraggio delle reti idriche e l'ottimizzazione del processo, ad es. attraverso il rilevamento delle perdite o la gestione dei serbatoi.

Componenti della soluzione

  • Monitoraggio su cloud di 60 sensori decentralizzati

  • Trasferimento dati sicuro grazie alla rete locale LoRaWAN