Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Surveillance de l'état dans le tunnel de Gaasperdam à Amsterdam

Comment une solution numérique aide à réduire les coûts de maintenance et encourage la maintenance prédictive

11 voies réparties sur 5 tubes de tunnel. Largeur de 73 mètres avec des capacités pouvant atteindre 150 000 véhicules par jour. Paysage verdoyant sur plus de trois kilomètres : le tunnel de Gaasperdam à Amsterdam est l'un des tunnels les plus larges et peut-être le plus spectaculaire des Pays-Bas. Afin de garantir son bon fonctionnement, IXAS, l'exploitant du tunnel, ainsi que la Rijkswaterstaat, organisation des Pays-Bas chargée de la gestion des travaux publics et de l'eau, font appel à SICK Belgique (maintenant Endress+Hauser Pays-Bas) en tant que partenaire de service.

Erwin Bes (ingénieur de maintenance chez IXAS) décrit les avantages de la solution numérique dans le tunnel de Gaasperdam

Analyseurs équipés de la fonctionnalité de surveillance de l'état de la solution numérique Monitoring Box ©Endress+Hauser

Analyseurs équipés de la fonctionnalité de surveillance de l'état de la solution numérique Monitoring Box

Résultats

  • Grâce à la fonction de surveillance de l'état de la Monitoring Box, IXAS est toujours au bon endroit au bon moment, et les recommandations concrètes données au personnel de maintenance permettent de réduire considérablement les coûts de maintenance pour IXAS.

  • Ce projet est transférable à tout type de tunnel. Les sociétés d'exploitation qui optent pour cette solution peuvent bénéficier de nombreux avantages, tels que des coûts réduits et des déploiements de services moins importants, ainsi que d'une meilleure planification de la maintenance.

  • Le projet dans la métropole néerlandaise est considéré à l'unanimité comme une réussite. Les différents acteurs ont mis en place ensemble un concept qui répond aux attentes élevées des usagers de la route, de la société d'exploitation des tunnels et des autorités.

  • Cet article a été publié pour la première fois sur www.sick.com le 18 octobre 2022. Depuis le 1er janvier 2025, Endress+Hauser commercialise en exclusivité les technologies d'analyse des gaz et de mesure du débit de SICK partout dans le monde.

Image représentative histoire à succès de la surveillance de l'état dans le tunnel de Gaasperdam à Amsterdam

« IXAS est passé d'une organisation réactive à une organisation proactive. Avec la Monitoring Box, nous sommes désormais bien plus tournés vers l'avenir. Il nous est beaucoup plus facile de planifier et d'adapter nos plans si nécessaire ».

Ing. E.W Erwin Bes, Ingénieur de maintenance
IXAS

Les exigences du client : une bonne visibilité à tout moment

Pour garantir un niveau de sécurité maximal dans les tubes du tunnel, notamment en raison de l'augmentation du trafic, une mesure précise de la visibilité est indispensable. L'appareil de mesure de la distance de visibilité VICOTEC450 aspire l'air du tunnel, le chauffe au-dessus du point de rosée et détermine la visibilité de la technologie de lumière diffusée. Les capteurs dans le tunnel contrôlent en permanence la contamination et mesurent le débit d'air. La surveillance de l'état permet de détecter de manière précoce lorsqu'un nettoyage ou un changement de filtre est nécessaire.

Notre solution : la transparence des données augmente la disponibilité

Pour assurer le bon fonctionnement du tunnel, l'entretien et la maintenance doivent être bien structurés. Afin de les optimiser et de réduire les défauts autant que possible, IXAS a décidé d'équiper les analyseurs avec la fonction de surveillance de l'état de la solution numérique Monitoring Box.

Avec la surveillance de l'état, qui fournit une base solide pour la mise en place de la maintenance prédictive, les travaux de maintenance peuvent être détectés tôt, réduits et optimisés. Elle permet de connaître, par exemple, quelle opération est nécessaire sur quel analyseur et comment elle doit être effectuée. Les opérations de maintenance telles que le remplacement des filtres sont réalisées de manière rentable par IXAS. SICK Belgique (maintenant Endress+Hauser Pays-Bas, voir Renforcement du portefeuille et de l'expertise) accompagne l'opérateur en tant que partenaire fiable et se charge de la maintenance annuelle des capteurs. Cette coopération apporte plusieurs avantages à IXAS : les tâches de maintenance peuvent être planifiées de manière plus prédictive et les incidents résolus plus rapidement. Les défauts qui interrompent le fonctionnement du tunnel sont réduits au minimum. Au lieu d'évaluer les systèmes sur le site dans le tunnel, il existe un flux constant de données qui leur permet d'être surveillés en temps réel. IXAS est ainsi plus rapide et mieux préparé, et des économies de temps et de coûts de matériaux, de pièces détachées et de main d'œuvre sont réalisées.

Un autre avantage d'IXAS est la possibilité d'intégrer non seulement les données des analyseurs dans la surveillance de l'état, mais également d'autres appareils de fournisseurs tiers.

Tableau de bord de la Monitoring Box ©Endress+Hauser
Tableau de bord de la Monitoring Box ©Endress+Hauser

Concept sur mesure de cybersécurité

Afin de répondre aux exigences spécifiques du tunnel en matière de sécurité des données, l'autorité locale RWS des Pays-Bas, le département développement logiciel, l'équipe informatique et cybersécurité de SICK ainsi que le département informatique du client ont travaillé ensemble.

Il en résulte un concept de cybersécurité répondant aux normes les plus strictes : les passerelles de service intelligentes sont connectées au VICOTEC450 via un transfert de données unidirectionnel et transmettent les données acquises dans le cloud via un accès Internet local conformément aux normes industrielles pour la transmission des données. Afin de protéger davantage la transmission de données, la connexion a été complétée par une solution VPN de site à site.

Nous contacter

Vous êtes intéressé par notre offre ? Vous souhaitez discuter à propos de votre application ?

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable