BuLa 2022
Endress+Hauser unterstützte die Überwachung des Trinkwassers beim grössten Pfadilager, das es je in der Schweiz gegeben hat.
BuLa - 23. Juli bis zum 6. August 2022
Der Sommer 2022 steht im Zeichen der Pfadfinder und verwandelte Goms im Kanton Wallis 14 Tage lang zum grössten Pfadilager, das es je in der Schweiz gegeben hat.
Diesen Sommer war es im Juli / August ungewöhlich heiss. Daher war die Sicherstellung der Qualtät des Trinkwassers äusserst wichtig. Für die Dauer des Anlasses stellte Endress+Hauser ein Messpanel zur Verfügung. Wichtige Parameter wie pH-Wert, Chlor, Temperatur, Leitfähigkeit und Sauerstoff konnten so kontrolliert werden.
Überwachung der Qualität via Fernzugriff
Dank digitaler Technik war die Überwachung des Trinkwassers auch per Fernzugriff möglich. Mit dem IIoT-Ökosystem Netilion >>> konnte sowohl die Diagnose der installierten Sensoren als auch die Qualität des Wassers von überall aus abgerufen werden. Somit hatte man das Trinkwasser jederzeit im Blick.
Read more about similar topics:
Press list
Receive the next press releases and news directly in your mailbox. Stay up to date by subscribing to the Endress+Hauser press list.