Risparmio di tempo, maggiore sicurezza
In Returkraft, i test di prova SIL dei trasmettitori di pressione vengono gestiti con semplicità
I dipendenti di Returkraft devono regolarmente soddisfare e documentare tutti i requisiti dei punti di misura SIL nello stabilimento. Con i pressostati Endress+Hauser, sono in grado di risparmiare tempo mentre completano i loro compiti senza compromettere la sicurezza.
I risultati
-
Risparmio di tempo e minore impegno per i test di prova SIL
-
La messa in funzione dei dispositivi avviene in modo rapido e sicuro
-
I rischi di guasti sistematici sono ridotti al minimo
La sfida del cliente
Nell'inceneritore di Returkraft, le condizioni di pressione devono essere monitorate in modo continuo e preciso. Un punto critico in questo senso è l'estrazione dei gas di combustione dal forno. Per questo motivo, il monitoraggio della pressione è molto importante per la sicurezza e quindi fa parte del livello di integrità della sicurezza (SIL) in impianti di questo tipo. Il rischio di guasti sistematici, come errori di funzionamento, correnti di dispersione o linee di impulso intasate, deve essere ridotto al minimo.
La nostra soluzione
Per la misura dei gas di scarico, Returkraft si affida al trasmettitore di pressione Cerabar PMC71B di Endress+Hauser. Il suo diaframma di misura in ceramica, robusto e resistente all'abrasione, consente di determinare anche le pressioni più piccole con grande precisione e affidabilità. Grazie a funzioni innovative, i dipendenti di Returkraf risparmiano tempo e fatica, aumentando al contempo la sicurezza:
Un assistente alla messa in servizio, il cosiddetto Wizard, guida attraverso il menu.
La procedura guidata SIL consente di ricontrollare le impostazioni di tutti i parametri rilevanti per la sicurezza.
Grazie al checksum CRC, l'utente può verificare rapidamente se i parametri rilevanti per la sicurezza sono stati regolati involontariamente.
Le procedure guidate possono essere eseguite con uno smartphone o centralmente dalla sala di controllo.