Contrôlé par le système Liquiline Control
Élimination automatique d'azote dans la station d'épuration de Stadtlohn
La station d'épuration de Stadtlohn régule la réduction de l'azote à l'aide du système Liquiline Control. Le système de contrôle régule l'apport d'air dans les bassins d'aération en fonction de la concentration réelle de nutriments dans les eaux usées.
Résultats
Respect des valeurs limites en toute sécurité.
Fonctionnement stable.
Optimisation de l'utilisation de l'énergie.
Haut niveau de transparence des process et facilité d'utilisation.
Le passage des bassins d'un fonctionnement en parallèle à un fonctionnement en cascade lors d'une mise à niveau de l'installation n'a posé aucun problème pour le système de contrôle.
Le défi
Le client avait besoin d'un système de contrôle qui automatise l'abattement de l'azote tout en assurant le respect de la valeur officielle de l'azote à la sortie de la station (TN ≤ 8 ou 12 mg/l, selon la période de l'année). Il était également important que le système de contrôle puisse fonctionner après le passage des clarificateurs du fonctionnement parallèle au fonctionnement séquentiel. Le bassin amont est maintenant utilisé en période de charge de pointe, tandis que le deuxième bassin est utilisé par la suite en période de faible charge.
La concentration d'azote dans la sortie devait être aussi constante que possible pendant les phases de pointe et de faible charge. En outre, la solution devait être facile à utiliser, afin que le personnel puisse effectuer les réglages rapidement et facilement pendant les périodes d'astreinte la nuit et le week-end.
Notre solution
L'exploitant de la station d'épuration a opté pour une solution complète constituée de plusieurs composants :
Un capteur d'oxygène par bassin ainsi qu'un capteur sélectif d'ions pour l'ammonium et les nitrates.
Automate programmable industriel (API) avec logiciel Liquiline Control, qui contrôle les deux bassins séparément.
Écran tactile utilisé pour faire fonctionner le système à partir de la salle de contrôle.
Divers services, tels que le conseil, la conception et la configuration du contrôleur, l'intégration des process, la formation système.
Contrôle de l'aération en fonction de la charge à Stadtlohn
Le client souhaitait que les deux bassins d'aération de la station soient aérés individuellement. Des capteurs dans les deux bassins mesurent les paramètres ammonium, nitrate et oxygène. A l'aide des valeurs mesurées, le système Liquiline Control configure un point de consigne dynamique pour l'oxygène : en fonction de la concentration d'ammonium, la quantité exacte d'air nécessaire à l'élimination complète de l'ammonium (NH4-N) est injectée. Il en résulte une stabilité du process tout en optimisant l'efficacité énergétique des aérateurs.
De plus, le contrôleur ajuste de façon dynamique la durée des phases de nitrification et de dénitrification. Ceci améliore la réduction de l'azote total (TN), en assurant qu'il reste à un niveau constant à la sortie de l'usine.
Accès à distance au système Liquiline Control
Pour la station d'épuration de Stadtlohn, la supervision était équipée d'une unité de commande à distance. Cela signifie que le personnel en astreinte est en mesure de surveiller le process et d'intervenir si nécessaire dans le confort de son domicile.
Nous contacter
Vous êtes intéressé par notre offre ? Vous souhaitez discuter à propos de votre application ?
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
| FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
|---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |