Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Controllo ottimizzato della polimerizzazione in sospensione con visibilità della reazione in tempo reale

La spettroscopia Raman in linea fornisce informazioni continue su consumo dei monomeri, crescita dei polimeri e comportamento dell'idrogeno nei reattori di polimerizzazione in sospensione - per decisioni più tempestive, gradi più stabili e un minor rischio di non conformità nella produzione di polietilene e polipropilene.

Impianto di polietilene Polymers Oy, Porvoo, Finlandia, Borealis, industria chimica
Introduzione

Protezione dell'integrità del grado nel processo di polimerizzazione in sospensione

La polimerizzazione in sospensione di polipropilene o polietilene è governata da rapide dinamiche chimiche multifase. Piccole variazioni non rilevate nella concentrazione dei monomeri, nei livelli di idrogeno o nella formazione dei polimeri possono propagarsi rapidamente - influendo su uniformità delle proprietà del prodotto, valori target del peso molecolare e stabilità del reattore.

In ambienti industriali reali, questo rischio è amplificato da:

  • Miscele in sospensione opache ad alto contenuto di solidi che limitano le analisi convenzionali
  • Ritardi tra il campionamento, le analisi di laboratorio e l'azione correttiva
  • Incertezza durante le transizioni di grado, le fasi di avvio e quelle di crescita di scala

Le perdite maggiori, sia in termini di materiale che di profitto, si verificano in genere prima che gli operatori si rendano conto che la reazione si è stabilizzata.

Approfondimento

Cosa permette di vedere la spettroscopia Raman in linea

La spettroscopia Raman in linea integra le informazioni chimiche direttamente all'interno dei reattori di polimerizzazione in sospensione, assicurando la visibilità continua, sul posto, di ciò che è impossibile rilevare con le tecniche tradizionali.

Consente di conoscere in tempo reale:

  • Consumo di monomeri e comonomeri (ad es. etilene, propilene)
  • Progresso della formazione dei polimeri, anche in miscele opache ad alto contenuto di solidi
  • Bassa concentrazione di idrogeno, fondamentale per il controllo del peso molecolare e dell'indice di fluidità (MFR - Melt Flow Rate)
  • Eventuali deviazioni chimiche nel momento in cui si verificano, non al completamento del lotto o della transizione

Queste informazioni sono disponibili nelle fasi liquida, solida e gassosa e possono essere acquisite entro la prima ora di reazione.

poliolefine, polimerizzazione in sospensione ©Endress+Hauser
Azione

Modo in cui la visibilità della reazione influisce sulle decisioni operative

Quando si hanno a disposizione informazioni chimiche continue all'interno del reattore di polimerizzazione in sospensione, è possibile passare dalle decisioni reattive a quelle proattive. Operatori e ingegneri possono:

  • Individuare le anomalie quando è ancora possibile intervenire con azioni correttive
  • Identificare quando un grado ha raggiunto la qualità desiderata durante le transizioni
  • Stabilizzare più rapidamente le condizioni operative dopo l'avvio iniziale o il riavvio
  • Assumere decisioni sulla crescita di scala basandosi su reazioni reali piuttosto che su indicatori indiretti

L'importanza non risiede nella generazione di una maggiore quantità di dati ma nella possibilità di ottenere informazioni nell'esatto momento in cui il comportamento chimico cambia.

Controllo integrato della reazione all'interno del reattore di polimerizzazione in sospensione

Nel processo di polimerizzazione in sospensione, le transizioni di grado e le fasi iniziali della reazione sono i momenti in cui la qualità del prodotto e la produttività sono maggiormente a rischio. Rendendo visibili il consumo dei monomeri, la formazione dei polimeri e il comportamento dell'idrogeno direttamente all'interno del reattore e durante l'intera reazione, il monitoraggio Raman in linea sposta il controllo dall'inferenza indiretta alla comprensione della reazione. Le decisioni vengono assunte mentre la reazione è ancora controllabile e le deviazioni possono essere corrette prima che venga prodotto materiale fuori specifica. Questo elimina l'incertezza dai momenti più critici della produzione, stabilizza le transizioni di grado e consente agli operatori di ottenere una qualità costante e una maggiore produttività effettiva fin dalla fase di progettazione - non tramite correzioni a posteriori.

Valore misurabile

Dalla trasparenza all'impatto misurabile sulla produzione

Nella produzione di olefine tramite polimerizzazione in sospensione, durante le transizioni di grado - mentre gli operatori aspettano la conferma che il nuovo grado abbia raggiunto le specifiche richieste - viene generata una quota significativa di materiale non conforme. Rilevando precocemente la formazione del polimero e la stabilizzazione del grado, il monitoraggio Raman in linea riduce i tempi necessari per passare da un prodotto fuori specifica a un prodotto conforme.

Nella produzione di etilene o propilene in sospensione, l'impatto economico della visibilità della reazione è determinato dalla capacità degli operatori di identificare tempestivamente la stabilizzazione del grado e di intervenire di conseguenza. Ogni ritardo tra l'effettiva stabilizzazione della reazione e le decisioni operative si traduce in un inutile prodotto fuori specifica e in una perdita di profitto.

Esempio di impatto economico in condizioni operative realistiche

Informazioni più tempestive sulla reazione durante le transizioni di grado possono tradursi nel recupero di materiale conforme alle specifiche e in un valore annuo misurabile. In ogni caso, la domanda di fondo non è se tutto questo sia possibile ma quanto tempo si potrebbe risparmiare e quanto materiale fuori specifica si potrebbe evitare se le decisioni venissero prese nel momento in cui la reazione si stabilizza effettivamente.

Vantaggi:

  • Tempo tipico di transizione e produzione di materiale fuori specifica senza informazioni in tempo reale: ~90 minuti
  • Tempo di transizione e produzione di materiale fuori specifica con rilevamento del grado basato su Raman: ~60 minuti
  • Riduzione della produzione fuori specifica per transizione: ~30 tonnellate
  • Considerando 3 transizioni a settimana, ciò rappresenta un recupero annuale di circa 4.680 tonnellate di materiale conforme alle specifiche
  • Considerando una differenza di prezzo indicativa di circa 400 USD/tonnellata tra materiale conforme e non conforme, ciò corrisponde a un valore potenziale di circa 1,87 milioni di USD/anno

In pratica, il vantaggio economico è direttamente proporzionale alla possibilità di verificare in anticipo le transizioni di grado e di riprendere la produzione conforme alle specifiche.

Nei reattori di polimerizzazione in sospensione reali, questo valore può essere ottenuto attraverso:

  • Sonde Raman a immersione installate direttamente nei reattori di polimerizzazione in sospensione
  • Funzionamento in ambienti ATEX, con analizzatori situati in aree controllate
  • Una sensibilità sufficiente a quantificare monomeri, polimeri e tracce di idrogeno in linea
  • Implementazione graduale dal laboratorio → impianto pilota → produzione, preservando modelli analitici e conoscenza del processo

Anziché sostituire i sistemi di controllo esistenti, la tecnologia Raman li potenzia rendendo disponibili variabili di reazione precedentemente invisibili per il controllo, l'ottimizzazione e il processo decisionale.

Collaboratore di Borealis presso un impianto per la produzione di polimeri @Borealis
Case study

Efficacia comprovata in un processo industriale di polimerizzazione in sospensione

Borealis ha collaborato con Endress+Hauser per monitorare il consumo dei monomeri e la crescita dei polimeri in un processo di polimerizzazione in sospensione di propilene o etilene utilizzando la spettroscopia Raman in linea.

  • Monitoraggio in tempo reale delle fasi liquida, solida e gassosa nei processi di polimerizzazione
  • Quantificazione di propilene, polipropilene e idrogeno in tracce nel processo di polimerizzazione
  • Chiara visibilità della reazione entro la prima ora di funzionamento del processo di polimerizzazione
  • Maggiore sicurezza nella fase di crescita di scala dal laboratorio all'impianto pilota e infine alla produzione
Alexander Standler di Borealis Polyolefine

"Le conoscenze e il know-how di Endress+Hauser in materia di applicazione dell'analisi ottica nei settori petrolchimico e dei polimeri è stata determinante per migliorare lo sviluppo del nostro processo di polimerizzazione."

Alexander Standler, Expert Online Gas Analyzer, Borealis Polyolefine GmbH, Linz, Austria
Le nostre competenze

Perché Endress+Hauser?

Aiutiamo i produttori di polimeri a sviluppare processi sicuri, coerenti e ad alte prestazioni, offrendo quanto segue:

  • Sistemi Raman collaudati per ambienti ATEX
  • Sonde a immersione sviluppate per condizioni di reazione dinamiche e multifase
  • Consolidate competenzenella chimica dei polimeri e nell'analisi dei processi
  • Grandi capacità di vendita consultiva, con competenze in chemiometria e progettazione sperimentale
  • Vasta rete di assistenza globale e affidabile supporto tecnico locale

Dallo sviluppo in laboratorio alla produzione su larga scala, la nostra tecnologia rafforza la comprensione del processo e garantisce una qualità costante dei polimeri.

Implementazione operativa

La spettroscopia Raman è adatta al vostro processo?

Considerazioni pratiche e domande di autovalutazione per determinare dove e come la spettroscopia Raman potrebbe essere la soluzione ideale per apportare un valore reale al vostro processo chimico.

Prodotti in primo piano

Scoprite i nostri sistemi di spettroscopia Raman

/
FAQ

Informazioni chiave 

Prossimi passi

Contattateci

Discutete le problematiche del vostro processo con i nostri esperti del settore. Siamo qui per aiutarvi.

Note finali

Argomenti di interesse