Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Sicurezza degli impianti per la produzione di polimeri grazie alla verifica automatizzata delle materie prime

L'analisi del processo in linea controlla le sostanze chimiche in entrata prima e durante lo scarico, riducendo l'errore umano e consentendo all'impianto di implementare allarmi e controlli automatizzati direttamente nei flussi di produzione dei polimeri sintetici.

Zona di scarico dell'impianto Melamin con operatori in tuta gialla e serbatoi sulla destra
Introduzione

Prima operazione a rischio negli impianti per la produzione di polimeri: scarico delle sostanze chimiche.

Nella sintesi dei polimeri, i maggiori rischi per la sicurezza e la stabilità vengono spesso introdotti prima dell'inizio della produzione. La logistica delle sostanze chimiche - in particolare le operazioni di carico e scarico dei camion - rappresenta il punto di passaggio più critico tra le catene di approvvigionamento esterne e le attività interne all'impianto.

Dati del settore dimostrano che la maggior parte degli incidenti chimici legati al trasporto si verifica durante le operazioni di carico e scarico, non durante il transito, e che il fattore umano - comunicazione inadeguata, lacune procedurali o errori di verifica manuale - ne è la causa principale.

Una volta che una sostanza chimica errata o incompatibile entra nella linea di trasferimento, le conseguenze sono spesso irreversibili:

  • Contaminazione dei serbatoi di stoccaggio
  • Miscelazione pericolosa di sostanze incompatibili
  • Destabilizzazione delle reazioni di polimerizzazione a valle
Spunti di riflessione

Perché la verifica delle materie prime deve essere automatizzata

I processi di polimerizzazione sono altamente sensibili all'identità chimica e alla purezza delle materie prime. Quando si parla di tipo di monomero, identità del solvente o presenza di inibitori, le variazioni possono compromettere sia la sicurezza del processo che la stabilità del prodotto.

Le tradizionali misure di sicurezza - controlli documentali, etichettatura o campionamento spot - dipendono molto dall'uomo e implicano lunghi tempi di attesa del "via libera" da parte del laboratorio. La verifica automatizzata in linea elimina questi problemi, riducendo il carico di lavoro del laboratorio e consentendo di assumere decisioni immediate sulle operazioni di scarico direttamente all'interno dell'impianto.

Vantaggi delle misure in linea a livello operativo:

  • Conferma della corretta sostanza chimica prima dell'inizio del trasferimento
  • Prevenzione del rischio di miscelazione involontaria o di sostanze incompatibili
  • Stabilizzazione della polimerizzazione a valle grazie a materie prime verificate
  • Ridotta esposizione degli operatori grazie alla minimizzazione del campionamento manuale

La spettroscopia Raman in linea, combinata al controllo automatico delle valvole e ai dispositivi di interblocco, trasforma le operazioni di scarico e le decisioni correlate da manuali ad automatiche.

Azione

Evoluzione dei flussi di scarico con la verifica automatizzata

Prima, gli operatori dovevano:

  • Prelevare un campione
  • Inviarlo al laboratorio
  • Attendere il "via libera" prima di scaricare

Grazie al monitoraggio Raman, la verifica avviene ora in modo continuo e in tempo reale, durante il flusso del materiale.

Cambiamenti nel flusso di lavoro:

  • Il trasferimento viene autorizzato solo se l'identità chimica del prodotto viene confermata
  • In caso di mancata corrispondenza, gli interblocchi automatici impediscono lo scarico
  • Le operazioni di verifica continua rilevano le eventuali variazioni di composizione durante lo scarico
  • Le decisioni sono affidate alla logica di controllo, non al giudizio degli operatori
  • Non è più necessario avere a disposizione il laboratorio fuori dal normale orario di lavoro o intervenire manualmente, con la conseguente possibilità di pianificare meglio le finestre di scarico e ridurre il personale presente durante le operazioni
stazione di carico dei camion dell'impianto chimico ©Endress+Hauser

Sicurezza integrata nell'area di scarico

Nella produzione di polimeri, la fase di scarico e trasferimento del materiale è quella in cui la sicurezza e la stabilità del processo sono maggiormente a rischio. Rendendo visibile l'identità delle sostanze chimiche prima e durante le operazioni di scarico, la verifica Raman in linea permette di passare dai controlli procedurali a misure di protezione automatiche.

Il trasferimento viene autorizzato solo quando il materiale risulta corretto e bloccato immediatamente in caso di deviazioni. Questo elimina i rischi legati alla discrezionalità del giudizio degli operatori nella fase più delicata, impedisce l'immissione nel processo di sostanze errate o incompatibili e fornisce una prova tracciabile che la sicurezza è intrinseca e non dipende dalla procedura.

Valore misurabile

Verifica sul posto significa decisioni tempestive

La spettroscopia Raman in linea verifica l'identità delle sostanze chimiche dall'inizio alla fine delle operazioni di scarico. La misura continua, normalizzata automaticamente e indipendente dalle impostazioni di esposizione, consente di distinguere in modo affidabile un'ampia serie di solventi utilizzati nella produzione di polimeri e resine in base alla loro composizione chimica.

La verifica avviene in corrispondenza del punto di scarico, dove le decisioni hanno un impatto immediato sulla sicurezza - eliminando la necessità di attendere i risultati di laboratorio, riducendo i tempi di scarico e ottimizzando l'uso delle banchine e il flusso logistico.

Vantaggi per i produttori di polimeri

Con la verifica automatizzata delle materie prime ai punti di scarico, i produttori di polimeri possono godere dei seguenti vantaggi:

  • Eliminazione dei rischi di scarico di prodotti sbagliati o inadeguati
  • Operazioni di scarico più rapide, senza necessità di attendere il "via libera" del laboratorio
  • Riduzione della manipolazione e dell'esposizione a sostanze chimiche pericolose
  • Verifica della qualità costante dei solventi durante l'intera fase di scarico
  • Registrazione digitale verificabile della correttezza delle materie prime in entrata
  • Ispezione più rapida e prevedibile dei prodotti in entrata, senza dover ricorrere al laboratorio
  • Riduzione dei tempi di attesa dei camion grazie all'autorizzazione immediata allo scarico
  • Migliore organizzazione dei turni e limitazione della necessità di disporre di personale al di fuori del normale orario di lavoro grazie alla verifica in tempo reale

Questi risultati sono osservabili nelle operazioni quotidiane e in linea con le raccomandazioni del settore per ridurre il rischio legato al fattore umano nella logistica dei prodotti chimici.

Illustrazione del carico di un camion con un sistema Raman che garantisce l'instradamento sicuro e preciso del solvente in linea ©Endress+Hauser
Illustrazione del carico di un camion con un sistema Raman che garantisce l'instradamento sicuro e preciso del solvente in linea
Case study

Affidabilità operativa in fase di scarico: ecco come Melamin ha automatizzato l'identificazione

Melamin ha implementato la spettroscopia Raman in linea per controllare ogni solvente in entrata durante lo scarico dei camion. La verifica dell'identità chimica gestisce l'azionamento automatico delle valvole e dei sistemi di interblocco garantendo che, in un certo serbatoio, venga trasferita solo una certa sostanza chimica.

Questo approccio ha sostituito il campionamento offline e il "via libera" manuale con una verifica continua in linea che rileva qualsiasi eventuale deviazione nella composizione durante lo scarico. Leggete l'intero case study per saperne di più.

Melamin Technical Manager Dr. Igor Mihelič

"Grazie alla competenza e alla dedizione di entrambi i team, ora possiamo contare su una strumentazione Endress+Hauser completa, fondamentale per il mantenimento delle attività del nostro impianto."

Dr. Igor Mihelič, Technical Manager, Melamin
Le nostre competenze

Perché Endress+Hauser?

Endress+Hauser supporta i produttori di polimeri e prodotti chimici nella creazione di sistemi a sicurezza intrinseca per la logistica e la produzione. Le nostre soluzioni integrano la tecnologia di analisi dei processi direttamente nei flussi di lavoro critici per la sicurezza, rafforzando il controllo nel punto in cui il rischio è massimo: il trasferimento delle sostanze chimiche.

  • Esperienza comprovata nel settore della produzione di polimeri, resine ed elastomeri
  • Strumentazione affidabile per processi pericolosi e critici per la sicurezza
  • Verifica automatica dei materiali integrata nei flussi di lavoro dell'impianto
  • Vasta rete di assistenza globale e affidabile supporto tecnico locale
Implementazione operativa

Informazioni chimiche più tempestive e chiare migliorerebbero le decisioni relative al processo?

Scoprite le domande chiave che i team di esperti utilizzano per valutare se la spettroscopia Raman è in grado di migliorare in modo significativo i tempi decisionali e i risultati operativi nel loro processo.

Prodotti in primo piano

Scoprite i nostri sistemi di spettroscopia Raman

/
FAQ

Informazioni chiave

Prossimi passi

Contattateci

Discutete le problematiche del vostro processo con i nostri esperti del settore. Siamo qui per aiutarvi.

Note finali

Argomenti di interesse