Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

L'automazione di processo vale tanto ora quanto pesa

I sensori di pH Memosens migliorano i processi di Agnico Eagle

La miniera di Agnico Eagle a Kittilä, nella Finlandia settentrionale, è il più grande sito di produzione di oro primario in Europa. Precedentemente, Agnico Eagle non era soddisfatta dei metodi adottati per la misura del pH. I risultati erano imprecisi e la taratura degli strumenti richiedeva una notevole quantità di tempo e risorse. Con la tecnologia Memosens di Endress+Hauser, ha finalmente risolto i problemi legati alla misura del pH e ridotto il tempo necessario a tarature e riparazioni sul posto, anche del 90%.

La miniera Kittilä nella Finlandia settentrionale ©Endress+Hauser

La miniera Kittilä nella Finlandia settentrionale.

I risultati

  • Il tempo impiegato nelle operazioni di taratura e riparazione sul posto è stato ridotto da 2200 a circa 240 ore di lavoro all'anno.

  • Le risorse liberate in termini di tempo e manodopera possono ora essere dedicate a compiti più produttivi.

  • Con l'utilizzo degli strumenti Memosens e Liquiline, non è più indispensabile che le attività di manutenzione vengano realizzate in condizioni difficili direttamente sul posto, a tutto vantaggio della sicurezza sul lavoro.

  • Il ricorso alla stessa tecnologia di misura per le misure manuali e quelle "in linea" assicura la massima coerenza dei dati e rende più affidabili i risultati di misura.

  • Il consumo del costoso sodio metabisolfito è stato ridotto fino al 50%.

Reijo Mämmioja

Grazie alla tecnologia Memosens di Endress+Hauser, il lavoro di manutenzione per la taratura dei loop di misura del pH si è ridotto sensibilmente: il tempo necessario è sceso da 2200 a 240 ore all'anno.

Reijo Mämmioja, Senior Instrumentation Engineer
Agnico Eagle
Jussi Roukanen

Con Memosens, possiamo eseguire il processo con limiti più stretti e quindi in modo più preciso e affidabile.

Jussi Roukanen, Metallurgist
Agnico Eagle

Sfide

Il principale prodotto chimico utilizzato nel processo di separazione è il cianuro che, data la sua natura altamente tossica, impone rigidi requisiti di affidabilità e precisione dei valori di pH. Una lettura imprecisa o scorretta potrebbe generare una situazione potenzialmente pericolosa.

Agnico Eagle non era completamente soddisfatta della funzionalità e dell'affidabilità degli strumenti di cui disponeva. Le imprecisioni nella misura dei valori di pH si ripercuotevano sulla sicurezza e sull'efficienza del processo.

Inoltre, la taratura degli strumenti richiedeva tempo e risorse in notevole quantità. La società era intenzionata a migliorare in modo sostanziale le misure per il controllo del processo e, nel contempo, voleva ottimizzare la manutenzione dei dispositivi di misura.

La soluzione

  • La piattaforma di analisi costituita dai sensori Memosens e dai trasmettitori Liquiline rappresenta la soluzione ideale alle problematiche poste dalla misura del pH. I sensori Memosens eseguono misure affidabili anche in condizioni estreme e nell'ambito di applicazioni esigenti. Il segnale digitale senza contatto tra sensore e trasmettitore, oltre a essere molto affidabile, non è disturbato da fattori esterni come l'umidità. Inoltre, i dispositivi favoriscono la manutenzione preventiva.

  • Una taratura corretta è alla base di misure e analisi affidabili. Grazie alla tecnologia Memosens, la taratura è più facile che mai e non deve più essere effettuata sul posto, in condizioni spesso difficili e pericolose.

  • Il dispositivo palmare Liquiline To Go assicura la coerenza dei dati di misura perché utilizza la stessa tecnologia di rilevamento dei dispositivi in linea.

  • Il software di diagnostica, taratura e misura in laboratorio Memobase Plus è il complemento ideale della piattaforma Memosens-Liquiline. Permette la connessione tra il computer e il sensore Memosens tramite la porta USB e consente di accedere in modo praticamente istantaneo a tutte le informazioni di stato e diagnostica.

  • La funzione di pulizia automatica degli strumenti contribuisce al tangibile miglioramento sia dell'efficienza che della soddisfazione del personale.

Contattaci

Sei interessato alla nostra offerta? Desideri discutere della tua applicazione?

Vi preghiamo di dirci il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo potremo contattarvi con la migliore risposta possibile.