Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Monitoraggio remoto tramite Bluetooth®

Gestione sicura ed efficiente delle apparecchiature nelle aree pericolose e difficili

Engie Energía Chile S.A. fa parte del Mejillones Thermoelectric Complex, costituito da diverse imprese che operano nel settore energetico. Per ottimizzare i processi e migliorare la sicurezza del personale, Engie Mejillones si avvale di soluzioni tecnologiche avanzate come, ad esempio, i dispositivi di comunicazione remota per configurare e monitorare le apparecchiature nelle aree pericolose. L'azienda segue rigorosi standard di sicurezza e le nuove tecnologie, oltre a dover essere compatibili con i sistemi esistenti, devono rispettare le normative.

Controllo remoto delle apparecchiature all'esterno

Specialista di Engie che controlla le apparecchiature a distanza di sicurezza

Configurazione e manutenzione remota dei dispositivi

Tablet industriale Field Xpert per la configurazione e la manutenzione delle apparecchiature

Risultati dell'implementazione

  • Maggiore sicurezza: riducendo l'esposizione del personale alle aree ad alto rischio diminuiscono gli incidenti e migliorano le condizioni di lavoro.

  • Ottimizzazione dei tempi di manutenzione: la configurazione e la supervisione a distanza dei processi riducono il tempo dedicato a queste operazioni, rendendo più efficienti le attività preventive e correttive.

  • Ottimizzazione dei tempi di manutenzione: la configurazione e la supervisione a distanza dei processi riducono il tempo dedicato a queste operazioni, rendendo più efficienti le attività preventive e correttive.

  • Compatibilità con i sistemi esistenti: questa soluzione si integra facilmente con i marchi e i modelli di apparecchiature presenti nell'impianto, evitando problemi di interoperabilità.

  • Conformità normativa: questi dispositivi soddisfano o superano i principali standard industriali, garantendo la sicurezza e l'affidabilità del sistema.

Monitoraggio remoto presso Engie Energía

L'implementazione dei dispositivi con comunicazione Bluetooth® rappresenta un importante passo avanti in termini di sicurezza ed efficienza.

Christian Araya Cortes, Chief Electrical, Instrumentation, Control
ENGIE ENERGÍA CHILE

La sfida

La configurazione e il monitoraggio delle apparecchiature negli impianti per la produzione di ammoniaca presentano sfide significative, legate alla pericolosità dell'ambiente. Fumi e valori elevati di temperatura e pressione rendono complesso qualsiasi intervento di manutenzione.

I tecnici devono indossare dispositivi di sicurezza che ne limitano mobilità e visibilità, rendendo il lavoro particolarmente difficile. Ridurre l'esposizione del personale è quindi una priorità assoluta nella cultura "One Safety" dell'azienda, in quanto un incidente può compromettere la sicurezza dei lavoratori e l'operatività dell'impianto.

La soluzione

Per affrontare queste sfide, l'azienda ha scelto la comunicazione remota resa possibile da strumenti avanzati come FieldPort SWA50 e il tablet industriale Field Xpert. Questi dispositivi consentono ai tecnici di configurare e monitorare le apparecchiature tramite Bluetooth®, riducendo la necessità di recarsi personalmente in aree pericolose.

Engie ha scelto questa soluzione per diverse ragioni tra cui multifunzionalità, compatibilità con le apparecchiature già presenti nell'impianto e conformità a normative rigorose come quelle della NFPA.

Prodotti utilizzati:

  • FieldPort SWA50: adattatore intelligente Bluetooth® e/o WirelessHART per tutti i dispositivi da campo HART

  • Tablet Field Xpert: tablet PC universale ad alte prestazioni per la configurazione dei dispositivi