Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Decarbonizzazione del cemento: sistemi CEMS e di analisi per clinker a basse emissioni di carbonio

Scoprite le sfide operative legate alla decarbonizzazione del cemento e in che modo una strumentazione avanzata migliora la stabilità, le prestazioni e la conformità del processo.

Cementificio con forno rotativo, torre di preriscaldamento e camini che emettono gas di scarico
Introduzione

Decarbonizzazione del cemento: dalle emissioni di processo all'analisi tracciabile dei gas

La decarbonizzazione del cemento si basa sulla riduzione delle emissioni di CO₂ durante la calcinazione e la combustione del combustibile nel forno e nel calcinatore. Queste fasi del processo generano la maggior parte delle emissioni dell'impianto, rendendo fondamentali operazioni di misura affidabili. Un sistema di monitoraggio continuo delle emissioni (CEMS - Continuous Emission Monitoring System) fornisce dati continui sulla CO₂ e sugli inquinanti, costituendo la base per la decarbonizzazione e la conformità normativa.

Questa pagina spiega i vincoli tecnici della decarbonizzazione del cemento e definisce cosa si intende per clinker a basse emissioni di carbonio dal punto di vista del processo. Illustriamo anche in che modo l'analisi continua dei gas supporta il reporting delle emissioni, la stabilità operativa e la riduzione a lungo termine della CO₂.

Blocco di cemento a basso contenuto di clinker con pianta verde a simboleggiare la produzione sostenibile e a basse emissioni di carbonio ©Adobe Stock/penyushkin
Approfondimento

Clinker a basse emissioni di carbonio: definizione e criteri di processo misurabili

La produzione di clinker è la principale causa delle emissioni Scope 1 di un cementificio. La riduzione delle emissioni di CO₂ richiede modifiche alla composizione chimica del clinker, al funzionamento del forno o al comportamento di combustione. Inoltre, strategie relative ai materiali quali la riduzione del contenuto di calce o l'utilizzo di materiali supplementari possono ridurre l'intensità di CO₂ a livello di prodotto.

Per clinker a basse emissioni di carbonio si intende un clinker caratterizzato da un ridotto fattore di emissione di CO₂. Dal punto di vista del processo, è definito da tre elementi quantificabili:

  • Minori emissioni del processo di calcinazione per tonnellata di clinker
  • Riduzione della CO₂ legata al combustibile
  • Flussi di CO₂ adatti alle tecnologie di cattura del carbonio

Ognuno di questi elementi viene trattato nelle sezioni che seguono.

Minori emissioni del processo di calcinazione per tonnellata di clinker

Anche se le emissioni di CO₂ derivanti dalla calcinazione sono chimicamente inevitabili, le emissioni complessive possono essere ridotte adottando le seguenti misure:

  • Miglioramento dell'efficienza termica del forno e del calcinatore, evitando la sovracottura per raggiungere il grado di calcinazione desiderato
  • Ottimizzazione della composizione chimica della farina cruda e uso di mineralizzatori per ridurre la domanda termica
  • Sostituzione parziale della calce con materiali che richiedono un minor grado di decarbonatazione

Queste misure riducono la quantità specifica di CO₂ rilasciata dalla decomposizione del CaCO₃, anche se la reazione chimica in sé non può essere eliminata.

Cementificio con silos, forno rotativo e torre di preriscaldamento in un paesaggio montagnoso ©Adobe Stock/Washburn

Riduzione della CO₂ legata al combustibile

Le emissioni legate al combustibile dipendono dal contenuto di carbonio della fonte di calore e dalla stabilità della combustione.

I percorsi chiave includono:

  • Una maggiore sostituzione dei combustibili fossili con combustibili alternativi, come i combustibili biogenici e quelli derivati da rifiuti (ad es. il Refuse-Derived Fuel, noto anche come RDF)
  • Il mantenimento di un comportamento stabile del rapporto O₂/CO per evitare la combustione incompleta
  • La riduzione dell'aria in eccesso per limitare le perdite termiche
  • Il miglioramento dell'efficienza del calcinatore per minimizzare il fabbisogno complessivo di combustibile

L'utilizzo di combustibili alternativi aumenta la variabilità della combustione, il che richiede un monitoraggio affidabile del processo e l'analisi dei gas per mantenere le prestazioni e il controllo delle emissioni. Una linea di produzione di clinker a basse emissioni di carbonio raggiunge lo stesso grado di sinterizzazione con un minore apporto di carbonio fossile.

Flussi di CO₂ adatti alle tecnologie di cattura del carbonio

L'implementazione delle tecnologie di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio (CCUS) nel processo di produzione del clinker potrebbe far definire un impianto come "a basse emissioni di carbonio" nei contesti normativi e di mercato. Prima dell'implementazione, l'impianto richiede il controllo dei seguenti parametri di processo:

  • La concentrazione di CO₂ nei gas di scarico del preriscaldatore o del calcinatore deve essere stabile e prevedibile
  • I livelli dei contaminanti - ad es. SO₂, HCl e particolato - che influiscono sull'efficienza di cattura devono essere bassi
  • I dati CEMS per verificare le prestazioni di cattura e l'accuratezza del reporting devono essere affidabili

Gli impianti che presentano un profilo di emissioni di CO₂ coerente e ben caratterizzato sono in una posizione migliore per la futura integrazione della cattura del carbonio.

L'implementazione di queste strategie di decarbonizzazione introduce una serie di vincoli operativi. I combustibili alternativi possono aumentare la variabilità della combustione, mentre la cattura del carbonio richiede condizioni stabili dei gas di scarico. Gli impianti devono quindi trovare un equilibrio tra gli obiettivi di riduzione delle emissioni, la stabilità del processo, la qualità del clinker e le prestazioni di produzione. Per supportare questa transizione, un monitoraggio affidabile delle emissioni è indispensabile.

Ecco come i sistemi CEMS consolidano le strategie di conformità nel monitoraggio delle emissioni dei cementifici ©Adobe Stock/bilanol
Approfondimento

Ecco come il sistema CEMS supporta la strategia di conformità

I cementifici devono rispettare severi requisiti ambientali e di reporting che definiscono cosa deve essere misurato e come devono essere documentati i risultati. I dati tracciabili sono essenziali per le operazioni quotidiane, la conformità normativa e la pianificazione a lungo termine della decarbonizzazione.

Elementi da rendicontare:

  • Emissioni di CO₂ Scope 1 dai processi di calcinazione e combustione
  • CO₂ specifica per tonnellata di clinker
  • Fattori di emissione dei combustibili
  • Emissioni totali annue di CO₂ basate sul bilancio di massa e sui dati CEMS

Vengono accettati solo i set di dati verificati.

Perché il sistema CEMS è indispensabile

Il sistema CEMS certificato fornisce i dati necessari per il reporting e la conformità normativa, assicurando quanto segue:

  • Misure affidabili e tracciabili
  • Conformità a standard quali EN 14181 o MCERTS
  • Monitoraggio continuo degli inquinanti regolamentati
  • Dati a prova di audit

Senza dati CEMS validi, gli impianti rischiano la non conformità e il ricalcolo delle emissioni.

Ecco come le operazioni di misura favoriscono la prontezza alla cattura del carbonio

I progetti di cattura del carbonio richiedono dati stabili e verificabili dei gas di processo e ciò dipende da:

  • Concentrazione stabile di CO₂
  • Bassi livelli di contaminanti
  • Misura continua e tracciabile
Protezione del valore aziendale nella decarbonizzazione del cemento grazie a una produzione efficiente di clinker
Approfondimento

Valore aziendale della decarbonizzazione del cemento

Quando i dati relativi a CO₂, O₂, CO, NOx, SO₂ ed HCl vengono misurati in modo affidabile lungo tutto il sistema del forno e del calcinatore, il controllo delle emissioni e il consumo di combustibile diventano più facili da stabilizzare. Ciò consente di ottenere i seguenti miglioramenti:

  • Garanzia di conformità, supporto degli obiettivi ESG (Environment Safety and Governance) e di decarbonizzazione con dati sulle emissioni continui e tracciabili
  • Ottimizzazione del consumo di combustibile grazie a un comportamento stabile di O₂ e CO che supporta una combustione efficiente ed evita la sovracottura
  • Stabilizzazione della qualità del clinker, dato che l'evoluzione dei gas rivela tempestivamente le anomalie del processo di combustione e consente correzioni immediate
  • Minimizzazione dell'impegno di gestione e manutenzione, grazie a prestazioni CEMS costanti che riducono il lavoro di ricerca guasti e verifica manuale
FAQ

Informazioni chiave sulla decarbonizzazione del cemento con i sistemi CEMS

Questa sezione dà una risposta alle principali domande sulla decarbonizzazione del cemento, sul monitoraggio delle emissioni e sul controllo del processo. Spiega il ruolo dei sistemi CEMS, dell'analisi delle emissioni in tempo reale e dei combustibili alternativi nel mantenimento della conformità e nel miglioramento delle prestazioni degli impianti.

Note finali