Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Ottimizzate il controllo del processo di combustione per rendere stabile ed efficiente l'incenerimento dei rifiuti

Negli impianti di incenerimento dei rifiuti, una tecnologia di misura accurata assicura una combustione stabile, efficiente e conforme alle normative

Monitoraggio accurato della combustione

Vi preghiamo di dirci il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo potremo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Controllo della combustione nel processo di incenerimento

In un impianto di incenerimento dei rifiuti, i vari sistemi di depurazione dei fumi possono funzionare in modo efficiente solo grazie a un sistema di controllo ben regolato che consenta di rispettare i limiti di emissione. Ciò richiede il monitoraggio dei parametri di processo che deve essere rapido e preciso. La riduzione delle emissioni inizia già con una combustione controllata, per la quale è necessario il monitoraggio di CO e O2. Il monossido di carbonio (CO) viene prodotto quando la combustione è incompleta a causa di una quantità di ossigeno insufficiente. Un eccesso di ossigeno nel bruciatore implica invece che anche quest'aria in eccesso debba essere riscaldata, il che comporta costi elevati. La misura dell'ossigeno (O2) all'uscita della caldaia consente il controllo della post-combustione.

Misura della portata di gas in un camino/condotto con FLOWSIC100 ©Endress+Hauser

Sistema di misura della portata a ultrasuoni montato sulla parete del camino/condotto per il monitoraggio continuo del flusso di gas con bassi requisiti di manutenzione.

Approfondimento

Controllo dei flussi d'aria primaria e secondaria

La misura della portata d'aria primaria e secondaria negli impianti di incenerimento dei rifiuti è fondamentale per ottimizzare l'efficienza della combustione, garantire la completa combustione dei rifiuti, controllare i livelli di emissione, gestire le temperature della fornace e mantenere la stabilità delle caldaie. Consente un controllo preciso del rapporto aria-combustibile, prevenendo problemi come la formazione di scorie e massimizzando il risparmio energetico.

Misurate costantemente e con grande precisione la portata dei gas nel camino/condotto utilizzando lo strumento di misura della portata a ultrasuoni FLOWSIC100. Le misure a ultrasuoni sono particolarmente affidabili, grazie alla possibilità di misurare in modo rappresentativo la portata volumetrica sull'intera sezione trasversale del camino/condotto.

Misura della concentrazione di O2 per il controllo della post-combustione ©Endress+Hauser
Misura della concentrazione di O2 per il controllo della post-combustione

Analizzatore di gas a parete per un controllo affidabile e continuo della combustione.

Approfondimenti

Misura della concentrazione di O2 per il controllo della post-combustione

L'incenerimento richiede ossigeno che, durante la combustione, reagisce con il combustibile. La misura della concentrazione di O₂ all'uscita della camera di combustione è una variabile di controllo fondamentale per la stabilizzazione del processo perché i flussi d'aria primaria e secondaria vengono regolati in base a questo valore.

Gli analizzatori di gas ZIRKOR100 e ZIRKOR200 in loco consentono una misura rapida, affidabile e continua dell'ossigeno (O₂) direttamente nei gas di combustione. I loro dati in tempo reale permettono il controllo preciso dell'ossigeno, garantendo una combustione stabile e consentendo di ottimizzare costantemente la distribuzione dell'aria lungo tutto il processo.

Misura della pressione con Cerabar PMP71B ©Endress+Hauser

Soluzione robusta e precisa di misura della pressione in ambienti ad alta temperatura

Approfondimenti

Misura affidabile della pressione per una combustione sicura ed efficiente

Per qualsiasi processo di combustione, la misura della pressione è fondamentale perché garantisce condizioni di tiraggio stabili, impedisce il riflusso dei fumi e mantiene i bruciatori in funzione entro limiti di sicurezza. Un controllo preciso della pressione migliora il rapporto aria-combustibile, riduce le emissioni e protegge le apparecchiature da stress termici o meccanici - rivelandosi un fattore chiave per prestazioni di combustione affidabili, efficienti e conformi alle normative.

I trasmettitori di pressione Cerabar PMP51B e Cerabar PMP71B sono stati sviluppati per i difficili ambienti di combustione e le applicazioni ad alta temperatura perché assicurano un'eccezionale resistenza alle variazioni termiche e alle vibrazioni.

Misura delle alte temperature con iTHERM FlameLine TAF12D in una fornace SRU / Claus ©Endress+Hauser
Misura delle alte temperature con iTHERM FlameLine TAF12D in una fornace SRU / Claus

Misura affidabile delle alte temperature negli inceneritori

Approfondimenti

Misura della temperatura: una variabile chiave per il controllo della stabilità di combustione

Il monitoraggio della temperatura è essenziale per una combustione stabile ed efficiente, in quanto garantisce la completa combustione del combustibile, protegge le apparecchiature da danni termici e mantiene le emissioni entro i limiti di legge. Un controllo preciso della temperatura contribuisce a mantenere la sicurezza del processo, ridurre il consumo di combustibile e prevenire costosi fermi impianto: fattori chiave per prestazioni di combustione affidabili.

Prodotti in primo piano

Scoprite i nostri prodotti per il controllo dei processi di combustione:

/
FAQ

Tutto quello che dovete sapere

Vi preghiamo di dirci il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo potremo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Note finali

Argomenti di interesse