Système de surveillance intelligent pour le traitement de l'eau potable
La station de traitement de l'eau d'Oberzent relie ses points de mesure décentralisés via le protocole de communication LoRaWAN
Autrefois, les exploitant des usines de traitement de l'eau devaient se rendre sur site, au niveau de chaque réservoir et installation pour y lire les valeurs mesurées et vérifier l'état des instruments de mesure. Désormais, un nouveau réseau LoRaWAN a été developpé et une partie des systèmes de mesure modernisée pour intégrer les réservoirs et autres installations dans un système de surveillance basé sur le cloud, Netilion Network Insights. Ce système fournit aux exploitants toutes les informations nécessaires à la gestion de leur site et ce, à tout moment, qu'ils utilisent un appareil mobile ou un ordinateur portable.
Avantages pour le traitement et le stockage de l'eau
Centralisation des données de mesure de tous les capteurs sur une seule et même plateforme
Gestion des alarmes automatique pour anticiper tout problème sur un paramètre
Gain de temps grâce à la réduction des fréquences de passage sur site
Intervention possible à distance sur différents appareils grâce au service basé sur le web
Un approvisionnement sûr en eau potable est la priorité absolue
Garantir l'approvisionnement en eau pour chacune des 19 communes du territoire représente l'enjeu majeur de l'usine d'eau potable d'Oberzent. C'est pourquoi les experts de la station doivent assurer le fonctionnement efficace de l'usine et la distribution en continu de l'eau aux consommateurs. Pour le traitement et le stockage de l'eau potable, ils collectent et exploitent les informations recueillies des 19 infrastructures en eau réparties sur 165 km2. Force est de constater que les exploitants passent une grande partie de leur temps de travail à se déplacer d'un site à l'autre.Un temps qu'ils ne peuvent consacrer à d'autres tâches.
Les technologies intelligentes renforcent l'efficacité du temps de travail
L'installation du système Netilion Network Insights a rendu toutes les données de mesure disponibles sur un cloud avec un accès à une plateforme centralisée. Ces données peuvent être consultées à tout moment et à distance par les exploitants de l'usine. Ils peuvent visualiser les données des 35 débitmètres, des 17 capteurs de niveau, des 7 capteurs de pression et des 2 panneaux d'analyse de l'eau pour le contrôle de la qualité. Suite aux difficultés d'accès au réseau dans plusieurs zones de l'Odenwald, il a été nécessaire de mettre en place une transmission des données sans fil peu énergivore : la technologie LoRaWAN..
Vue d'ensemble
Les exploitants de la station de traitement de l'eau d'Oberzent accèdent maintenant à tous leurs points de mesure sur un tableau de bord digital dont les données sont stockées sur un cloud. Ce tableau de bord, mis au point par Endress+Hauser, montre les différents réseaux et peut être utilisé par les exploitants sur de nombreux appareils, notamment les smartphones, tablettes et ordinateurs portables. Les visites quotidiennes des réservoirs et des stations de traitement de l'eau sont plus espacées, ce qui permet aux exploitants d'utiliser leur temps bien plus efficacement.
La base : l'écosystème Netilion IIoT
Avec l'écosystème Netilion IIoT, Endress+Hauser offre toute une gamme de solutions pour gestion d'une ville intelligente. À Oberzent, l'écosystème IIoT fournit les données de base nécessaires à la création et la programmation des tableaux de bord personnalisés affichant le process global du traitement et du stockage de l'eau. Il est mis en œuvre dans le service en ligne Netilion Network Insights. Ce service permet la surveillance des réseaux d'eau ainsi que l'optimisation des process, p. ex. par la détection des fuites ou la gestion des réservoirs.
Éléments de la solution
Surveillance basée sur le cloud de 60 capteurs décentralisés
Transfert de données sûr grâce au réseau local LoRaWAN