La platine complète et sans entretien
La surveillance continue de l'eau potable facilitée
La station d'épuration de Frasnacht s'appuie sur les platines d'analyse Endress+Hauser pour surveiller le processus de traitement de l'eau potable. Les platines sont bien agencées, faciles à utiliser et extrêmement fiables – et à l'exception d'un entretien annuel effectué par les techniciens du service après-vente Endress+Hauser, elles ne nécessitent aucune maintenance.
Avantages
Des valeurs de mesure précises, stables et reproductibles garantissent une qualité maximale de l'eau potable.
Fonctionnement sans problèmes :la platine d'eau purifiée fournit des mesures fiables depuis près de deux ans sans aucun problème.
Facilité d'utilisation :les points de mesure sont compacts et disposés clairement sur une platine. Les mesures et les étalonnages de tous les paramètres sont regroupés dans un seul et même transmetteur.
Entièrement sans tracas : maintenance requise seulement une fois par an, effectuée par le service après-vente Endress+Hauser.
Le défi
Plusieurs paramètres critiques sont surveillés en permanence dans l'eau brute fraîchement extraite ainsi que dans l'eau purifiée. Les résultats des mesures doivent être fiables, car le superviseur eau n'interviendra dans le processus de traitement de l'eau que si les valeurs mesurées indiquent que cela est nécessaire. Nous attendons d'un point de mesure qu'il fournisse des valeurs précises, stables et reproductibles, qu'il fonctionne de manière fiable et qu'il soit facile à utiliser", déclare le superviseur eau de la station d'épuration.
Notre solution
Une platine d'analyse a été déployée en tant que solution compacte pour la mesure de paramètres clés allant de la température, de la conductivité et du pH à la turbidité et au coefficient d'absorption spectrale. La platine a été fabriquée sur mesure pour répondre aux exigences exactes du client. Elle a été livrée avec tous les capteurs et appareils de mesure déjà installés, ce qui permet une mise en service simple et aisée. Depuis lors, deux platines ont été installées pour la surveillance de l'eau purifiée et un pour la surveillance de l'eau brute.