Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Trattamento dei fanghi

I processi ottimizzati di disidratazione, digestione e smaltimento aiutano a ridurre i costi operativi e a proteggere l'ambiente

Filtropressa a nastro per la disidratazione dei fanghi di un impianto di depurazione delle acque reflue urbane

Il trattamento e lo smaltimento dei fanghi nell'ambiente sono sempre più regolamentati in tutto il mondo, spingendo l'industria delle acque reflue a esplorare nuove soluzioni, spesso a costi elevati. Per ridurre al minimo i costi operativi, la preparazione dei fanghi e l'ottimizzazione del processo di disidratazione sono essenziali per ridurne il volume da essiccare o incenerire. La digestione anaerobica dei fanghi ne riduce ulteriormente il volume e il peso e, come sottoprodotto, il biogas e il biometano possono essere catturati e riutilizzati come biocarburante ed elettricità.

Fatti principali

~40%

dei costi operativi totali del processo di trattamento delle acque reflue

sono legati al processo di trattamento dei fanghi. Il portafolio di Endress+Hauser aiuta a ridurre i costi operativi e a ottimizzare i processi di trattamento.

Preparazione accurata del condizionatore di fanghi ©Endress+Hauser
Approfondimenti

Preparazione del condizionatore per fanghi

Le soluzioni polimeriche per il condizionamento dei fanghi devono essere preparate mediante diluizione in loco. I flocculanti sono costosi e, per ottenere risultati stabili di disidratazione e massimizzare i cicli di disidratazione, è essenziale raggiungere la giusta concentrazione di polimeri.

La nostra expertise nel settore

La nostro collaudato portfolio di misuratori di portata elettromagnetici altamente precisi consente di ottimizzare la concentrazione della soluzione polimerica e il consumo di polimero.

  • E' garantita un'accurata
Tecnologia di misura nel processo di concentrazione dei fanghi ©Hiller
Approfondimenti

Migliorare la disidratazione per una concentrazione ottimale dei fanghi

Poiché la concentrazione di polimeri raggiunta può variare, un rapporto ottimale tra polimeri e solidi sospesi nel fango è garantito solo a volte. L'ottimizzazione dei risultati di disidratazione dipende dal controllo della concentrazione dei fanghi in ingresso e dalla misura della densità.

La nostra expertise nel settore

I nostri misuratori di portata massica Coriolis combinano la misura della portata e della densità dei materiali per un dosaggio costante e accurato delle soluzioni polimeriche. In alternativa, la combinazione di un preciso flussimetro elettromagnetico con una misurazione dei solidi sospesi assicura risultati stabili e buoni per i fanghi disidratati.

  • Garantire una misura ottimale della portata e della densità con fanghi molto scuri utilizzando il flussimetro Coriolis
Micropilot FMR60 installato sulla barra di cenytraggio ©ARA Worblental
Approfondimenti

Schiuma nel processo di disidratazione

L'acqua di centrifugazione del processo di disidratazione dei fanghi è pesantemente contaminata con azoto e può essere convogliata al sistema di trattamento delle acque reflue solo in quantità dosate.
A questo scopo, viene tamponata in un bacino di ritenzione. Poiché la schiuma del mezzo che ne risulta compromette fortemente il processo, il monitoraggio è indispensabile.

La nostra expertise nel settore

Il nostro misuratore radar

Digestori in un impianto di trattamento delle acque reflue ©Kläranlage Düsseldorf
Approfondimenti

Processi di digestione efficienti

I batteri benefici devono essere protetti dalle condizioni critiche del processo di digestione dei fanghi.

La nostra expertise nel settore

La nostra strumentazione di processo garantisce un ambiente in cui i batteri del digestore possono prosperare: oscurità mantenuta, assenza di ossigeno, temperatura costante e un valore di pH quasi neutro.

  • Garantire una temperatura costante nel digestore utilizzando il nostro termometro modulare
Misure precise della portata e del metano nel biogas umido ©Kläranlage Düsseldorf
Approfondimenti

Misure precise della portata e del metano nel biogas umido

La portata del biogas e la concentrazione di metano sono parametri critici che indicano anomalie di processo nella digestione anaerobica dei fanghi. Tuttavia, le condizioni ambientali come la grande dinamica di flusso, il biogas saturo di acqua, la concentrazione di metano variabile e la pressione estremamente bassa rendono difficile la misura di questi parametri per la maggior parte dei dispositivi.

La nostra expertise nel settore

Il nostro esclusivo misuratore di portata a ultrasuoni in linea

Vantaggi

Trovare l'equilibrio tra gli obblighi legislativi e l'efficienza dei costi è oggi una delle principali sfide nel settore del trattamento delle acque reflue. I nostri consulenti di settore in tutto il mondo conoscono le vostre esigenze locali e possono fornirvi consigli specifici per migliorare i vostri processi. Grazie alla loro competenza e al nostro portfolio di strumenti dedicato, sono stati in grado di raggiungere risultati molto positivi con i nostri clienti.

Fatti principali

20%

di riduzione del consumo di polimeri

Fatti principali

+25%

di vita operativa in più del filtro, grazie ai migliori risultati di disidratazione

Fatti principali

Oltre 3 milioni

di misuratori elettromagnetici Proline Promag venduti dal lancio nel 1977 in una vasta gamma di applicazioni

Punto da ricordare

Come possiamo aiutarvi

Il portfolio di Endress+Hauser aiuta i gestori degli impianti ad aumentare la redditività grazie al monitoraggio accurato dei tassi di disidratazione rispetto agli obiettivi e al consumo dei polimeri necessari per il condizionamento dei fanghi.

  • Consumo di polimeri ottimizzato e risultati di disidratazione migliorati
  • Miglioramento del monitoraggio del processo e delle condizioni del digestore

Note finali

Articoli correlati

Scoprite altri articoli interessanti