Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Platine d'analyse de l'eau potable à Grand Belfort, en France

Équipement modulaire fiable pour la surveillance continue de la qualité de l'eau

Lorsqu’il s'agit de garantir la qualité de l'eau potable, certains paramètres d'analyse sont cruciaux et jouent un rôle majeur dans la surveillance de l'efficacité du process de traitement. Il est alors indispensable que ces paramètres soient surveillés en continu au cours des différentes étapes de production d'eau potable. Cela comprend la surveillance du chlore, de la turbidité, de l'oxygène dissous et de la conductivité, en fonction du process de reminéralisation effectué sur le site.

Informations sur l'installation et la mise en service des platines d'analyse physique et chimique de l'eau potable d'Endress+Hauser dans l'usine de production d'eau potable de Grand Belfort

Usine de production d'eau potable à Belfort, France ©Endress+Hauser

L'usine de production d'eau potable à Grand Belfort, en France

Résultats

  • Solution sur mesure adaptés aux exigences locales

  • Gain de temps et productivité accrue grâce à la surveillance en temps réel des paramètres importants

  • Réduction de la perte en eau malgré l'installation bypass

  • Conformité avec les normes de qualité de l'eau imposées par la loi française

Les platines d'analyse répondent à tous les besoins pour le traitement de l'eau à Belfort

Nous voulions du matériel capable de générer des alarmes, de communiquer en permanence, et surtout capable de nous avertir en cas de problème sur un paramètre.

Laurent Godot, Responsable
Station de traitement de l'eau potable de Grand Belfort

La situation initiale à Belfort

L'usine de production de Grand Belfort fournit en eau potable plus de 18 750 foyers de l'ouest de la France, et une infraction aux exigences réglementaires ne peut être tolérée. Les platines d'analyse Endress+Hauser fournissent une solution sur mesure répondant parfaitement aux besoins de l'usine, à savoir un équipement réseau fiable, la possibilité de générer des alertes et de surveiller directement la production de l'eau potable.

Notre solution

Avec onze platines d'analyse, le process de production d'eau potable de Grand Belfort est étroitement surveillé par une série de capteurs de mesure. Les platines offrent une solution unique pour garantir en temps réel que le process de traitement de l'eau se déroule correctement. Elles ont chacune été crées spécialement pour chaque station. Les capteurs ont été installés pour permettre aux paramètres clés d'être surveillés à chaque étape du process de traitement.

Équipement installé sur les platines :