Alimentation automatique de l'antimousse dans les eaux usées grâce à la fonctionnalité Heartbeat Technology
La STEP de Worblental mise sur une technologie de pointe pour son nouveau système de déshydratation des boues. Le centrifugat, un sous-produit du process de déshydratation, a une forte tendance à mousser, ce qui peut entraîner un débordement. À ce jour, la mousse est mesurée à l'aide de deux capteurs de niveau différents. Grâce à la fonctionnalité Heartbeat Technology, le process peut désormais être surveillé efficacement avec un seul et unique capteur.
Détection de mousse ou de dépôts pendant le process
Maintenance minimum
Coûts d'exploitation réduits
Meilleure disponibilité du système
“Grâce à la solution d'Endress+Hauser, nous pouvons assurer une détection précoce de la montée de la mousse dans notre puits de centrifugat. Cela nous aide à préserver les ressources et à réduire les risques de dommages."
Hans-Peter Salzmann, Responsable des opérations
STEP Worblental, Suisse
La problématique du client
Le centrifugat produit par le process de déshydratation contient des niveaux élevés de nitrate d'ammonium. Par conséquent, il ne peut être introduit dans les eaux usées que de manière dosée et est donc tamponné dans un bassin de rétention. Le contrôle est essentiel, car la mousse qui en résulte dans le produit a un impact important sur le process. Il y a également un risque que la mousse remonte du puits d'eau de centrifugat, inondant ainsi l'infrastructure de déshydratation et provoquant un refoulement jusqu'au décanteur.
Une instrumentation ultramoderne
Le radar de niveau Micropilot FMR60 mesure le niveau de remplissage de centrifugat et est capable de détecter le développement de mousse grâce à Heartbeat Technology. Grâce aux deux sorties courant de l'instrument, cela peut se faire instantanément. La deuxième sortie courant régule continuellement les pompes de démoussage, de sorte que la quantité d'eau alimentée ne soit que celle qui est réellement nécessaire. Si le capteur radar ne détecte pas de mousse, les pompes fonctionnent alors à un faible niveau.
Comment augmenter les performances de votre site tout en réduisant les coûts ? Notre gamme d'instruments intelligents équipés de Heartbeat Technology offre des informations détaillées sur les appareils pour gagner en efficacité et en sécurité opérationnelle.
ARA Worblental exploite la troisième plus grande station d'épuration du canton de Berne. Elle fait partie des 15 stations les plus grandes et les plus modernes de Suisse et est responsable du système de transport principal et du traitement des eaux usées dans toute la région de Worblental et de Zollikofen.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .