Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

IO-Link accelera la digitalizzazione degli impianti di processo

Endress+Hauser vanta un portfolio IO-Link completo

Data di pubblicazione: 09.12.2021

IO-Link è considerato uno standard affermato per i dispositivi di misura con funzionalità di base, offrendo vantaggi come la trasparenza dei dati e il controllo aggiuntivo attraverso la tecnologia digitale.

L'integrazione di sensori e attuatori con capacità IO-Link è particolarmente popolare tra i fornitori di macchine o skid per l'industria alimentare e delle bevande. In particolare per le utility, i dispositivi con funzionalità di base sono adatti; gli strumenti con un ricco set di funzionalità diverse aumenterebbero inutilmente la complessità e i costi.

Ampia offerta per l'industria alimentare e delle bevande

Endress+Hauser è un fornitore leader mondiale di strumentazione di processo per l'industria alimentare e delle bevande. "Nessun altro produttore offre una gamma così ampia di prodotti e servizi. Il nostro ampio portfolio IO-Link illustra chiaramente questa posizione. Come partner forte per l'automazione di processo, supportiamo i nostri clienti con sensori IO-Link in numerosi campi applicativi", afferma Rob Sips, Strategic Account Manager per il business internazionale del Gruppo.

Segnali analogici e comunicazione digitale

La maggior parte dei sensori IO-Link può essere fatta funzionare opzionalmente in modalità analogica (4-20mA) con semplici modifiche alla configurazione dello strumento, permettendo così ai flussi di lavoro di produzione di rimanere attuali. Se, oltre ai parametri di processo effettivi, sono necessarie informazioni extra come i dati diagnostici e di servizio, uno strumento installato con capacità IO-Link può essere semplicemente commutato in un segnale digitale.

Una strada semplice verso l'Industria 4.0

"Anche se IO-Link non è lo standard di comunicazione più potente per l'ingegneria di processo, la tecnologia è conveniente e racchiude un enorme potenziale per la digitalizzazione degli impianti di processo", dice Oliver Hansert di Endress+Hauser Digital Solutions.

Gli strumenti Endress+Hauser con interfacce IO-Link supportano la trasmissione aciclica di metadati utili per garantire una produzione stabile ed efficiente. Inoltre, il profilo del sensore intelligente è progettato per una semplice progettazione, che riduce lo sforzo richiesto dagli operatori dell'impianto per integrare i sensori nei loro sistemi.

Nuove aggiunte al portfolio IO-Link

Endress+Hauser offre un portfolio completo di strumenti compatibili con IO-Link per tutti i parametri di processo rilevanti. L'azienda ha recentemente introdotto il sensore di conducibilità compatto Smartec CLD18, le versioni IO-Link dei trasmettitori di pressione PMP51, PMP55 e PMC51, e il trasmettitore di livello Deltapilot FMB50. Con queste nuove integrazioni al portfolio IO-Link, i clienti possono sfruttare i vantaggi della digitalizzazione in modo efficiente dal punto di vista dei costi.

Ulteriori informazioni su IO-Link sono disponibili su: https://eh.digital/3o918U8

Oliver Hansert

"Anche se IO-Link non è attualmente lo standard di comunicazione più potente per l'ingegneria di processo, questa tecnologia racchiude un enorme potenziale per la digitalizzazione degli impianti di processo"

Oliver Hansert
Endress+Hauser Digital Solutions

Download

    EH_2012-12-09_IO-Link.zip

Mailing list

Ricevete le prossime novità e i comunicati stampa direttamente nella vostra casella di posta. Restate aggiornati effettuando la sottoscrizione alla mailing list di Endress+Hauser.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser invia regolarmente comunicati stampa su argomenti attuali e informazioni aziendali ai professionisti della stampa

Selezionate gli argomenti che vi interessano: *
Selezionate il settore industriale che vi interessa: *

Dati personali

I campi contrassegnati con * devono essere compilati. Riceverai una mail con la conferma della tua iscrizione e il relativo link internet. I tuoi dati saranno utilizzati solo per personalizzare le tue newsletter e non saranno trasmessi a terzi. L'informazione è volontaria. Per motivi statistici effettueremo un tracking anonimo dei link.

Contatti