Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Endress+Hauser amplia la produzione di prodotti di sistema e temperatura

A Nesselwang, Germania, l'azienda inaugura un nuovo impianto produttivo

Endress+Hauser ha investito oltre 10,4 milioni di Euro in un nuovo impianto produttivo all'avanguardia presso la sua sede a Nesselwang, Germania. L'edificio di 4.800 metri quadrati comprende un nuovo spazio per la produzione e gli uffici, oltre ad aree tecnologiche e spazi comuni. Con questo ampliamento, il Gruppo Endress+Hauser sta investendo ulteriormente nella crescita sostenibile.

A guidare tale ampliamento è stata la crescente domanda di prodotti innovativi di sistema e tecnologia termica nonché l'introduzione di nuove linee di prodotti. “Investiamo costantemente nei nostri centri di competenza, con l'obiettivo di sviluppare soluzioni convincenti per i nostri clienti e aumentare l'efficienza di produzione”, dichiara Matthias Altendorf, CEO del Gruppo Endress+Hauser, nel corso della cerimonia di inaugurazione, tenutasi il 26 ottobre 2018.

In molti processi, la temperatura è un parametro di misura che influisce in modo sostanziale sulla qualità del prodotto. “Continueremo ad espandere e completare il nostro portfolio prodotti di sistema e temperatura, in modo da riuscire ad assistere in modo ottimale i nostri clienti anche in futuro.

A tal fine, abbiamo bisogno di spazio per ricerca e sviluppo, produzione, logistica e controllo qualità, il tutto è presente nel nuovo edificio”, dichiara Harald Hertweck, Direttore Generale del centro di competenza per la tecnologia legata alla misura della temperatura di Endress+Hauser.

Espansione sostenibile

Il nuovo edificio attira l'attenzione con un'imponente architettura intelligente, formata da una facciata inclinata che offre protezione contro il sole e vetrate che consentono una grande luminosità. Il nuovo edificio, inoltre, vanta un progetto energetico sostenibile che comprende un impianto fotovoltaico installato sul tetto per la fornitura di una quantità di elettricità sufficiente a soddisfare integralmente il fabbisogno energetico della produzione di base. A porre poi un'ulteriore enfasi sulla sostenibilità vi sono le stazioni di ricarica per biciclette elettriche.

Durante il processo di costruzione dell'edificio, inoltre, si è provveduto a ottimizzare e strutturare i processi di produzione e logistici in conformità a principi “Lean” (snelli) e all'approccio “One Piece Flow”. Tale struttura consente al centro di competenza di aumentare la responsabilità individuale dei dipendenti, aggiungere maggiore flessibilità al processo produttivo e sfruttare in modo ottimale la capacità dei macchinari e delle risorse operative.

Centro di competenza per la tecnologia legata alla misura della temperatura

Endress+Hauser Wetzer, il Centro di competenza del Gruppo per la tecnologia legata alla misura della temperatura e i prodotti di sistema, la cui sede si trova a Nesselwang, Germania, gestisce altri cinque impianti produttivi a Pessano (Italia), Greenwood - Indiana (Stati Uniti), Suzhou (Cina), Aurangabad (India) e Benoni (Sudafrica).

L'azienda ha ricevuto numerosi riconoscimenti quest'anno per iTHERM TrustSens, il primo termometro al mondo con funzione di autotaratura. Oltre ai premi in Francia (Mesures, CFIA) e nella Repubblica Ceca (Zlatý Amper), Endress+Hauser è stata anche insignita dell'HERMES AWARD, un rinomato premio del settore, e dell'AMA Innovation Award alla fiera SENSOR+TEST, a Norimberga, Germania.

A Nesselwang, Germania, Endress+Hauser inaugura un nuovo impianto produttivo. ©Endress+Hauser

A Nesselwang, Germania, Endress+Hauser inaugura un nuovo impianto produttivo, dopo aver investito oltre 10 milioni di euro nell'ampliamento.

L'ampliamento di 4.800 metri quadrati offre maggiore spazio per la produzione, gli uffici e gli spazi comuni. ©Endress+Hauser

L'ampliamento di 4.800 metri quadrati offre maggiore spazio per la produzione, gli uffici e gli spazi comuni.

Inaugurazione a Nesselwang ©Endress+Hauser

Inaugurazione a Nesselwang.

Contatti