Enter at least 2 characters to start the search.

Focus sull'efficienza

Il centro di Gerlingen in Germania si distingue per l'architettura moderna e le soluzioni ad alta efficienza energetica adottate.

L'ampliamento e la ristrutturazione del centro per l'analisi dei liquidi di Gerlingen in Germania ha richiesto un investimento di 25 milioni di euro. Nel corso del progetto, articolato in tre fasi, sono state create nuove aree produttive e sono stati realizzati uffici, laboratori, sale conferenze e spazi adibiti alla formazione di concezione moderna. “Endress+Hauser è un'azienda che opera nel campo dell'ecologia, abbiamo ritenuto importante lanciare un messaggio su questa tematica,” spiega l'amministratore delegato Manfred Jagiella. Per la realizzazione del nuovo edificio sono state quindi adottate tecnologie costruttive all'avanguardia.

Tutto sotto controllo. ©Endress+Hauser
L'elemento centrale della soluzione energetica adottata. ©Endress+Hauser

Riscaldamento, raffreddamento, energia elettrica

Il cuore della nuova soluzione è rappresentato da un impianto combinato di riscaldamento e produzione di energia elettrica, che svolge anche la funzione di generatore di emergenza dedicato in particolare al data center. L'impianto a gas naturale produce 223 kW di energia elettrica e 335 kW di calore e, se necessario, può essere utilizzato anche per il raffreddamento, una caratteristica davvero esclusiva. A questo scopo durante un progetto di R&D sono stati appositamente studiati dei refrigeratori ad assorbimento compatti e con questa installazione pilota è stato dimostrato che tale soluzione consente un notevole aumento di efficienza.

Sistemi termoattivi per edifici

I tubi, fatti passare a pavimento e nelle solette in cemento, fanno sì che gli elementi costruttivi dell'edificio fungano da collettori di calore in inverno e collettori di freddo in estate, permettendo così di ridurre il fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffreddamento. L'aria fresca viene convogliata nell'edificio per mezzo di collettori a pavimento, sei lunghi tubi di 1,40 metri di diametro ciascuno, integrati nelle fondamenta. Anche solo pochi centigradi di differenza possono avere un enorme impatto e il costo dell'approvvigionamento di energia diminuisce di pari passo con il fabbisogno.

Un tetto vivo

I tetti sono in gran parte ricoperti di verde, non solo per una questione estetica. Questo accorgimento permette di migliorare il clima all'interno dell'edificio e di ridurre il carico idrico sulla rete fognaria, poiché le piante assorbono grandi quantità di acqua piovana. Il tetto è così diventato un ecosistema.

Obblighi e incentivi

Endress+Hauser Conducta è stata una delle prime aziende a ottenere la certificazione ISO 50001 per la gestione energetica dell'edificio e il Ministero tedesco dell'Economia e della Tecnologia nel 2012 le ha conferito un premio per l'efficienza energetica, riconoscendo l'impegno dimostrato per l'ottimizzazione energetica del centro.

Contatti