Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Edilizia ecologica

Stiamo costruendo un centro di formazione per i clienti, autonomo dal punto di vista energetico, a zero emissioni di CO2.

Il Gruppo Endress+Hauser sta investendo 19 milioni di euro in un edificio completamente sostenibile. Il futuro centro di formazione a Burlington, nella provincia dell'Ontario, è stato progettato per operare in modo neutrale dal punto di vista climatico e coprire tutto il suo fabbisogno energetico con fonti rigenerative locali.

Endress+Hauser Canada ©Endress+Hauser

Grandi aspettative: Il nuovo edificio in Canada è progettato per essere neutro dal punto di vista delle emissioni di carbonio.

"Il nostro obiettivo è quello di creare una struttura eccezionale che non sarà sostenibile solo il giorno dell'apertura, ma che sarà tale per decenni", spiega Anthony Varga, Managing Director di Endress+Hauser Canada. I pannelli solari bifacciali sul tetto della struttura a due piani generano elettricità, mentre un sistema geotermico fornisce calore dal sottosuolo. La facciata a triplo vetro impedisce la perdita di calore. L'edificio, inoltre, non è collegato alla rete idrica locale.

Un atrio verdissimo

Il centro di formazione aprirà nella primavera del 2021. Tra le altre cose, i clienti avranno a disposizione il centro di formazione per familiarizzare con la tecnologia di processo Endress+Hauser. "Tutti i nostri clienti e partner possono simulare le condizioni di processo analogamente a quelle che hanno nei loro stabilimenti", afferma Anthony Varga. Al centro dell'edificio ci sarà un atrio con un albero vivo.

Nuova edilizia ecologica

La produzione di Endress+Hauser non è ad alta intensità energetica e ha un impatto minimo sull'ambiente. Ne hanno uno leggermente superiore gli edifici commerciali, infatti il Gruppo progetta nuove sedi tenendo in considerazione gli aspetti ecologici e soddisfa gli esigenti standard di efficienza energetica. Per l'edificio di Burlington, Endress+Hauser si sta impegnando per ottenere la certificazione LEED del Canada Green Building Council (leadership nella progettazione energetica e ambientale).