Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

La vostra carriera con Endress+Hauser

Tool di prodotto

Contatti

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop
Trattamento di gas naturale in Alberta, Canada

Trattamento del gas all'insegna della semplicità

Misure analitiche di qualità per impianti di trattamento del gas naturale

Il gas naturale, la terza principale fonte di energia a livello mondiale, riveste già un ruolo fondamentale nell'industria di oggi. Anche se in futuro i carburanti fossili continueranno a soddisfare gran parte della domanda, secondo le previsioni il gas naturale in futuro acquisirà maggiore importanza nel mix energetico. Negli impianti di trattamento del gas naturale vengono svolte varie fasi di trattamento per eliminare i gas acidi e altre impurità. Come si fa a monitorare il contenuto di H2O, H2S, CO2 e O2 nel gas naturale?

2/3

della produzione mondiale di gas naturale è concentrata in 9 paesi

Questi paesi includono gli Stati Uniti d'America, la Russia, l'Iran, il Canada, il Qatar, la Norvegia, la Cina, l'Arabia Saudita e l'Algeria. Gli stessi dati suggeriscono che circa il 40% della produzione globale di gas naturale si concentra negli Stati Uniti e in Russia.

Disidratazione molegolare a secco di NGP

Analizzatori laser per gas naturale

Gli analizzatori basati sulla tecnologia TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) di SpectraSensors, una delle nostre aziende partner, eseguono misure in tempo reale delle impurezze in linea nei flussi di gas naturale, fornendo valori percentuali con un'elevata accuratezza (<1 ppm). Il design esclusivo di questi analizzatori offre notevoli vantaggi rispetto ad altre tecnologie di monitoraggio di H2O, H2S e CO2 nel gas naturale e negli idrocarburi leggeri indicati come Natural Gas Liquids (NGL).

  • SpectraSensors : analizzatori con velocità di risposta eccezionale

  • Spettroscopia laser per misura selettiva degli analiti nei gas naturali

  • Non sono richieste tarature in campo o ripetizioni delle tarature

  • Studiati per funzionare in ambienti gravosi (offshore, climi molto caldi/freddi)

  • Bassi costi di gestione - non richiedono materiali di consumo

Verifica di tutti i punti di misura critici, a portata di click

  • Catena del valore del gas naturale ©Endress+Hauser
  • Mappe di processo o illustrazioni sul trattamento amminico nel settore del trattamento del gas ©Endress+Hauser

Applicazioni di trattamento del gas

Trattamento del gas naturale

Il gas naturale grezzo è una miscela complessa di metano (CH4), condensati di idrocarburi (Natural Gas Liquids – NGLs), acqua e contaminanti; solfuro di idrogeno (H2S) e anidride carbonica (CO2). La composizione del gas naturale varia in base alla formazione geologica da cui viene estratto. È indispensabile dotarsi di soluzioni affidabili che consentano di controllare il processo di separazione del metano dagli altri idrocarburi, dall'acqua e dai contaminanti.

Immagine trattamento del gas naturale

Trattamento amminico e addolcimento del gas

I gas naturali grezzi provenienti da formazioni diverse contengono quantità variabili di gas acidi (H2S e CO2). Il processo di addolcimento rimuove l'H2S e la CO2 e le altre impurità nel gas acido. A questo scopo si esegue il trattamento amminico, durante il quale il gas acido viene a contatto con una soluzione acquosa contenente un'ammina, che rimuove l'H2S e la CO2 mediante una reazione chimica e un processo di adsorbimento. La nostra azienda offre soluzioni che permettono di misurare la concentrazione di gas acidi all'ingresso e all'uscita dell'unità di trattamento amminico, contribuendo a ottimizzare le prestazioni di questo modulo.

Immagine trattamento amminico

Disidratazione con tecnologia a letto fisso (setacci molecolari)

Il gas naturale dolce in uscita dall'unità di trattamento amminico è saturato con vapore acqueo. È possibile eliminare una parte dell'acqua facendo passare il gas umido attraverso un separatore KOD (Knock Out Drum) con successive fasi di compressione e raffreddamento. Quindi si esegue la disidratazione con setacci molecolari per ottenere le concentrazioni di H2O minime (< 0,1 ppm) richieste per i processi criogenici nelle unità di recupero del NGL e la produzione di LNG. I nostri analizzatori sono molto utili da questo punto di vista, poiché permettono di rilevare la rottura (breakthrough) nei setacci molecolari.

  • Tecnica di spettroscopia differenziale brevettata che consente di misurare i livelli di H2O con un'elevata accuratezza (<1 ppm)

  • Il sistema di misura laser è altamente selettivo e accurato per il rilevamento dell'H2O nel gas naturale

  • Il tubo di permeazione integrato consente di eseguire controlli automatizzati di validazione degli analizzatori

  • Leggete la nostra nota applicativa sulla misura di H2O all'uscita degli essiccatori con setacci molecolari

Immagine disidratazione con tecnologia a letto fisso

Scoprite la nostra gamma di prodotti