Produzione di biogas e biometano da fanghi e rifiuti
Ecco come i rifiuti vengono convertiti in biogas e biometano attraverso la digestione anaerobica per supportare l'uso circolare delle risorse e un approvvigionamento energetico affidabile
In breve
- La produzione di biogas converte i flussi di rifiuti organici come, ad esempio, gli scarti alimentari, i residui agricoli e i fanghi di depurazione in energia rinnovabile attraverso la digestione anaerobica, supportando la valorizzazione dei rifiuti, il recupero energetico e l'economia circolare.
- Il biometano viene prodotto purificando il biogas per rimuovere anidride carbonica, umidità e tracce di contaminanti, in modo da creare un gas rinnovabile che può essere immesso nelle reti del gas naturale o utilizzato in applicazioni industriali e di trasporto.
- Un'efficace produzione di biogas e biometano dipende dal mantenimento di condizioni di processo stabili, da una costante qualità del gas e da un'elevata disponibilità dell'impianto - tutti elementi che permettono di massimizzare il recupero energetico e l'efficienza operativa.
Come trasformare i flussi di rifiuti organici in energia rinnovabile?
I flussi di rifiuti organici - come materie prime agricole, scarti alimentari e fanghi di depurazione - vengono convertiti in biogas e biometano attraverso la digestione anaerobica. Recuperando energia dai rifiuti, il biogas e il biometano contribuiscono alla decarbonizzazione, riducono i volumi dei rifiuti e le emissioni e migliorano la sicurezza energetica attraverso energia rinnovabile prodotta localmente, in grado di supportare i sistemi di approvvigionamento di elettricità, riscaldamento e gas.
Dal punto di vista dei processi e delle operazioni, gli impianti di biogas e biometano sono concepiti per bilanciare la stabilità biologica, la resa di gas ed energia e la disponibilità complessiva in condizioni altamente variabili della materia prima. L'obiettivo degli operatori è quello di mantenere un processo di digestione stabile che garantisca una qualità del gas costante e un'efficienza energetica ottimale, tenendo conto delle variazioni nella composizione delle materie prime, nei tassi di carico e nei vincoli normativi. A differenza dei processi puramente meccanici, la digestione anaerobica è intrinsecamente sensibile alle perturbazioni, il che rende la stabilità del processo, insieme al recupero energetico, un obiettivo primario.
Fatti principali
Meno del 5%
Flussi di rifiuti organici
attualmente utilizzati per produrre biogas e biometano.
Fonte: World Biogas Association
Biogas e biometano – facciamo chiarezza
- Il biogas è la miscela di gas grezzo prodotta durante la digestione anaerobica. È costituita principalmente da metano, anidride carbonica, vapore acqueo e tracce di impurità. Generalmente, viene utilizzata sul posto per la produzione di calore ed energia elettrica.
- Il biometano è un biogas trasformato: l'anidride carbonica, l'acqua e le impurità vengono rimosse in modo che il gas soddisfi le necessarie specifiche di qualità. Grazie a questa fase di trattamento, il biometano può essere utilizzato come gas rinnovabile intercambiabile con il gas naturale e immesso nella rete elettrica, utilizzato a livello industriale o impiegato per i trasporti.
Materie prime ed economia circolare
La produzione di biogas si basa sull'utilizzo di materie prime disponibili localmente come, ad esempio, fanghi di depurazione, materie prime agricole, rifiuti alimentari e organici o sottoprodotti agroindustriali. Convertendo questi flussi organici attraverso la digestione anaerobica, gli impianti di biogas integrano il trattamento dei rifiuti, il recupero energetico e il riciclo dei nutrienti in un unico processo. I materiali organici, altrimenti destinati allo smaltimento, vengono stabilizzati per generare energia rinnovabile e produrre un digestato ricco di nutrienti da riutilizzare in agricoltura (in alcuni paesi). Questa integrazione rende la produzione di biogas un esempio pratico di economia circolare, in cui i cicli dei materiali sono chiusi e sia l’energia che le risorse vengono recuperate all’interno dei sistemi regionali esistenti.
Digestione anaerobica – il cuore del processo
Nella produzione di biogas, la digestione anaerobica è il processo biologico più importante e avviene in digestori privi di ossigeno in cui i microrganismi convertono la materia organica in biogas. La composizione del gas risultante, costituito principalmente da metano e anidride carbonica, dipende fortemente dalle proprietà della materia prima e dalle condizioni operative, quali il carico organico, il campo di temperatura e la stabilità generale del processo. Essendo un processo biologicamente controllato e intrinsecamente sensibile, la digestione anaerobica reagisce direttamente alle variazioni degli input e delle condizioni: fluttuazioni nella materia prima o un carico sbilanciato possono incidere sui percorsi di reazione, ridurre la resa di gas, causare variazioni nel contenuto di metano o portare a un'instabilità temporanea del processo.
Di conseguenza, le prestazioni del processo di digestione non sono determinate unicamente dalla capacità di progetto ma dal mantenimento costante delle condizioni all'interno di un campo operativo biologicamente stabile: un prerequisito indispensabile per un funzionamento affidabile dell'impianto, soprattutto quando si trattano flussi di rifiuti organici misti o soggetti a fluttuazioni stagionali.
Dal biogas al biometano
Il processo di trasformazione del biogas in biometano prevede la rimozione delle impurità e dei componenti non combustibili dal biogas grezzo, in modo di aumentarne la concentrazione di metano fino a raggiungere la qualità del gas naturale. Dopo la digestione anaerobica, il biogas viene depurato da solfuro di idrogeno, umidità e tracce di contaminanti. L'anidride carbonica viene separata utilizzando tecnologie di processo consolidate. Ciò consente la compatibilità con le infrastrutture del gas esistenti e un'ampia gamma di applicazioni finali, come l'immissione nella rete o l'utilizzo come combustibile rinnovabile nei trasporti e nell'industria.
Rispetto all'utilizzo diretto del biogas, tuttavia, il processo di purificazione introduce una maggiore complessità e requisiti operativi più stringenti: le specifiche di qualità del gas, il consumo energetico e le perdite di processo devono essere bilanciati con i vantaggi in termini di flessibilità e compatibilità con la rete. Di conseguenza, la conversione rappresenta una fase operativa distinta, piuttosto che una semplice estensione del processo di digestione.
Qualità del gas, sicurezza e controllo del processo
La qualità del gas nella produzione di biogas e biometano deve soddisfare i requisiti specifici dell'applicazione, a prescindere dal fatto che il gas venga utilizzato per la produzione di calore ed energia elettrica o trattato per l'immissione in rete. Le fluttuazioni nella composizione delle materie prime influiscono direttamente sulla composizione del gas e possono portare a variazioni nei livelli di metano, umidità e concentrazione di inquinanti.
Il monitoraggio della qualità del gas e delle condizioni di processo non è quindi solo un obbligo di legge ma un elemento essenziale per un funzionamento sicuro e affidabile: il rilevamento tempestivo delle anomalie consente di adottare misure preventive e contribuisce a evitare condizioni operative anomale che potrebbero compromettere l'integrità, la disponibilità o la sicurezza dell'impianto.
In pratica, le prestazioni di un impianto vengono valutate in base alla stabilità e alla coerenza dei principali risultati del processo, piuttosto che in base ai soli valori di picco - una composizione costante del gas, un processo di fermentazione regolare e un'elevata disponibilità operativa rappresentano gli indicatori chiave di un impianto ben gestito per la produzione di biogas o biometano.
Discutete le vostre sfide con il nostro esperto
Gli esperti locali di Endress+Hauser sono pronti ad aiutarvi.
Quadro normativo per l'uso globale del biometano
La distribuzione del biometano è disciplinata da quadri normativi che definiscono i criteri di sostenibilità, gli standard di qualità del gas e l'accesso al mercato. Questi quadri normativi stabiliscono i requisiti - in termini di sostenibilità delle materie prime, emissioni di gas serra lungo l'intero ciclo di vita e certificazione - necessari a qualificare il biometano come energia rinnovabile. Definiscono anche i requisiti per l'immissione in rete, la composizione e la qualità del gas, al fine di garantire la compatibilità con le infrastrutture esistenti e la sicurezza operativa. Inoltre, i sistemi normativi includono meccanismi di misura, reporting e verifica, oltre che schemi di certificazione che consentono il monitoraggio delle caratteristiche delle energie rinnovabili e supportano la partecipazione al mercato.
Produzione di biogas e biometano in pratica
Ecco alcuni progetti reali che dimostrano come sia possibile ottenere una produzione affidabile, processi efficienti e conformità normativa.