Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Tout est prêt pour une saison de baignade en toute sécurité

Technique et automatisation dernier cri pour la piscine de plein air de Reinach

Les visiteurs de la piscine de Reinach doivent pouvoir plonger dans l'eau fraîche sans hésitation. Pour garantir sans faille la qualité irréprochable de l'eau de la piscine et assurer son bon fonctionnement, la piscine a choisi une nouvelle technique de mesure d'analyse. Le constructeur d’installations gwt et la commune de Reinach
comptent sur Endress+Hauser.

La piscine de plein air de Reinach

Avantages

  • Les solutions de platines prémontées pour la mesure d'analyse sont parfaites pour réaliser une mise en service rapide et un fonctionnement fiable.

Aldo Battilana

« Nous avons choisi sans hésiter la technique de mesure d'Endress+Hauser car la qualité et la fiabilité de la technique sont primordiales. »

Aldo Battilana, Chef d'exploitation
La piscine de plein air de Reinach

Les exigences du client :

En plus de l'assainissement et des rénovations de grande envergure menés à l'hiver 2018, la technique d’analyse de l'eau et l'automatisation ont été également installées. Le défi de la nouvelle technique d’analyse était de faire fonctionner l'installation, si possible, de façon entièrement automatisée. Les composants utilisés doivent fonctionner de façon fiable afin que les visiteurs puissent compter sur une qualité d’eau irréprochable.

La solution d'Endress+Hauser

L'hygiène de l'eau est un point central de la technique de mesure analytique. Pour garantir une qualité d'eau imppécable, l'eau qui s'écoule des bassins est mesurée pour déterminer son pH/redox et la concentration résiduelle de chlore libre. La valeur du pH doit être dans la bonne fourchette, sinon le chlore dosé ne peut pas développer l'effet nécessaire. La valeur redox mesurée en plus offre une sécurité supplémentaire. Les solutions à 6 panneaux fournies par Endress+Hauser offrent l'avantage que l'ensemble de la mesure est livré entièrement pré-installé et testé.