Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Zuverlässige Feststoffmessung in Echtzeit

Proline Teqwave MW 300 verbessert die Prozessstabilität in der Kläranlage Bad Vilbel

Die zuverlässige Bestimmung des Feststoffgehalts ist entscheidend für eine stabile und effiziente Schlammbehandlung in Kläranlagen. In Bad Vilbel erwiesen sich die eingesetzten optischen Messsysteme jedoch als wartungsintensiv und anfällig für Verschmutzungen. Durch den Einsatz einer Inline-Messung kann der Trockensubstanzgehalt kontinuierlich und zuverlässig überwacht werden. Proline Teqwave MW 300 liefert stabile Echtzeitdaten direkt aus dem Prozess und reduziert den Wartungsaufwand.

Foto der Kläranlage Bad Vilbel

9.000 Kubikmeter Wasser sind auf der Anlage täglich im Umlauf.

Foto des Teqwave MW 300 in der Kläranlage Bad Vilbel

Zuverlässige Echtzeitüberwachung des Feststoffgehalts

Das Resultat

  • Zuverlässige Echtzeitüberwachung des Feststoffgehalts (TS) in der Schlammbehandlung

  • Stabilere Prozessführung in der Schlammentwässerung

  • Deutlich reduzierter Wartungs- und Reinigungsaufwand gegenüber optischen Messverfahren

  • Schnellere Reaktion auf Prozessänderungen durch kontinuierliche Inline-Messung

  • Entlastung des Betriebspersonals

Foto von Hans von Dungen,
Betriebsleiter Kläranlage Bad Vilbel

„Mit der neuen Messung haben wir den Feststoffgehalt jederzeit zuverlässig im Blick. Gleichzeitig ist der Wartungsaufwand deutlich gesunken. Das erleichtert unseren Betriebsalltag spürbar.“

Hans von Dungen, Betriebsleiter
Kläranlage, Bad Vilbel

Die Kundenanforderung

In der Schlammentwässerung der Kläranlage wurde der Feststoffgehalt des Faulschlamms bislang mit zwei optischen Messsystemen überwacht. In der Praxis führten Ablagerungen auf den Sensoren immer wieder zu Messabweichungen vom vorgegebenen Grenzwert von vier Prozent Trockensubstanz (TS). Teilweise wurden tatsächliche Grenzwertunterschreitungen nicht erkannt, da verschmutzte Sensoren falsche Werte lieferten. Um die Messgenauigkeit sicherzustellen, waren regelmäßige Reinigung, Kalibrierung und manuelle Kontrollen erforderlich. Zudem beeinflussen Veränderungen der Schlammqualität – etwa bei Farbe, Partikelgröße oder Zusammensetzung – optische Messverfahren stark. Für das Betriebspersonal bedeutete dies zusätzlichen Aufwand und erschwerte eine zuverlässige Prozessüberwachung.

Die zentralen Herausforderungen:

  • Wartungsintensive optische Messsysteme

  • Messabweichungen durch Verschmutzung der Sensoren

  • Fehlende Erkennung von Grenzwertunterschreitungen

  • Hoher Zeitaufwand für Reinigung, Kalibrierung und Kontrolle

  • Schwankende Schlammqualität beeinflusst die Messung

Unsere Lösung

Um die Prozesssicherheit zu erhöhen und gleichzeitig den Wartungsaufwand zu reduzieren, installierte Endress+Hauser zwei Proline Teqwave MW 300 zur kontinuierlichen Bestimmung des Feststoffgehalts im Klärschlamm. Die Inline-Messgeräte arbeiten nach dem Prinzip der Mikrowellentransmission. Dabei werden Mikrowellen durch das Medium geleitet. Aus der Veränderung der Signale lässt sich der Feststoffanteil im Schlamm präzise bestimmen. Da dieses Verfahren nicht auf optischen Eigenschaften basiert, reagiert es deutlich weniger empfindlich auf Veränderungen der Schlamm-qualität und ist weniger anfällig für durch Verschmutzung verursachte Fehler. Die Messung erfolgt kontinuierlich direkt im laufenden Prozess. Dadurch stehen dem Betriebspersonal jederzeit aktuelle Messwerte zur Verfügung. Veränderungen im Feststoffgehalt werden sofort sichtbar, sodass bei Bedarf schnell und gezielt in den Prozess eingegriffen werden kann, beispielsweise um die Flockungsmitteldosierung anzupassen.

Kontakt

Sind Sie an unserem Angebot interessiert? Möchten Sie über Ihre Anwendung sprechen?

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel