Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Volete un segnale di livello affidabile nel tamburo?

Endress+Hauser: maggiore disponibilità degli impianti con soluzioni più sicure e più affidabili

Se il livello dell'acqua è troppo basso, il surriscaldamento dei tubi può provocare gravi incidenti, conseguenti riparazioni, fermo impianti e danni al personale. Se il livello è troppo alto, l'acqua della caldaia trasportata nel surriscaldatore o nella turbina può causare danni, necessità di manutenzione o interruzioni della turbina o della caldaia. Il controllo del livello dell'acqua richiede tecniche sofisticate che garantiscano misure affidabili da trasmettere al sistema di controllo.

Vantaggi

  • Il sensore di livello può funzionare per più di 24 ore senza supervisione come parte di un dispositivo di limitazione. A questo proposito rispetta la norma EN12952-7, sezione 7.3.9. Il funzionamento consecutivo per più di 72 ore o il funzionamento senza supervisione sono quindi contemplati.

  • Il certificato può essere utilizzato in tutti gli stati europei presumendo la conformità degli accessori di sicurezza con la direttiva PED, se completato con un attuatore appropriato (ad esempio contattore, valvola di sicurezza)

La misura con pressione differenziale (dp) risulta difficile

Il personale della centrale h familiarità con trasmettitori db, grazie alla loro lunga storia applicativa in questi contesti, nonostante non esenti da limiti. L'uscita di un trasmettitore convenzionale dp ha imprecisioni principalmente causate da variazioni della pressione statica e della densità dell'acqua, anche all'interno del tamburo. Acqua ad alte pressioni comporta cambiamenti densità, indipendenti da quelli causati da variazioni di temperatura.

Maggiore disponibilità grazie ad alternative innovative

I trasmettitori dp hanno una tradizione nelle centrali per la produzione di energia. Nonostante ciò hanno dei limiti. L'uscita di un trasmettitore dp ha imprecisioni dovute a variazioni della pressione statica e alla densità dell'acqua e del vapore. L'acqua a pressioni elevate presenta variazioni di densità, indipendenti da quelle causate da variazioni di temperatura.

Non un semplice trasmettitore ma una soluzione completa

Levelflex è la soluzione completa che riduce i costi del 25% durante la progettazione di un nuovo impianto o per modernizzarne uno esistente. Il radar ad onde guidate Levelflex può essere preconfigurato e pre-montato nel bypass, riducendo al minimo i costi per l'instammazione. Il trasmettitore radar Levelflex è praticamente esente da manutenzione in quanto non ha parti meccaniche in movimento, é quindi in grado di ridurre i tempi di inattività del vostro impianto.

Certificati disponibili: EN12952-11:2007 e EN12953-9:2007

Levelflex M e il nuovo Levelflex FMP54 sono certificati TÜV secondo EN12952 e EN12953. Questo significa che un costruttore di serbatoi a vapore è in grado di installare il Levelflex in combinazione ridondante (1oo2 o 2oo3) come controllo di livello minimo o massimo dell'acqua di protezione, insieme al trasmettitore universale con funzione di controllo RMA42 o ad un PLC di sicurezza.